Steigender Energiebedarf in Rechenzentren Die wachsende Nachfrage nach digitalen Diensten, einschließlich Cloud Computing, künstlicher Intelligenz und anderen datenintensiven Technologien, erhöht den weltweiten Energieverbrauch von Rechenzentren. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA),...
Die neuesten Elektrifizierungstrends führen dazu, dass Produkte leistungsstärkere und kompaktere elektrische Komponenten enthalten, was zusätzliche Herausforderungen beim Wärmemanagement mit sich bringt, um Leistung, Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu erhalten oder zu verbessern. Produktdesigner und Hersteller benötigen...
Heatpipes und Wärmetauscher Was ist eine Heatpipe? Eine Heatpipe ist ein Wärmeübertragungsgerät mit einer extrem hohen effektiven Wärmeleitfähigkeit. Heatpipes sind evakuierte Behälter mit typischerweise kreisförmigem Querschnitt, die mit einer kleinen...
Gefaltete Lamellen sind eine wirtschaftliche Option zur Vergrößerung der Oberfläche und erhöhen die Wärmeübertragung und Leistung in Kühlkörpern, Wärmetauschern und Flüssigkeitskühlplatten. Die Welt des Faltens Die meiste Zeit, wenn wir Falten hören, und nicht gefaltete Flossenkühlkörper. Wir denken zuerst an...
Was sind Reißverschlussflossen? Reißverschlüsse sind eine nette Erfindung, da sie zwei Materialstücke gleichmäßig zu einem einzigen Materialblatt verbinden können. Durch die Verwendung einer speziellen Geometrie, die sich mit sich selbst verriegelt, können kontinuierliche Verbindungen hergestellt werden. Dies macht die Handhabung zu einem einzigen...
Bonded Fin Heat Sink: Was ist das und wie vergleicht es sich mit anderen Kühlkörpern? Genie hat einen geklebten Lamellenkühlkörper als eine der Optionen, die Ihnen in der Technologiematrix zur Verfügung stehen. Für diejenigen, die sie nicht kennen: Ein geklebter Lamellenkühlkörper besteht aus 3 Hauptteilen: einem Sockel mit...