Die United States Space Force (USSF) bereitet sich auf einen aufregenden Start am 2024. März vor. USSF-62, ein fortschrittlicher Satellit, steht bereit, in die Umlaufbahn zu fliegen, bewaffnet mit Boyds innovativer k-Core-Verdoppler-Technologie®. Diese Mission beinhaltet den ersten Start eines...
Die neuesten Elektrifizierungstrends führen dazu, dass Produkte leistungsstärkere und kompaktere elektrische Komponenten enthalten, was zusätzliche Herausforderungen beim Wärmemanagement mit sich bringt, um Leistung, Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu erhalten oder zu verbessern. Produktdesigner und Hersteller benötigen...
Über eine Million bekannte Asteroiden bewohnen das Sonnensystem, und jeden Tag werden weitere entdeckt. Während nur ein kleiner Prozentsatz es jemals in die Nähe der Erde schafft, ist die frühzeitige Erkennung und Umlenkung von Asteroiden entscheidend, um potenzielle Einschlagsgefahren zu vermeiden. Die nationale...
Die Batterieladereichweite hat in der Vergangenheit die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen (EVs) durch die Verbraucher in Frage gestellt. Aber innovative EV-Designer haben kreative Wege gefunden, um die Reichweite der Batterieladung drastisch zu verbessern, und die Elektrofahrzeugindustrie wächst weiterhin in rasantem Tempo...
Obwohl viele lokale Geschäfte in der Lage sind, eine einfache Schlauchkühlplatte herzustellen, führt eine richtig entworfene und hergestellte Kühlplatte basierend auf der Anwendung zu einer deutlich besseren Leistung und Zuverlässigkeit. Die Beurteilung der Qualität einer Kühlplatte kann jedoch...
Verbesserung der Wärmeübertragung zwischen Oberflächen und der thermischen Gesamtleistung Dieser Wärmewiderstand kann als Rja ausgedrückt werden, wobei: Rja - Wärmewiderstand von der Verbindungsschicht des Geräts zur Umgebungsluft oder zum Wasser Rjc - Wärmewiderstand von der Verbindungsstelle des Geräts zum...