Klebstoffe
Klebstoffe bilden robuste Verbindungen und sind einfach zu verarbeiten, wodurch sie sich ideal zum Abdichten oder Laminieren von Anwendungen in verschiedenen Branchen eignen.Was sind Klebstoffe?
Klebstoffe sind Substanzen, die formuliert sind, um Materialien miteinander zu verbinden. Sie können starke und dauerhafte Bindungen oder vorübergehende Bindungen schaffen. Diverse Klebstoffe vereinen unterschiedliche Materialien in vorgegebenen Stärken und für unterschiedliche Zeiträume. Diese vielseitigen Lösungen sind in verschiedenen Anwendungen entscheidend, um verschiedene Materialien oder Komponenten dauerhaft oder temporär miteinander zu verbinden. Gängige Klebstoffe bestehen aus Acryl-, Silikon-, Gummi-, Urethan- oder Epoxidchemie. Neue biobasierte und biologisch abbaubare Materialien entstehen, um zu einer nachhaltigen Produktentwicklung beizutragen. Verschiedene Klebstofftypen erfüllen spezifische Anforderungen und bieten Flexibilität je nach Material- und Anwendungsanforderungen.
Materialkunde für Klebstoffe bei Boyd
Boyds 70-jährige Erfahrung im Bereich Klebstoffe hat ein umfassendes Verständnis der Wissenschaft, Auswahl und Verarbeitung von Klebstoffmaterialien aufgebaut. Wir entwickeln Lösungen mit einer breiten Palette von Klebstoffen in unterschiedlichen Anwendungen. Dieses breite Know-how ermöglicht es uns, komplexe, multifunktionale Lösungen zu entwickeln, die die Leistungsmerkmale verschiedener Materialien nahtlos integrieren. Klebstoffe werden in Schaumstoff, Gummi, Kunststoff, Metall und andere Materialien integriert, um Oberflächen miteinander zu verbinden, abzudichten, zu dämpfen, Schall oder Vibrationen zu absorbieren und viele andere Anwendungen.
Durch die Nutzung unserer innovativen Rotationsstanzverfahren, unseres Material-Know-hows und unserer kontrollierten Reinraumumgebungen zeichnen wir uns durch die Entwicklung fortschrittlicher Klebstofflösungen aus, die anspruchsvollen Leistungsanforderungen gerecht werden. Boyd maximiert die Ausbeute und Nutzung von Klebstoffmaterialien, was ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal bei der Arbeit mit fortschrittlichen Klebstoffen sein kann, die in einem Produktdesign teure Materialien sind. Zu den fortschrittlichen Klebstoffanwendungen gehören das Verkleben von Displays mit optisch klaren Klebstoffen auf Touchscreens, das Schützen von Wunden mit medizinischen Klebebinden oder -verbänden oder das Anbringen medizinischer tragbarer Geräte an Patienten.
Die Art und Weise, wie ein Klebstoffprodukt in den Montageprozessen des Kunden eingesetzt wird, sollte sich auf die Auswahl des Klebstoffmaterials, die Herstellung und die Präsentation des fertigen Produkts auswirken. Das Klebstoff-Know-how von Boyd erstreckt sich auch auf die Art und Weise, wie ein fertiges Produkt in Kundenanwendungen angewendet wird, und hilft den Kunden, die Effizienz und Genauigkeit der Montage zu maximieren, um die Gesamtkosten zu senken und die Markteinführung zu beschleunigen.
Medizinische Klebstoffe
Medizinische Klebstoffe sind in der Regel sterile Einwegbänder, die eine sichere und dennoch sanfte Verklebung auf der Haut ermöglichen. Diese Klebstoffe werden zur Behandlung von Wunden, zur Befestigung medizinischer tragbarer Geräte an Patienten oder als transdermale Pflaster in Arzneimittel eingebettet. Stick-to-Skin-Klebstoffe unterliegen strengen Standards für Sicherheit, Biokompatibilität und Wirksamkeit in verschiedenen medizinischen Umgebungen, Hauttypen und Anwendungen. Medizinische Klebstoffe sind auch für langlebige Medizinprodukte von entscheidender Bedeutung. Sie können verwendet werden, um interne oder externe Komponenten in oder mit einem medizinischen Gerät während der gesamten Lebensdauer des Geräts zu verbinden. Klebstoffe, die auf der Haut haften, und langlebige Klebstoffe für medizinische Geräte werden ständig weiterentwickelt, um den dynamischen Anforderungen von medizinischem Fachpersonal gerecht zu werden und sicherzustellen, dass sie die strengen Leistungs-, Sicherheits- und Biokompatibilitätsstandards im sich ständig weiterentwickelnden Bereich des Gesundheitswesens erfüllen.
Klebstoff
| Material | Definition | Gründe für die Verwendung | Produkte & Branchen |
|---|---|---|---|
| Acryl | Acrylatklebstoffe basieren auf Acrylpolymeren und bieten starke Hafteigenschaften und Vielseitigkeit auf verschiedenen Substraten. Acrylbänder können ein- oder doppelseitig sein. | Acrylat-Klebstoffe sorgen für dauerhafte Verbindungen. Sie sind witterungs-, alterungs- und UV-beständig. Acrylatklebstoffe eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und haften gut auf Kunststoffen, Metallen und anderen Substraten. Acrylatklebstoffe sind in den meisten Märkten eine der am häufigsten verwendeten Lösungen. | Abdichtung und Schutz von elektronischen Bauteilen. Bestückung von Leiterplatten. Medizinische tragbare Geräte. Medizinische Klebebänder. Medizinische Verbände und Sicherung. Automobilbau. Montage von Interieur- und Exterieur-Komponenten in Automobilen. Beleuchtungsmontage in der Automobilindustrie. |
| Biobasiert | Biobasierte Klebstoffe werden aus nachwachsenden, natürlichen Ressourcen wie Pflanzen, Tieren, Mikroorganismen oder Biomasse gewonnen. | Biobasierte Klebstoffe bieten mehrere Vorteile in Bezug auf Umwelt, Wirtschaft und Nachhaltigkeit. | Montage von Automobilkomponenten. Herstellung von medizinischen Bändern, Verbänden und Verbänden. Produktkennzeichnung. |
| Epoxid | Epoxidklebstoffe oder Epoxidharzklebstoffe gehören zu einer Klasse von Strukturklebstoffen, die für ihre außergewöhnliche Haftfestigkeit, Haltbarkeit und Vielseitigkeit bekannt sind. | Epoxidklebstoffe bieten eine außergewöhnliche Zug- und Scherfestigkeit, haften gut auf einer Reihe von Materialien, haben eine hervorragende elektrische Isolierung und eine hohe Haltbarkeit. Extreme Haftfestigkeit und Haltbarkeit machen Epoxidharze ideal für Langzeitanwendungen. | Verkapselung von elektronischen Bauteilen. Kleben von Leiterplatten. Abdichten von elektrischen Anschlüssen. Verklebung von Bauteilen in Flugzeugen und Automobilen. |
| Schaumstoffklebstoffe | Schaumklebstoffe oder Schaumklebebänder bestehen entweder aus Klebstoff, der auf einen Schaumstoff aufgetragen oder innerhalb der Schaumstruktur formuliert ist. Schaumklebstoffe und -bänder können ein- oder doppelseitig sein. | Schaumklebstoffe und -bänder eignen sich hervorragend zum Verkleben von Materialien mit unebenen oder unregelmäßigen Oberflächen, großen Spaltmaßen und Anwendungen mit Flexibilität, Bewegung oder Vibration. Sie weisen eine gute Temperaturbeständigkeit auf und sind weich und komprimierbar. Je nach Schaumtyp und Kompression eignen sie sich hervorragend als Dichtungen. | Verklebung von Zierleisten, Emblemen und anderen Komponenten im Automobilbau. Dämpfung im Fahrzeuginnenraum und in elektronischen Geräten. Dichtungen und Dichtungen in Automobil-, Elektronik- und Industrieanwendungen. |
| Gummi | Gummiklebstoffe sind für die Verklebung von Gummi und verwandten elastomeren Materialien formuliert. | Gummiklebstoffe sind so formuliert, dass sie auf Gummioberflächen haften, auf denen andere Klebstoffe nur schwer haften. Sie behalten ihre Flexibilität bei und können Bewegungen und Verformungen von Gummimaterialien aufnehmen, ohne die Haftfestigkeit zu verlieren. | Verklebung von Gummidichtungen, Dichtungen, Schläuchen und Komponenten in Fahrzeugen. Verklebung von Gummikomponenten in elektronischen Geräten zur Isolierung und Abdichtung. Montage von Medizinprodukten mit Gummikomponenten. |
| Silikon | Silikonklebstoffe basieren auf Silikonpolymeren. | Silikonklebstoffe sind für die Haftung auf Silikonoberflächen optimiert. Sie sind hochstabil, temperaturbeständig und chemikalienbeständig mit hervorragenden elektrischen Isolationseigenschaften. Sie sind beständig gegen Vergilbung im Laufe der Zeit. | Bindung. Verkapseln und Abdichten von Hochtemperaturkomponenten. Kleben und Abdichten von Medizinprodukten. |
| Urethan | Urethan-Klebstoffe oder Polyurethan-Klebstoffe gehören zu einer Klasse von Strukturklebstoffen, die auf Polyurethan-Polymeren basieren. | Urethan-Klebstoffe bieten starke Haftfähigkeiten, Flexibilität und Vielseitigkeit bei der Haftung auf einer Vielzahl von Materialien. | Verklebung von Innen- und Außenkomponenten, einschließlich Verkleidungen, Verkleidungen und Dichtungen in Automobilen. |
Vielfältige Ansätze, die auf spezifische Anwendungen zugeschnitten sind
Klebebänder bestehen aus drei wesentlichen Komponenten: dem Klebstoff, dem Trägermaterial (oder Trägermaterial) und der Trennfolie. Bei der Präzisionsverarbeitung werden häufig Transferklebebänder, einseitig beschichtete (einseitige) Bänder und doppelseitige (doppelseitige) Bänder in Lösungen in verschiedenen Branchen eingesetzt.
Einseitige Klebebänder
Einseitiges Klebeband besteht aus einem einseitig mit Klebstoff beschichteten Träger- oder Trägermaterial. Diese Bänder dienen als effektive Lösungen zum Kleben, Versiegeln, Spleißen, Schützen, Maskieren oder als Etiketten in verschiedenen Branchen. Der Träger trägt dazu bei, dass einseitige Klebebänder die strukturelle Integrität erhalten.
Doppelseitige Klebebänder
Doppelseitiges Klebeband hat Klebstoff auf beiden Seiten eines Trägermaterials. Diese Klebebänder können auf jeder Seite mit gleichen oder unterschiedlichen Klebstoffen versehen sein. Differentialklebeband verfügt über unterschiedliche Klebstoffe auf jeder Seite, um unterschiedliche Materialien zu verbinden. Doppelseitige Klebebänder werden häufig zum Kleben, Montieren, Spleißen oder Verpacken von Anwendungen in verschiedenen Branchen verwendet und ersetzen zunehmend mechanische Verbindungselemente. Der Träger trägt dazu bei, dass doppelseitige Klebebänder die strukturelle Integrität erhalten.
Transferklebebänder
Transferklebebänder oder nicht gestützte oder freie Folienbänder verfügen über druckempfindliche Klebstoffe, die auf eine Trennfolie aufgebracht sind. Diese Bänder haben keinen Träger und bieten Flexibilität, schnelle Haftung und starke Leistung, einschließlich guter Klebstoffbenetzung, Scherfestigkeit und Haltekraft bei erhöhten Temperaturen.
Die Herausforderungen unserer Kunden meistern
Boyd ist seit mehr als 70 Jahren innovativ in der Auswahl und Verarbeitung von Klebstoffen und hat ein außergewöhnliches Know-how in der Entwicklung, Handhabung und Verarbeitung von Klebstoffen aufgebaut. Wir sind bestrebt, modernste Technologien zu nutzen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse jeder Anwendung zugeschnitten sind. Unser Fokus liegt darauf, die Herausforderungen unserer Kunden anzugehen und zu meistern, konsequent innovative Lösungen zu liefern und höchste Qualitäts- und Leistungsstandards einzuhalten.
Optimaler Klebstoff für Ihre Anwendung
Auf der Grundlage von über 70 Jahren Erfahrung arbeiten wir mit unseren strategischen Lieferpartnern zusammen, die als weltweit führend bei Klebeband- und Klebstoffformulierungen anerkannt sind. Unser Know-how erstreckt sich auch auf das Verständnis der Wissenschaft hinter der Anwendung dieser innovativen Formulierungen auf Ihre kundenspezifischen Anwendungen. Wir beraten Sie aktiv bei der Auswahl der optimalen Formulierung auf der Grundlage Ihrer Leistungsanforderungen und der beabsichtigten Anwendungsumgebungen. Durch die Implementierung von Industriedesign für Fertigungsmethoden stellen wir sicher, dass Ihre Komponenten innerhalb Ihrer Designtoleranzen herstellbar sind und in einem kundenspezifisch konfigurierten Format geliefert werden, das für die automatisierte oder manuelle Montage in Ihrer Anwendung optimiert ist. Unsere Spezialisierung liegt darin, die Klebstoffwissenschaft in greifbare Komponenten zu übersetzen, die in Ihrer gesamten Wertschöpfungskette auf Kosten und Leistung optimiert sind.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!