Startseite » Blog » Rippenkühlkörper mit Reißverschluss: Eine gekoppelte Lösung

Rippenkühlkörper mit Reißverschluss: Eine gekoppelte Lösung

Was sind Reißverschlussflossen?

Reißverschlüsse sind eine nette Erfindung, da sie zwei Materialstücke gleichmäßig zu einer einzigen Stoffplatte verbinden können. Durch die Verwendung einer speziellen Geometrie, die sich mit sich selbst verriegelt, können kontinuierliche Verbindungen hergestellt werden. Dies erleichtert die Handhabung eines einzelnen ganzen Bauteils mit Reißverschluss, anstatt eine Vielzahl von Einzelteilen zu manövrieren. Wenn wir eine große Anzahl dünner Lamellen auf einem Kühlkörper verwenden möchten, wäre es mühsam, jede einzelne Lamelle zusammenzubauen. Hier kommen Reißverschlusskühlkörper zum Einsatz.

Zipper-on-Polar-Fleece-Jacket
Zipper-Fin-Stack

Reißverschlusslamellen sind Bleche, die nach und nach aus dem Lagermaterial ausgestanzt werden. Zuerst wird mit den Stempeln die Geometrie der Finne erstellt. Die Länge, Höhe und Flossenteilung werden in diesem ersten Satz von Stempeln bestimmt. Die Lamellendicke wird durch die Dicke des verwendeten Lamellenschaftes definiert. Bei sekundären Stanzvorgängen werden dann die Flossen gefaltet und mit der vorherigen Flosse arretiert. Wenn der Lamellenstapel genügend Lamellen für die Anwendung hat, für die dieser Stapel entwickelt wurde, wird er aus dem Stanzbereich entfernt und ist bereit, ein Kühlkörper mit vollem Reißverschluss zu werden.

Jeder Kühlkörper mit Reißverschluss hat sein eigenes Design für die progressiven Stempel für die Flossen. Dies macht Reißverschlusslamellenbaugruppen anwendungsspezifischer, da jede neue Kühlkörperkonfiguration für Reißverschlussrippen in der Regel einen neuen Satz Stempel erfordert. Kühlkörper mit Reißverschluss sind ideal für Anwendungen mit hohen Stückzahlen im Gegensatz zu Kleinserien, da die Kosten für die Stempel auf weniger Kühlkörper verteilt werden.

Wie Genie Kühlkörper mit Reißverschluss verwendet

Genie verwendet Lamellenstapel mit Reißverschluss, die auf einem Sockel als Kühlkörperbaugruppe befestigt sind. Genie verwendet nur solche Kühlkörper mit Reißverschluss, sodass Sie einen Kühlkörper mit diesen Kühlrippen leicht mit anderen Kühlkörpertypen vergleichen können. Aber auch Zipper-Fin-Stacks können mit Heatpipes eingebettet werden, die selbsttragende Kühlkörper oder größere Tower-Kühlkörper erzeugen.

Zipper-Fin-Heat-Sink
Zipper-Fin-Assembly-Examples

Lassen Sie uns die Materialien in unserem Kühlkörper mit Reißverschluss kombinieren

Das Schöne an separaten Komponenten ist, dass Sie Materialien mischen und anpassen können. Sie können eine Kupferbasis und Aluminiumlamellen haben oder umgekehrt. Abhängig von Ihren Anwendungsanforderungen benötigen Sie möglicherweise einen Kühlkörper aus Aluminium oder Kupfer. Die Materialauswahl bestimmt die Fügemethode zwischen den Lamellen und dem Boden. Aluminium ist lötbeständig, daher sind Aluminium/Aluminium-Verbindungen epoxidgebunden. Epoxidharz haftet nicht gut auf Kupfer, daher neigen Kupfer/Kupfer-Verbindungen dazu, gelötet zu werden. Wenn es zwischen den beiden gemischt wird, wird die Aluminiumkomponente normalerweise vernickelt, dann wird die Baugruppe zusammengelötet.

Kühlkörper mit Reißverschlussrippen sind eine großartige Lösung für die Wärmeübertragung. Während Genie sie in der einfachsten Form verwendet, haben Reißverschlussflossen ein breites Spektrum an Anwendungs- und Designflexibilität. Wenden Sie sich an Boyd Konstrukteure, um Unterstützung bei der Konstruktion Ihres Kühlkörpers für die Reißverschlusslamelle zu erhalten.

Verwandte Beiträge

Das könnte Ihnen auch gefallen

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!