Da in fast jeder Branche Geräte und Elektronik eingesetzt werden, die eine höhere Leistung erfordern, war eine effizientere Kühlung für hohe Wärmelasten in kompakten Räumen noch nie so wichtig wie heute. Boyd verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Bereitstellung von CDUs (Coolant Distribution Units) zur präzisen Kühlung und zum Schutz von Unternehmenselektronik sowie Hyperscale-, IOT- und Cloud-Systemen. We provide CDU solutions that are right-sized and custom-configured to help maintain uptime and lower total data center cost of ownership.
To help shed some light on incorporating a CDU into a data center cooling system, we sat down with one of our thermal experts to discuss some of the most important implementation considerations.
Haben Sie eine Serviceanfrage für die Kühlmittelverteilung?
Warum sollten Sie eine CDU für die Kühlung von Rechenzentren benötigen?
Ein unterbrechungsfreier 24/7-Rechenzentrumsbetrieb ist entscheidend für die Geschäftskontinuität. Da die Anforderungen an die Wärme und die Rechenleistung gestiegen sind, haben viele Unternehmensanwendungen die Möglichkeiten herkömmlicher Luftkühlung übertroffen. Eine CDU bietet eine höhere Kühlleistung in einer kompakteren, flexibleren Lösung und ist eine effiziente Option zur Kühlung und zum Schutz von Rechenzentrumskomponenten.
Wie wichtig ist Hot Swapping? Benötige ich Hot-Swapping-Funktionen in meinem System?
Die Betriebszeit von Servern in einem Rechenzentrum ist von entscheidender Bedeutung, daher können Hot-Swap-fähige Komponenten (oder Komponenten, die bei laufendem Betrieb ausgetauscht werden können) dazu beitragen, Serviceunterbrechungen zu vermeiden. Boyd’s cooling distribution units have multiple components that are hot-swappable, including cold plates and pumps to help expedite system service and minimize maintenance downtime.
Wie verhindert man Kondensation und Undichtigkeiten in einer CDU?
Jede Menge an Kondenswasser oder Flüssigkeit, die aus einem Kühlsystem austritt, kann zu Schäden oder Ausfällen an allen Geräten in einem Server-Rack führen. Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren werden in der Regel installiert, um sicherzustellen, dass das Rechenzentrum unterhalb des Taupunkts arbeitet, um das Kondensationsrisiko an den Systemleitungen zu verringern.
While Boyd’s Liquid Cooling Systems have been employed for over 30,6 billion field hours with no leaks, Boyd also installs leak detection systems to monitor potential leaks and provide alarms. Darüber hinaus sind CDU-Leitungen mit einem inerten Neopren isoliert, um eine Feuchtigkeitsansammlung im Falle von Kondensation zu verhindern.
Werden CDUs an das Wasser oder die Luft der Anlage angeschlossen?
Unabhängig davon, ob es sich um in sich geschlossene In-Row-CDUs oder integrierte In-Rack-CDUs handelt, müssen die Kühlverteilungseinheiten an das Wasser der Anlage oder an das Kühlsystem auf Anlagenebene angeschlossen werden, um die Wärme abzuleiten. Boyd verfügt über mehrere verschiedene Wärmetauscher, um die Wärmeübertragung aus einer CDU zu erleichtern, von Flüssig-zu-Flüssig-Systemen bis hin zu Flüssig-Luft-Systemen.
Während die direkte Übertragung der Wärme von der CDU auf das Anlagenwasser die höchste Kühlleistung bietet, ist sie möglicherweise nicht für alle Anwendungen erforderlich. Wärmetauscher mit hinteren Türen (RDHx) in Verbindung mit Reservoirpumping Units (RPUs) werden häufig in Verbindung mit einer wirtschaftlichen Lösung verwendet, um Wärme an die Umgebungsluft eines Rechenzentrums abzugeben.
Wie verlängert man die Lebensdauer einer Kühlmittelverteilungseinheit?
Rechenzentren haben in der Regel alle fünf Jahre einen Anstieg der Rechenleistung um 20 bis 40 %, wobei die Lebenserwartung der Geräte etwa zehn Jahre beträgt. Diese Leistungssteigerung bedeutet eine stark erhöhte thermische Belastung. Eine Kühlverteilungseinheit sollte sich an demselben Computerwachstumszyklus orientieren und eine Lebenserwartung zwischen fünf und zehn Jahren erwarten.
Sicherzustellen, dass die CDU gut gewartet wird, ist eine der besten Möglichkeiten, die Lebensdauer eines Server-Chillers zu verlängern. Vorbeugende Wartungsarbeiten werden für den Verlust des Durchflusses, der Lebenserwartung der Pumpe und des Betriebs der Stromversorgung durchgeführt. Bei Durchflussänderungen können wir einen zeitgebundenen Filterwechsel implementieren, und der Austausch der Pumpen und des Netzteils kann auf der Grundlage der Betriebsstunden ausgelöst werden.
Es ist auch wichtig, ein hochwertiges Kühlmittel zu verwenden und zu warten, um die Lebensdauer der Innenfilter zu verlängern. Dies trägt dazu bei, ein thermisches Durchgehen zu verhindern, was wiederum die Lebensdauer der Pumpe und des Netzteils verlängern kann.
Boyd verfügt über jahrelange Erfahrung in der Bereitstellung von individuell konfigurierten Kühlmittelverteilungseinheiten in der richtigen Größe für eine optimale Kühlleistung. Erfahren Sie mehr auf unserer CDU-Seite oder kontaktieren Sie uns, um mehr über unsere thermischen Lösungen zu erfahren.