Startseite » Blog » Hochvolumiger technischer Druck: Druckgeräte

Hochvolumiger technischer Druck: Druckgeräte

Die-Bahn-Industrie-und-Boyd-Lösungen

24., 2021. Juni

In diesem zweiten Blog unserer Serie zum hochvolumigen technischen Druck werden wir die verschiedenen Siebdruck-Ausstattungsoptionen bei Boyd für den technischen Druck diskutieren. Wir untersuchen die unterschiedlichen Eigenschaften der einzelnen Druckmaschinentypen und beurteilen, wie sie Ihre Projekte beeinflussen können. Wenn Sie unseren ersten Blog in dieser Reihe verpasst haben, empfehlen wir Ihnen, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um ihn hier zu lesen, um ein erstes Verständnis für die technischen Druckverfahren von Boyd und ihre Auswirkungen auf hochvolumige Programme zu erlangen. Wie bereits erwähnt, gibt es zwei Hauptsiebdruckverfahren, die von Boyd für technische Druckprogramme verwendet werden - Bogenvorschub und Rolle-zu-Rolle. Wie wir festgestellt haben, eignet sich der Bogendruck besser für die Designentwicklung und der Rolle-zu-Rolle-Druck ist ideal für Projekte mit hohem Volumen. Die Gründe dafür werden klarer, wenn wir uns die Eigenschaften der Druckgeräte von Boyd ansehen. Bevor wir auf die Einzelheiten eingehen, ist ein wichtiges Konzept, das Sie bei allen Pressen verstehen sollten, dass die Laufgeschwindigkeit durch die Trocknerkapazität bestimmt wird. Sowohl die Eigenschaften des Trockners als auch das Projekt beeinflussen die Produktionsrate. Zum Beispiel benötigen funktionale Tinten oft länger, um auszuhärten. Wenn also ein technisches Druckprogramm mit funktionalen Tinten auf einer Druckmaschine mit begrenzter Trocknungskapazität ausgeführt wird, muss es mit einer langsameren Geschwindigkeit durch den Trockner gehen, um vollständig auszuhärten. Wenn das gleiche Projekt jedoch auf einer Presse mit großer Trocknungskapazität laufen würde, würde es mit einer höheren Geschwindigkeit laufen, da es länger im Trockner wäre. Für jedes neue Projekt müssen die Trocknungsparameter nach den Vorgaben des jeweiligen Projekts entwickelt werden, die letztendlich die Geschwindigkeit bestimmen.

Bogen-Siebdruckmaschinen

Wie bei allen Siebdruckmaschinen bestimmen die unterschiedlichen Fähigkeiten und Einschränkungen, die jede der Bogendruckmaschinen von Boyd bietet, die Realisierbarkeit der Ausrüstung für ein potenzielles Projekt. Bogendruckmaschinen ergeben unterschiedliche Druckbereichsabmessungen, z. B. von 22" x 30" bis 48" x 98". Ein weiteres wichtiges Merkmal, das es zu beachten gilt, ist die Laufgeschwindigkeit für diese Druckmaschinen, die im Durchschnitt zwischen 160 und 225 Drucken pro Stunde liegen kann. Zu den Trocknern, die die Bogendruckmaschinen bei Boyd begleiten, gehören schließlich thermische UV-Trockner.

Rolle-zu-Rolle-Siebdruckmaschinen

Für den Rolle-zu-Rolle-Druck setzt Boyd die folgenden Maschinen ein, um eine Reihe von Anforderungen an drucktechnische Projekte zu erfüllen.

Per Druck

Das bemerkenswerteste Merkmal von zwei der Siebdruckmaschinen, die von Boyd für den technischen Rolle-zu-Rolle-Druck verwendet werden, ist die Fähigkeit der Druckmaschinen, Durchkontaktierungen zu drucken (auch bekannt als Durchgangslochdruck). Beim Drucken von Durchkontaktierungen wird nach dem Einlasern der Durchkontaktierungen in das Material Tinte auf beide Seiten der Rolle gedruckt, wodurch die Tinte durch die Durchkontaktierungen gedrückt wird, um einen Kreislauf zu erzeugen. Aber das Drücken der Tinte durch die Löcher hinterlässt überschüssige Tinte auf dem Druckbett. Würde man ein Bogenverfahren verwenden, müsste der Bediener das Druckbett nach jedem Durchgang reinigen, was den Prozess um zusätzliche Schritte und Zeit erweitert. Die Druckmaschinen von Boyd machen diesen zusätzlichen Schritt jedoch überflüssig, da sie Löschpapier haben, das oben auf dem Druckbett positioniert ist, um die gesamte übrig gebliebene Tinte aufzunehmen. Dieses Löschpapier bewegt sich zusammen mit der Materialrolle, um sicherzustellen, dass die Tinte nicht verschmiert, wenn sich das Blatt vorwärts bewegt. Im Allgemeinen drucken diese Druckmaschinen eine Farbe nach der anderen, halten eine Druckfläche von 20" x 20" bei und können Toleranzen um 0,007" erreichen. Bei Verwendung von UV- und thermischen Trocknern mit einer Länge von etwa vier Metern beträgt die Auflage für diese Druckmaschinen etwa 500-800 Drucke pro Stunde.

Druck mit engen Toleranzen

 Eine weitere Rolle-zu-Rolle-Druckmaschine bei Boyd druckt ebenfalls nur eine Farbe auf einmal, hat aber eine Druckfläche von 20" x 24". Der Hauptvorteil dieser Maschine ist das Drucken von Teilen mit extrem engen Toleranzen. Diese Presse kann Toleranzen innerhalb von 0,001" - 0,002" von den Originalspezifikationen erreichen. Mit einem 12-Fuß-Tunneltrockner bietet unsere Druckmaschine mit engen Toleranzen eine Auflage von etwa 150-200 Drucken pro Stunde.

Effiziente Auflagen und mehrfarbiger Druck

 Die letzte Druckmaschine, die Boyd zur Verfügung steht, bietet eine Druckfläche von 18" x 19,5" und erfüllt Toleranzen innerhalb von 0,007" - 0,010". Zu den wichtigsten Vorteilen gehören die zwei Druckstationen und die beträchtliche Trocknungskapazität, die es dem Unternehmen ermöglicht, Teile mit einer viel höheren Geschwindigkeit zu produzieren. Mit einem 40-Fuß- und einem 60-Fuß-Turmtrockner verwendet diese Presse Trockner, die viel größer sind als unsere anderen Pressen. Die Turmtrockner ermöglichen es, dass jedes Teil länger im Trockner verbleibt, so dass das Teil den Prozess schneller durchlaufen kann. Der andere Vorteil dieser Druckmaschine ist, dass es sich um eine Zweifarbenpresse handelt. Der Druckvorgang beginnt mit dem Auftragen der ersten Farbe, gefolgt vom Stanzen einer Passermarke neben dem Bild für die Registrierung und dem Durchlaufen des Bogens durch den ersten Turmtrockner. Als nächstes kann mit dem Registerstempel zum Ausrichten an der ersten Farbschicht eine zweite Farbe aufgetragen werden, die damit endet, dass der Bogen den zweiten Turmtrockner durchläuft. Diese beiden Fähigkeiten machen unsere finale technische Rolle-zu-Rolle-Druckmaschine mit einer Auflage von 800 - 1.000 Drucken pro Stunde zur schnellsten Drucklinie bei Boyd. Vergleicht man die Eigenschaften der Bogendruckmaschinen mit den Rolle-zu-Rolle-Maschinen, wird deutlich, warum der Rolle-zu-Rolle-Druck eher für hochvolumige technische Druckprojekte geeignet ist. Diese Druckmaschinen können nicht nur viel höhere Auflagen erreichen, sondern auch Teile mit viel engeren Toleranzen herstellen und einen effizienten Durchsteckdruck ermöglichen. Mit unserer Auswahl an hauseigenen technischen Druckgeräten möchte Boyd unseren Kunden die Drucktechnologie zur Verfügung stellen, die am besten zu ihren spezifischen Bedürfnissen passt. Boyd ist in der Lage, eine Vielzahl von Anforderungen an technische Druckprojekte mit Volumina von niedrig bis hoch zu erfüllen. To learn more or to discuss your unique technical printing challenges, reach out to our experts.

Verwandte Beiträge

Was sind CGM-Geräte?

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Das könnte Ihnen auch gefallen

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!