Den Wärmetransport zwischen Oberflächen und die Wärmeleistung insgesamt steigern
Dieser Wärmewiderstand kann als Rja ausgedrückt werden, wobei:
- Rja - Wärmewiderstand vom Geräteübergang zur Umgebungsluft oder zum Wasser
- Rjc - Thermischer Widerstand vom Geräteanschluss bis zum Gehäusegehäuse, bestimmt vom Hersteller des elektronischen Geräts (Designer hat keinen direkten Einfluss)
- Rcs - Wärmewiderstand vom Gehäusegehäuse bis zum Kühlkörper oder der Kühlplatte, bestimmt durch die Größe und Qualität der Kontaktflächen zwischen dem elektronischen Gerät und dem Kühlkörper oder der Kühlplatte, die verwendeten Materialien und den Anpressdruck
- Rsa - Thermischer Widerstand vom Kühlkörper oder der Kühlplatte bis zur Umgebungsluft oder dem Wasser, bestimmt durch das Kühlkörper- oder Kühlplattendesign (Material und Geometrie)
Daher besteht eine der Möglichkeiten, Rja zu reduzieren darin, Rcs zu reduzieren, den Übergangswiderstand zwischen dem Gehäuse des elektronischen Geräts und dem mittels Umgebungsluft kühlenden Lamellenkühlkörper oder der Kühlplatte mit Flüssigkeitskühlung. Es gibt verschiedene Aspekte, die Einfluss auf Rcs haben, unter anderem die Ebenheit, Rauheit und Reinheit der Oberflächen, der Klemmdruck, die Kontaktkraft und das Wärmeleitmaterial.
Die Ebenheit einer Oberfläche bezieht sich auf weiträumige Unregelmäßigkeiten oder die „Welligkeit“ einer Oberfläche. Die Rauheit einer Oberfläche bezieht sich auf die winzigen Bestandteile der Unregelmäßigkeiten einer Oberfläche, die üblicherweise durch maschinelle Bearbeitung, Nutzung und/oder Verschleiß entstehen.
Durch den Kontakt zweier unregelmäßiger Oberflächen entstehen Luftspalten. (Siehe Abbildung 1.) Die meisten Kontaktbereiche bestehen zu über 90 % aus Hohlräumen, die einen enormen Widerstand für den Wärmetransport bedeuten, da Luft kein sehr effektiver Wärmeleiter ist. Tabelle 1 präsentiert typische Werte der Oberflächenrauheit verschiedener Fertigungsprozesse.

Tabelle 1:
Prozess | Einheiten in µm | Einheiten in µin |
---|---|---|
Polieren | 0,1 – 0,4 | 4 – 16 |
Reibend | 0,1 – 1,6 | 4 – 64 |
Laserschneiden | 0,8 – 6,3 | 32 – 252 |
Druckguss | 0,8 – 1,6 | 32 – 64 |
Maschinenelle Bearbeitung | 0,8 – 1,6 | 32 – 64 |
Extrusion | 0,8 -3,2 | 32 – 128 |
Bohrung | 1,6 – 6,3 | 64 – 252 |
Allgemein ist für einen zufriedenstellenden Kontakt zwischen dem elektronischen Gerät und dem Kühlkörper oder der Kühlplatte eine Ebenheit der Montagefläche von 1 Zoll/Zoll erforderlich. Die Oberflächenrauheit sollte der des elektronischen Geräts entsprechen, 32 bis 64 µin gelten üblicherweise als angemessen. Eine höhere Oberflächengüte verursacht unnötige Kosten und steigert die Wärmeleistung kaum oder überhaupt nicht. Die Oberflächenebenheit ist üblicherweise ein wesentlich wichtigerer Aspekt als die Oberfächengüte, um eine effektive Wärmeleitung zu erreichen.
Kontaktkraft
Ein weiterer, sehr wichtiger Aspekt zur Minimierung des Wärmewiderstands zwischen Oberflächen ist die Kontaktkraft, d. h. die Kraft, mit der das elektronische Gerät gegen den Kühlkörper oder die Kühlplatte gedrückt wird. Die Oberflächen des elektronischen Geräts und des Heatsink sind nie komplett eben. Daher gibt es zwischen diesen Oberflächen immer Luftspalten. Wenn jedoch die Kontaktkraft, die die beiden Oberflächen zusammendrückt, zunimmt, steigt auch die Anzahl der Kontaktpunkte zwischen den beiden Oberflächen, was zu einem geringeren thermischen Widerstand von Groß- und Kleinschreibung führt, Rcs. Diese Beziehung zwischen Kraft und Wärmewiderstand folgt keiner linearen Kurve. Bei einer Steigerung der Kontaktkraft nimmt der Wärmewiderstand zwischen den Oberflächen bis zu einem bestimmten Punkt ab, an dem der Wärmewiderstand in geringerem Maße abnimmt und die maximal zulässige Kraft auf das Gehäuse ausgeübt wird. Sie sollten sich an den Hersteller des elektronischen Geräts wenden, um sich über die empfohlene Kontaktkraft zu informieren.Reinheit der Oberflächen
Die Reinheit der Montagefläche ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt zur Minimierung des Wärmewiderstands zwischen den Oberfächen. Sie müssen sicherstellen, dass Montageflächen frei von externen Materialien wie Schmutz, Öl, Oxiden und Folie sind. Da die meisten Kühlkörper und Kühlplatten nach der maschinellen Bearbeitung gelagert werden, sollte die Reinigung vor der Montage des Geräts erfolgen. Wir empfehlen, die Montagefläche behutsam mit feiner Stahlwolle, z. B. 3M Scotch Brite® No.000, zu polieren und anschließend mit einem Halbleiter-Lösungsmittel abzuwischen.Wärmeleitmaterial
Um rcs weiter zu verbessern, sollte schließlich ein geeignetes Thermal Interface Material (TIM) verwendet werden, um Luftspalte zwischen den beiden Oberflächen zu füllen. Es gibt eine Vielzahl an Lösungen, unter anderem Wärmeleitpasten, wärmeleitfähige Gemische, Elastomere, Klebebänder, usw. Je nach ihren Merkmalen (hinsichtlich Betriebstemperatur, Benutzerfreundlichkeit, Aushärtungszeit, Druckanforderungen, usw.) sind sie je nach Anwendung besser oder schlechter geeignet. Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl eines für Ihre Anwendung geeigneten TIM. Tabelle 2 präsentiert typische Werte des Wärmewiderstands und der Wärmeleitfähigkeit dieser TIM.Wärmeleitmaterial | Dicke (Zoll) | Wärmeleitfähigkeit: k (W/mK) | Rcs(°C/W) |
---|---|---|---|
Kaltlötung | k. A. | k. A. | 2,9 |
Wärmeleitpaste | 0 | 0,7 | 0,9 |
Wärmeleitpaste | 0,01 | 1,2 | 0,8 |
Elastomer | 0,01 | 5 | 1,8 |
Klebeband | 0,01 | 0,7 | 2,7 |
Schlussfolgerung: Aspekte zur Minimierung des Wärmewiderstands zwischen Oberflächen
Beim Wärmewiderstand zwischen Oberflächen spielen zahlreiche Aspekte eine wichtige Rolle, unter anderem die Oberflächenebenheit, -rauheit und -reinheit, die Kontaktkraft und das Wärmeleitmaterial. Es sind zahlreiche Technologien und Verfahren erhältlich, um den Wärmepfad von den Anschlussstellen des elektronischen Geräts zum Kühlkörper zu optimieren. Es ist enorm wichtig, den Wärmewiderstand zu minimieren, um die Temperatur des elektronischen Geräts unter der maximal zulässigen Temperatur zu halten und so die Zuverlässigkeit des Endprodukts zu erhöhen.