Startseite » Blog » Elektrofahrzeugbatterien: Schutz vor Kollision und thermischem Durchgehen

Elektrofahrzeugbatterien: Schutz vor Kollision und thermischem Durchgehen

Die Batterieladereichweite hat in der Vergangenheit die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen (EVs) durch die Verbraucher in Frage gestellt. Aber innovative EV-Designer haben kreative Wege gefunden, um die Reichweite der Batterie drastisch zu verbessern, und die Elektrofahrzeugindustrie wächst weiterhin in rasantem Tempo, wobei die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen deutlich zunimmt. In den letzten zehn Jahren hat sich die durchschnittliche Reichweite von Batterien von Elektrofahrzeugen nach Schätzungen mehr als vervierfacht. Diese Leistungssteigerung bringt zentrale thermische Herausforderungen mit sich. Die zunehmende Akzeptanz von Elektrofahrzeugen erhöht den Bedarf an robusteren EV-Batteriedesigns, um die Lebensdauer zu verlängern und Garantieansprüche zu kontrollieren oder zu reduzieren.

Das innovative Team aus Experten und Designleitern von Boyd steht bei der Lösung dieser Herausforderungen an vorderster Front. Wir helfen Pionieren in diesem Bereich, Innovationen zu beschleunigen. Unsere Ingenieure entwickeln integrierte thermische und technische Materiallösungen, die kleinere, robustere, leichtere, effizientere und zuverlässigere Batterien mit schnelleren Ladezyklen für eine größere Reichweite, Sicherheit und Zuverlässigkeit von Elektrofahrzeugen ermöglichen.

Thermisches Durchgehen?

Lithium-Ionen-Thermal-Durchgehen tritt auf, wenn die von einer Batterie erzeugte Wärme die abgeführte Wärmemenge übersteigt. Unkontrollierte Hitze kann eine unkontrollierte Kettenreaktion auf umgebende Batterien und Lithium-Ionen-Batteriezellen auslösen. Wenn das thermische Durchgehen von Lithium-Ionen nicht richtig gehandhabt wird, überhitzen Batterien, erzeugen Rauch und verbrennen.

Mehrere Faktoren verursachen ein thermisches Durchgehen, darunter interne und externe Kurzschlüsse, Überladung, hohe Umgebungstemperaturen, schnelle Zyklen und Batteriealterung. Ein effektives Wärmemanagement ist nicht nur für die Batterie eines Elektrofahrzeugs, sondern auch für die Sicherheit der Fahrzeuginsassen von entscheidender Bedeutung.

Wie kann man ein thermisches Li-Ionen-Durchgehen verhindern? Thermisches Durchgehen der Batterie

Hersteller von Elektrofahrzeugen und Batterien entwickeln Präventions- und Eindämmungsstrategien rund um das thermische Durchgehen von EV-Batterien. Die Vermeidung von thermischem Durchgehen beginnt mit einem optimierten Design der EV-Batterie. Der Schutz vor thermischem Durchgehen wird durch spezielle Materialien und Komponenten verbessert, die die Wahrscheinlichkeit eines thermischen Durchgehens verringern und im Falle eines katastrophalen Ereignisses vor thermischem Durchgehen schützen. Die integrierte Kühlung von Lithium-Ionen-Batterien, die Wärmeisolierung und die stoßdämpfenden mehrschichtigen komplexen Baugruppen schützen vor den thermischen, umweltbedingten und mechanischen Faktoren, die ein thermisches Durchgehen der Batterie verursachen. Absorbieren Sie proaktiv Stöße, Vibrationen und Bewegungen in der Batterie. Effiziente Ableitung der Wärme der Batteriezellen. Integrieren Sie eine Flamme oder Hitzebarriere in das Zelldesign, um extreme Hitze oder Feuer schnell zu isolieren, in dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Sicherheitsmerkmale der Batterie die Ausbreitung von Zelle zu Zelle nicht verhindern können. Nutzen Sie intelligentes Design, um ein thermisches Durchgehen zu verhindern, und Schutzlösungen, um katastrophale Batterieereignisse zu isolieren, wenn sie auftreten. Integrierte Lösungen zum Schutz vor thermischem Durchgehen von EV-Batterien verfügen über Kühlrippen oder Wärmespreizer mit Kompressionspolstern und flammgeschützter elektrischer Isolierung, um Lithium-Ionen-Batteriezellen zu isolieren.
Liquid-Cold-Plates-ev-batteries
Battery-Thermal-Runaway-Protection

Müssen Sie robust sein?

Raue Umgebungsbedingungen sind für Elektrofahrzeuge alltägliche Realität. Batterien und Komponenten für Elektrofahrzeuge müssen während des Betriebs geschützt werden, um die Lebensdauer zu verlängern und Garantieansprüche zu reduzieren. Robuste EV-Batterien können Kollisionen, anhaltenden Stößen und Vibrationen, extremen Straßenbedingungen und extremen Wetterbedingungen standhalten und eine bessere Leistung erbringen.

Wie schützt man EV-Batterien?

Die Versiegelung des EV-Batteriegehäuses schützt die Batterie und die Zellen vor dem Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen und Partikeln, um eine lange Batterielebensdauer zu gewährleisten. Nutzen Sie spezielle Materialien und ein intelligentes Dichtungsdesign, um EV-Batteriegehäuse sowohl wasserdicht als auch abzudichten, Geräusche, Vibrationen und Rauheit (NVH) zu eliminieren und die Zuverlässigkeit und Leistung zu optimieren. Die Dichtungen für EV-Batteriegehäuse von Boyd sind für eine vereinfachte Kundenmontage, einen DFM-Durchsatz (Design for Manufacturing) und eine Materialoptimierung ausgelegt und robust, um rauen Straßenbedingungen über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs standzuhalten.
Seals-and-Gaskets-ev-batteries

Batteriezelle und Batteriemodul

Compression-Pads-ev-batteries
Schützen Sie die Batterien von Elektrofahrzeugen mit robusten, elastischen Kompressionspolstern vor Kollisionen, rauen Straßenverhältnissen und extremen Temperaturen. Batteriekompressionspads schichten sich zwischen den Batteriezellen und um das Batteriemodul herum, um Quellkräfte und mechanische Stöße, Reibung und extreme Straßenvibrationen auszugleichen. Sie fungieren als Batterieaufprallschutzbarriere, um die Verbrauchersicherheit zu erhöhen und die batteriebezogenen Garantiekosten zu senken. Die große Auswahl an geschlossen- und offenzelligen Schaumstoffoptionen von Boyd ist hochelastisch und erfüllt die Anforderungen vieler verschiedener Anwendungen mit Temperatur- und Umwelteinflüssen.

Entwerfen Sie Abschirmungen um das Batteriemodul

Verbessern Sie die Batterieleistung, -sicherheit und -zuverlässigkeit mit EMI- und RFI-Abschirmung. Die EMI-Abschirmung verhindert sowohl den Ein- als auch den Ausgang von Hochfrequenzstörungen (RFI), elektrostatischen Interferenzen (ESD) oder elektromagnetischen Interferenzen (EMI), die alle in komplexen elektrischen Systemen in Elektrofahrzeugen weit verbreitet sind. EMI-Abschirmungen von EV-Batterien schützen die Batterieleistung und verhindern elektronische Fehlfunktionen in kritischen Sicherheitssystemen. Die leitfähigen Schäume, Elastomere, Klebstoffe, Folien und mehr von Boyd wurden entwickelt, um diese Interferenzen zu mindern und unerwünschte Signale abzuschirmen, wodurch die Zuverlässigkeit und Effizienz von EV-Batterien verbessert wird.

EMI-RFI-Shields-ev-battery

Wickeln Sie EV-Batteriezellen mit elektrischer Isolierung ein

Umhüllen Sie Lithium-Ionen-Batteriezellen und EV-Batteriemodule mit leistungsstarken elektrischen Isolatoren. Diese robusten Isolationsschichten verhindern Funkenspannungen zwischen internen kritischen Komponenten, die zu Kurzschlüssen oder Bränden der Batterie führen können. Sie isolieren auch und fungieren als Flammenbarrieren im unwahrscheinlichen Szenario eines katastrophalen Ereignisses. Die elektrischen Isolatoren und Isolatoren von Boyd sind bis zu FR V0 flammbeständig und helfen Ihnen, proaktiv zu konstruieren, um Brände von elektrischen EV-Batterien zu verhindern oder Lithium-Ionen-Batteriezellen zu isolieren, wenn sie verbrennen.
Thermal-Interface-Materials-EV-Batteries-2
Electrical-Insulation-and-Cell-Wrapping

Dielektrische Klebstoffe auf Sammelschienen

Schützen Sie flexible, gedruckte Schaltkreise in EV-Batteriebaugruppen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern und die Leistung aufrechtzuerhalten. Dielektrische Klebstoffe isolieren Stromschienen elektrisch mit hoher Hitzebeständigkeit und Flammschutz. Stromschienen zeichnen sich durch Präzisionsdesigns aus, und dielektrische Klebstoffe müssen mit engen Toleranzen verarbeitet werden, um eine präzise Platzierung in Durchgangsbohrungen zu gewährleisten. Die dielektrischen Materialien und Klebstoffe von Boyd werden mit den Prüfmethoden GB/T 1.408,1-2016 und ASTM D3755 auf die Anforderungen an Durchschlagspannung und Durchschlagsfestigkeit getestet.
Dielectric-Adhesives-for-Busbars
Multi-Layer-Thermal-Runaway-Protection

Wie kann man die Effizienz und Leistung der Batterie von Elektrofahrzeugen maximieren?

Nutzen Sie leichte, leistungsstarke Flüssigkeitskühlplatten für EV-Batterien

Liquid-Cold-Plates-ev-batteries

Kühllösungen für EV-Batterien müssen den Herausforderungen der Hitze und den allgemeinen Designanforderungen gerecht werden, dürfen jedoch kein zusätzliches Gewicht oder Volumen hinzufügen, um die Ladereichweite der EV-Batterie zu erhalten. Leichte Batterie-Flüssigkeitskühlplatten bieten eine robuste strukturelle Unterstützung (RSS) und maximieren die Wärmeabfuhr der Batterie für die leistungsstärksten Batteriemodule und -packs von Elektrofahrzeugen von heute. Flache Kühlplatten kühlen Batterien effizient und schaffen zusätzlichen Designraum im Batteriefach, wodurch Platz für größere, leistungsstärkere Batterien geschaffen wird.

Die kundenspezifischen Kühlplatten für EV-Batterien von Boyd optimieren die interne Geometrie, um die turbulente Strömung zu maximieren, und die äußere Geometrie mit Skylines und Sockeln, die an Ihr Batteriedesign angepasst sind, um den Kontakt mit der Wärmequelle und die Wärmeableitung zu maximieren. Die Batterie-Flüssigkeitskühlplatten von Boyd verfügen über hundertprozentige thermische Inline-Tests und jahrzehntelange bewährte Marktleistung, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Minimieren Sie den Wärmewiderstand mit Wärmeleitmaterial

Verbessern Sie die Wärmeübertragung zwischen der Batteriekühlplatte und dem Batteriemodul, indem Sie den Wärmewiderstand zwischen diesen beiden Oberflächen minimieren. Thermal Interface Materials (TIMs) minimieren den Wärmeflusswiderstand zwischen Oberflächen und leiten die Wärme effizienter von empfindlichen EV-Batterien durch die Batteriekühlplatte in das Flüssigkeitskühlsystem ab.

Die wärmeleitenden Klebebänder, Gap-Filler, Wärmeleitpads, Folien, Phasenwechselmaterialien und Wärmeleitpasten von Boyd maximieren die Leistung des Batterieflüssigkeitskühlsystems, indem sie die Wärme effizienter von der Batterie auf die Flüssigkeitskühlplatte übertragen.

Ganz gleich, ob es um den Schutz und die Kühlung von EV-Batterien, die Entwicklung intelligenter Displays und Telematik, die Optimierung des Ladens von EVs, die Verbesserung der Markenidentität von EVs und vieles mehr geht, Boyd hilft E-Mobility-Designern und Marktführern, Innovationen zu beschleunigen. Weitere Informationen zu den EV-Batterielösungen von Boyd finden Sie in unserem Video unten. Bei spezifischen Fragen zu Ihrer Anwendung wenden Sie sich an unsere Experten.

Thermal-Interface-Materials-EV-Batteries-2

Verwandte Beiträge

Das könnte Ihnen auch gefallen

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!