Startseite » Blog » Markteinführung des WSF-M mit k-Core® Thermal Doubler

Markteinführung des WSF-M mit k-Core® Thermal Doubler

Die United States Space Force (USSF) bereitet sich auf einen aufregenden Start am 2024. März vor. USSF-62, ein fortschrittlicher Satellit, steht bereit, in die Umlaufbahn zu fliegen, bewaffnet mit Boyds innovativer k-Core-Verdoppler-Technologie®. Diese Mission beinhaltet den ersten Start eines militärischen Weather System Follow-on (WSF)-Satelliten an Bord einer Falcon-9-Rakete von der Western Range in die polare Umlaufbahn.

Boyd schwebt mit k-Core-Verdoppler ® beim Start von USSF-62 hoch

USSF-62: Wegbereiter für den Kosmos

Was macht die USSF-62 so besonders?

Die USSF-62 ist ein Beispiel für die Fähigkeiten der Luft- und Raumfahrttechnik und wird die globale Kommunikation, Wettervorhersage und Forschung verbessern. Ausgestattet mit fortschrittlichen Sensoren, die atmosphärische Einblicke in Echtzeit bieten, wird dieser Start militärische Operationen und Katastrophenhilfe unterstützen. USSF-62 umkreist eine polare Flugbahn, bietet eine weltweite Abdeckung und erfasst Wettermuster von Pol zu Pol.

USSF 62 Wegweisend für den Kosmos
USSF-62 wird die globale Kommunikation und Wettervorhersage verbessern und eine weltweite Abdeckung bieten, indem es Wettermuster von Pol zu Pol erfasst

WSF-M: Ein globaler Kommunikations-Nexus

Was ist WSF-M?

Das Weather System Follow-on - Microwave (WSF-M) der U.S. Space Force (USSF) fungiert als fortschrittliches operationelles Umweltsatellitensystem für das Verteidigungsministerium (DoD). WSF-M-Satellitensysteme ersetzen die Mikrowellenwellenlängen-Wettervorhersagefähigkeiten der DMSP-Satelliten und ermöglichen eine verbesserte Überwachung der Wettermuster der Erde aus dem Weltraum.
WSF M Mission_1018_690x874

WSF-M: Verbesserung der militärischen Wetterüberwachung

Der Weather System Follow-on - Microwave Satellit nutzt modernste Mikrowellentechnologie, um kritische atmosphärische und ozeanische Daten zu sammeln und hochpräzise Wettervorhersagen zu ermöglichen, insbesondere für ausgedehnte Meeresregionen. Diese Fähigkeit unterstützt militärische Operationen, indem sie wichtige Informationen für eine fundierte Entscheidungsfindung in Bezug auf Einsätze, Manöver und strategische Planung liefert.

Die Fähigkeit des WSF-M unterstützt militärische Operationen und ermöglicht eine fundierte Entscheidungsfindung in Bezug auf Stationierungen, Manöver und strategische Planung

USSF-62 schwebt mit k-Core® Doubler

Der k-Core-Verdoppler® von Boyd revolutioniert die Strukturen von Raumfahrzeugen, indem er eine Kohlefaserhülle mit einem Kern aus geglühtem pyrolytischem Graphit (APG) kombiniert. Die Kohlefaserschale sorgt für leichte Festigkeit und strukturelle Integrität, während der APG-Kern die Wärme effektiv von kritischen Komponenten des Raumfahrzeugs ableitet und so ein leistungsstarkes Wärmemanagement ermöglicht.
Boyds k Core Doubler 566x300 1
Boyd k Core Doubler 2 566x300 1

Boyds k-Core® Doubler: Unterstützung von WSF-M-Satellitensystemen

Die USSF-62-Mission erfordert einen Hochleistungssatelliten, um die Wettermuster der Erde zu überwachen. Die k-Core-Thermodoppler-Technologie® von Boyd verwendet eine leichte Kohlefaserschale, die einen speziell formulierten Kern aus geglühtem pyrolytischem Graphit (APG) umschließt. Es bietet ein effizientes Wärmemanagement mit außergewöhnlicher Festigkeit und Steifigkeit bei gleichzeitig erheblicher Gewichtsreduzierung. Die Integration des k-Core-Verdopplers® in USSF-62 ermöglicht es dem WSF-M-Satelliten, Pfunde zu verlieren, was zu reduzierten Startkosten und verbesserter Funktionalität führt.

Treibender Erfolg: Boyds Wärmemanagement mit k-Core® Doubler

Die Wärmemanagementlösungen von Boyd arbeiten mit unserer k-Core-Verdopplertechnologie® zusammen, um die Effizienz und Effektivität von USSF-62 zu steigern. Das leichte k-Core-Doppler-Design® reduziert die Gesamtwärmebelastung des Wärmemanagementsystems und führt zu einer schlankeren und effizienteren Lösung. Unser Engagement bei USSF-62 geht über die reine Bereitstellung von Komponenten hinaus. Wir sind ein Partner für Innovationen. Unser Know-how im Wärmemanagement und die hochmoderne k-Core-Verdoppler-Technologie® werden genutzt, um WSF-M-Satellitensysteme zu unterstützen.

Innovation mit Boyd

Mit jahrzehntelanger unschätzbarer Erfahrung und Expertise steht Boyd an der Spitze der Innovation bei der Entwicklung, Herstellung und Herstellung modernster thermischer und technischer Materiallösungen in verschiedenen Branchen.

Unsere außergewöhnlichen Engineering-, Fertigungs- und Testkapazitäten, unterstützt durch umfangreiche Daten und modernste Technologie, ermöglichen es uns, innovative Lösungen zu entwickeln, die auf spezifische Anwendungen zugeschnitten sind. Ganz gleich, ob es sich um den k-Core® Doubler für die USSF-62-Mission oder um K-Core-gekapselte® Graphit-Strahlungsplatten für die DART-Mission handelt, Boyd widmet sich der Förderung der nächsten Generation von Weltraummissionen und Fortschritten in Sektoren, die modernste Wärmemanagementlösungen erfordern.

Mit unserem umfassenden materialwissenschaftlichen Know-how identifizieren wir aktiv die Materialien und Komponenten, die für die Entwicklung innovativer Lösungen erforderlich sind, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz im Vordergrund stehen. Um das gesamte Spektrum der thermischen und materialwissenschaftlichen Lösungen von Boyd zu erkunden oder Ihre Projektanforderungen im Detail zu besprechen, besuchen Sie unsere Website oder sprechen Sie mit unseren Experten.

Verwandte Beiträge

Medical Diagnostic Types

Medical Diagnostic Types

In the revolutionary world of healthcare, medical diagnostic assays help clinicians assess health status, detect...

Das könnte Ihnen auch gefallen

Medical Diagnostic Types

In the revolutionary world of healthcare, medical diagnostic assays help clinicians assess health status, detect...

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!