Startseite » Blog » Entsperren von Fahrerassistenzsystemen (ADAS)

Entsperren von Fahrerassistenzsystemen (ADAS)

Navigieren in der autonomen Sicherheit: Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) verstehen

In einer Zeit, in der Technologie nahtlos mit dem täglichen Leben verflochten ist, haben Fortschritte in der Automobilsicherheit die Branche revolutioniert. Unter diesen Innovationen spielt ADAS, ein Akronym, das in der Diskussion um die Verkehrssicherheit immer mehr in den Vordergrund rückt, eine zentrale Rolle.

Was ist ADAS?

ADAS, kurz für Advanced Driver Assistance Systems, integriert eine Reihe von Technologien, um die Fahrzeugsicherheit zu erhöhen und das Fahrerlebnis zu verbessern. Von der Unterstützung beim Lenken und Bremsen bis hin zur Warnung vor potenziellen Gefahren reduziert ADAS die Zahl der Unfälle erheblich und verringert die Auswirkungen von Kollisionen. ADAS ermöglicht eine breite Palette von Funktionen, von der intuitiveren Fahrzeugbedienung bis hin zur Erzielung vollständig autonomer Level-5-Fahrzeuge.

Was ist ADAS 566x300 1
Wie funktioniert ADAS? 566x300 1

Wie funktioniert ADAS?

ADAS nutzt Hard- und Software, um die Umgebung des Fahrzeugs zu analysieren und sofortige Hilfe zu leisten. Sensoren und Kameras sammeln Daten über die Umgebung, den Straßenzustand und Objekte in der Nähe., ADAS-Systeme verarbeiten diese Daten mithilfe von Algorithmen, um Gefahren zu identifizieren, Fahrbahnmarkierungen zu überwachen, Fußgänger zu erkennen und die Position des Fahrzeugs zu bewerten. Über die Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) warnt ADAS den Fahrer vor potenziellen Gefahren, Spurabweichungen oder Kollisionsrisiken. Anhand dieser Daten passt ADAS die Geschwindigkeit des Fahrzeugs mit adaptiver Geschwindigkeitsregelung an, warnt mit Spurhalteassistenten, bremst automatisch mit automatischer Notbremsung und warnt mit Totwinkelerkennung vor Fahrzeugen im toten Winkel.

Warum ist ADAS wichtig?

Fahrerassistenzsysteme (ADAS) spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Verkehrssicherheit. Nach Angaben der AAA Foundation for Traffic Safety haben die derzeit verfügbaren Technologien für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) das Potenzial, in den nächsten 30 Jahren etwa 40 % der Unfälle zu verhindern, 37 % der Verletzungen zu verringern und 29 % der Todesfälle zu vermeiden. Menschliche Fahrer haben von Natur aus Grenzen. Unsere Reaktionszeiten sind nicht augenblicklich, und unsere Aufmerksamkeit kann aufgrund von Müdigkeit, Ablenkungen wie Niesen oder anderen Momenten der Unaufmerksamkeit nachlassen. In diesen kritischen Momenten greift ADAS ein und bietet eine zuverlässige und schnellere Notfallreaktion im Vergleich zu dem, was ein menschlicher Fahrer allein erreichen könnte, was zu weniger Unfällen führt und möglicherweise Leben rettet.

AAA-Stiftung

Welche ADAS-Systeme gibt es?

ADAS-Systeme bieten vielfältige Funktionalitäten, um die Sicherheit, den Komfort und die Bequemlichkeit von Fahrzeugen durch Automatisierung zu verbessern. Bemerkenswerte Beispiele wie die adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC), die adaptive Lichtsteuerung, das automatische Einparken, das autonome Parken, das blendfreie Fernlicht und das Pixellicht sowie Navigationssysteme zielen jeweils auf unterschiedliche Fahranforderungen ab, wie z. B. die Einhaltung von Sicherheitsabständen, die Verbesserung der Sicht und die Ermöglichung des autonomen Betriebs.

Abstandsregeltempomat (ACC)

Der adaptive Tempomat nutzt Sensoren, um das vorausfahrende Fahrzeug zu erkennen, und passt die Geschwindigkeit automatisch an, um einen sicheren Abstand einzuhalten. ACC ist eine weiterentwickelte Version des herkömmlichen Tempomaten, der unabhängig von der Umgebung eine festgelegte Geschwindigkeit beibehält. Diese Funktion reduziert die Ermüdung des Fahrers bei längeren Fahrten und hilft, Auffahrunfälle zu vermeiden.

Adaptive Lichtsteuerung

Adaptive Lichtsteuerungssysteme antizipieren die Straße, indem sie Kameras oder GPS-Daten verwenden, um den Scheinwerferwinkel entsprechend anzupassen. Diese proaktive Anpassung leuchtet Kurven und Kurven effektiv aus und erhöht so die Sicherheit bei nächtlichen Fahrerlebnissen.

Automatisches Einparken

Automatische Parksysteme, die mit Sensoren und Kameras ausgestattet sind, erkennen eine geeignete Parklücke und übernehmen dann die Kontrolle über das Lenkrad, um das Fahrzeug in die Lücke zu führen, so dass der Fahrer das Beschleunigungs- und Bremspedal steuern kann. Fortschrittlichere Versionen des automatischen Parksystems steuern auch die Geschwindigkeit, so dass das Parken zu einem vollautomatischen Prozess wird.

Autonomer Parkservice 

Autonomous Valet Parking (AVP) ermöglicht es Fahrern, ihr Auto in einer bestimmten Zone innerhalb einer kompatiblen Parkeinrichtung abzugeben. Das Auto verwendet dann fortschrittliche Sensoren und Software, um ohne menschliches Zutun durch die Umgebung zu navigieren und sich selbst einzuparken.

Blendfreies Fernlicht und Pixellicht

Blendfreie Fernlicht- und Pixellichtsysteme nutzen Kameras, um andere Fahrzeuge zu erkennen und den von den Scheinwerfern beleuchteten Bereich automatisch anzupassen. Blendfreie Systeme projizieren ein Fernlicht um die erkannten Fahrzeuge, aber nicht auf sie und sorgen so für eine gute Sicht für den Fahrer, ohne andere zu blenden.

Navigationssystem

Navigationssysteme versorgen den Fahrer aktiv mit Echtzeit-Verkehrsinformationen, schlagen bei Staus alternative Routen vor und leiten ihn an sein Ziel. Diese Funktion reduziert die Ablenkung des Fahrers und ermöglicht es ihm, sich sicherer auf unbekannten Straßen zurechtzufinden.

Die Zukunft von Fahrerassistenzsystemen 591x295 1

Die Zukunft von Fahrerassistenzsystemen

Die Entwicklung fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme wird durch revolutionäre technologische Fortschritte vorangetrieben. Durchbrüche in der Sensortechnologie, kleineren Kameras, künstlicher Intelligenz und Datenkonnektivität verändern die Fähigkeiten von ADAS-Systemen. Fortschrittliche Sensoren wie LiDAR und Radar gewinnen an Präzision und Erschwinglichkeit und stärken die Fähigkeit von ADAS-Systemen, potenzielle Gefahren mit erhöhter Genauigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren.

Sich entwickelnde KI-Algorithmen verarbeiten komplexe Daten blitzschnell, was es ADAS ermöglicht, sofortige Entscheidungen zu treffen und so die Sicherheit und Effizienz zu erhöhen. Die Integration von Konnektivitätstechnologien wie Fahrzeug-zu-Fahrzeug- (V2V) und Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation (V2I) bereichert die ADAS-Funktionen weiter, indem sie den Austausch kritischer Informationen in Echtzeit zwischen Fahrzeugen erleichtert, was zu synchronisierteren und proaktiveren Reaktionen auf Straßenbedingungen führt. Da sich diese Technologien weiterentwickeln, verspricht die Zukunft von Fahrerassistenzsystemen ein Fahrerlebnis, das nicht nur sicherer und autonomer ist, sondern sich auch nahtlos in die Umgebung einfügt.

Boyd: Mehr als nur Kühlung - Abdichtung und Schutz von ADAS-Systemen

Boyd ist hervorragend darin, kritische Systeme wie Advanced Driver Assistance Systems abzudichten und zu schützen . Unsere technischen Materiallösungen dichten Sensoren und Elektronik effektiv ab, schützen sie vor Umweltgefahren und minimieren die Auswirkungen von Stößen und Vibrationen auf die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Systems. Mit unserem renommierten Know-how sind wir auf den Umgang mit extrem anspruchsvollen Materialien spezialisiert, einschließlich optisch klarer Klebstoffe (OCA). Ganz gleich, ob es sich um fortschrittliche Klebelösungen oder kundenspezifische Elastomerdichtungen und Schaumlösungen handelt, Boyd schützt und verlängert die Lebensdauer und Zuverlässigkeit sorgfältig entwickelter ADAS-Systeme.

Display- und Sensordichtungen mit optisch klaren Klebstoffen und Komponenten auf Trägermaterialien von Boyd

Innovation mit Boyd

Unsere technischen Materiallösungen dichten Sensoren und Elektronik effektiv gegen Umweltgefahren ab und mindern die Auswirkungen von Stößen und Vibrationen auf die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit dieser Systeme. Von fortschrittlichen Klebelösungen bis hin zu kundenspezifischen Elastomerdichtungen und Schaumlösungen schützt und verlängert Boyd die Lebensdauer und Zuverlässigkeit des ADAS-Systems, das Sie sorgfältig entwickelt haben. Um mehr über unsere fortschrittlichen technischen Lösungen zu erfahren oder Ihre Projektbedürfnisse zu besprechen, vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit unseren Experten.

Testen Sie Ihr Wissen!

Erstellen Sie Ihre eigene Umfrage zum Benutzerfeedback

Verwandte Beiträge

Was sind CGM-Geräte?

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Das könnte Ihnen auch gefallen

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!