What Is Rubber Bloom?
Bloom bezieht sich auf die Bildung eines Staubes oder Films auf der Oberfläche von Gummimischungen. Bei den Partikeln, die die Blüte erzeugen, handelt es sich um rekristallisierte Gummimischungen, die unlöslich sind oder nicht im Gummi verbleiben können, wenn das Material nach der Vulkanisation auf Raumtemperatur abkühlt. While rubber bloom itself is not harmful, it can affect the appearance of rubber products and may require cleaning to maintain their aesthetic appeal.
What Is Rubber Bloom Made of?
Viele Gummimischungsmaterialien sind nur begrenzt mit dem verwendeten Elastomer kompatibel, weshalb Ausblühungen häufig auftreten. Bloom kann entweder aus festen oder flüssigen Compounding-Materialien bestehen. These compounds migrate to the surface of the rubber component and appear as rubber bloom. Bloom includes both dry bloom, typically a fine, white, powdery substance, and wet bloom, which is also known as exudation, bleeding, or oily bloom.
Learn more about Rubber in our Material Science Section.
Does Rubber Bloom Impact Function?
Rubber Bloom ist ein häufiges, oberflächliches Phänomen, das die Funktionalität von Gummi oder seine Abdichtungsfähigkeit nicht beeinträchtigt.
O-Rings, rubber gaskets, and door seals all experience bloom and still maintain their material integrity and function. In severe cases, it may make the surface of the rubber feel tacky or slippery, but still not impact rubber function.
Während es dazu führen kann, dass der Gummi schmutzig oder unattraktiv aussieht, ist Gummiblüte weit verbreitet und wird nicht als defekt angesehen, da es die ordnungsgemäße Funktion des Gummis nicht behindert. In einigen Fällen kann Bloom absichtlich verwendet werden, um die Komponente als modifizierte Bloom zu schützen.
How Do I to Mitigate Rubber Bloom?
Store rubber products in cool, dry environments. Minimizing exposure to heat and humidity can help reduce the likelihood of bloom formation.
Manufacturers may optimize formulations and process conditions to reduce bloom. Rubber bloom may still form on rubber components despite these measures.
Learn more about Boyd’s rubber forming capabilities.
Einfache Fragen, um Bloom zu identifizieren
- Haben sich die Partikel während der Lagerung oder des Transports entwickelt?
- Verschwindet es beim Erhitzen?
- Kann es mit einem Lösungsmitteltuch entfernt werden?
- You may need to try several solvents to find the right one.
Was wäre, wenn der Gummi vor der Lagerung und dem Versand Oberflächenpartikel aufwies?
- Möglicherweise haben Sie Oberflächenverunreinigungen oder organischen Dunst auf Ihrem Produkt.
- Ihre Gummikomponenten sind immer noch intakt und funktionstüchtig. Dieser Dunst ist rein kosmetischer Natur und kann von Bestandteilen entfernt werden, wenn das Aussehen kritisch ist.
Was ist, wenn die Erwärmung die Partikel nicht beeinflusst?
- Möglicherweise haben Sie oxidiertes Antidegradierungsmittel auf dem Gummi zurückgelassen, ein Material, das verwendet wird, um die Alterung Ihres Gummis zu verhindern. Ein basisches Zinkstearat oder Seife wurde auf Ihren Teilen zurückgelassen.
- Sowohl die übrig gebliebenen Schutzmaterialien als auch die Reinigungsmittel sind bei Gummiprodukten selbstverständlich und stellen keinen Grund zur Besorgnis dar.
Was ist, wenn mehrere Lösungsmittel den Film nicht vom Gummi entfernen?
- Wenn Sie mehrere Lösungsmittel ausprobiert haben, versuchen Sie es mit einem komplexen Mittel, um Ihre Teile zu reinigen. Wenn das nicht funktioniert, kann es sein, dass Du aufgrund organischer Stoffe Dunst hast.
- Auch hier handelt es sich um ein kosmetisches Problem, das die Benutzerakzeptanz nicht beeinträchtigen sollte, zumal viele Gummikomponenten intern verwendet werden.
So don’t immediately worry if you see rubber bloom on O-rings, rubber gaskets, and door seals. Most bloom is harmless, but if you have any questions or need a rubber solution for your sealing or damping needs, Contact Us!