Startseite » Blog » Boyd es Essential Sealing, Thermal und Protection Solutions im Kampf gegen COVID-19

Boyd es Essential Sealing, Thermal und Protection Solutions im Kampf gegen COVID-19

Während sich die COVID-19-Pandemie weiter beschleunigt, steht die Welt vor neuen Herausforderungen, um das Virus zu bekämpfen und zu überwinden. Mit jeder steigenden Herausforderung kommen Unternehmen zusammen, um schnell die notwendigen medizinischen Hilfsgüter und Geräte herzustellen, um Patienten richtig zu behandeln.

Beatmungsgeräte & Beatmungsgeräte

Es besteht ein dringender Bedarf an Beatmungsgeräten in Krankenhäusern, um denjenigen zu helfen, die gegen das Virus kämpfen. Beatmungsgeräte unterstützen und kontrollieren den Sauerstoffluftstrom in die Lunge eines Patienten, was sie zu einem entscheidenden Werkzeug für das Überleben macht. Derzeit hat der Mangel dazu geführt, dass die Nutzung der Geräte auf mehrere Patienten aufgeteilt wurde. Obwohl die Funktion etwas einfach ist, ist das Design viel komplexer. Das Versäumnis, die kritische Temperatur des elektronischen Steuergeräts aufrechtzuerhalten, ist nachteilig.

Wärmeverteilungs-Heatpipe-Baugruppen

Boyd ist vorbereitet und erfahren in der Entwicklung und Herstellung der thermischen Systeme, um den Einsatz dieser Beatmungsgeräte rund um die Uhr zu unterstützen. Unsere Kühlkörper und Heatpipe-Baugruppen sind so konstruiert, dass sie dem Langzeiteinsatz problemlos standhalten. Bei diesen Technologien handelt es sich um effiziente, langlebige Kühllösungen, die die schnelle, hochleistungsfähige, zweiphasige Wärmeübertragung von Heatpipes beinhalten, um lokale Hotspots zu beseitigen und die Effizienz luftgekühlter Kühlkörper zu verbessern. Heat Spreading Heat Pipe Assemblies reduce heat buildup around electronic components and enable more even heat spreading to maximize airside fin efficiency.

PCR-Tests

Mikrotiterplatten-PCR-Siegel & PCR-Thermocycler

Die gebräuchlichste Form des Tests auf COVID-19 ist die Entnahme von Sputum aus einem Rachen- oder Nasenabstrich und die Durchführung einer Polymerase-Kettenreaktion, auch bekannt als PCR. Von dort aus werden die Proben an ein Labor geschickt, um Spuren von viraler RNA nachzuweisen.

Diese Testkits gehören auch zum Mangel an medizinischem Material und sind der erste Schritt, um festzustellen, ob das Coronavirus vorhanden ist. Die Kits bestehen aus PCR-Platten, Röhrchen und Kappen, Dichtungen und Zubehör.

Eine langfristige Exposition gegenüber den Elementen und verschiedenen Umwelteinflüssen setzt medizinische Verbrauchsmaterialien und Geräte einer Vielzahl von Verunreinigungen aus, die die Sicherheit, Effizienz, Zuverlässigkeit, Reinheit und Lebensdauer des Geräts oder seiner Komponenten beeinträchtigen können. Boyd verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von gestanzten PCR-Plattendichtungen, die entwickelt wurden, um die Auswirkungen unerwünschter Verunreinigungen zu minimieren, die für PCR-Trays spezifisch sind.

PCR-Thermocycler amplifizieren die DNA, indem sie die Temperatur in zyklischen Programmen regulieren. Es ist wichtig, dass diese PCR-Geräte die Daten schnell und zuverlässig analysieren. Boyd bietet Technologien, die speziell für diese Geräte entwickelt wurden, einschließlich Hochleistungskühler und Heatpipe-Baugruppen, Kühlkörper, Geräusch-, Vibrations-/Wärmedämmung und mehr. Um mehr zu erfahren, sehen Sie sich diese Fallstudie zu DNA-Cyclern/Thermocyclern an.

CT-Scans & Röntgengeräte

Tausende von Menschen werden täglich auf das Coronavirus getestet. Angehörige der Gesundheitsberufe machen weiterhin Röntgenaufnahmen des Brustkorbs und analysieren die Bilder auf Anomalien. Wie Beatmungsgeräte sind auch Röntgengeräte und -geräte für die Diagnose und damit Behandlung von Infektionen unerlässlich.

Medical-Heat-Exchanger

Das Röntgenerzeugungselement in einem CT-Scanner erzeugt große Mengen an Röntgenstrahlen, aber um die Röntgenstrahlenbelastung zu schützen und aufrechtzuerhalten, wird der Großteil der Röntgenstrahlen in Wärme umgewandelt, die sicher abgeführt werden kann. Die Flüssigkeitskühlung ist die kompakteste und effizienteste Methode zur Kühlung von Wärmelasten mit hoher Dichte für Anwendungen, die Röntgengeräten ähneln. Flüssigkeiten können mehr Wärme als Luft aufnehmen und transportieren und ermöglichen so leistungsstarke Kühllösungen.

Face-Masks-Shields

Gesichtsschilde

Unternehmen auf der ganzen Welt haben ihre üblichen Produkte auf Eis gelegt, um täglich Millionen von Gesichtsschutzschilden, Masken und anderer medizinischer Schutzausrüstung herzustellen. Einige Mitarbeiter des Gesundheitswesens stellen Masken von zu Hause aus aus gekauften Stoffen her.

Für eine erste Verteidigungslinie beim Tragen einer N95-Gesichtsmaske werden Vollgesichtsschutzvorrichtungen verwendet, um Flüssigkeiten, Flüssigkeitsspritzer, Staub und mehr zu blockieren. Der flüssigkeitsbeständige Vollgesichtsschutz trägt mit seinem Weitwinkeldesign auch dazu bei, Gesichtsberührungen zu verhindern. Boyd arbeitet derzeit mit Kunden auf der ganzen Welt zusammen, um den Schutzschild aus Kunststoff, das Gummiband für das Schild und das selbstklebende Schaumstoffpolster umzurüsten, das dazu beiträgt, das Schild vom Gesicht fernzuhalten und Platz für eine Schutzbrille und eine N95-Maske zu schaffen.

Bleiben Sie auf der sicheren Seite

Boyd arbeitet hart daran, Lösungen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie auf die beste Art und Weise anzubieten, die wir kennen: indem wir schnell zuverlässige und kostengünstige Lösungen für unsere medizinischen Kunden schaffen.

Verwandte Beiträge

Das könnte Ihnen auch gefallen

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!