Startseite » Blog » Hintergrundbeleuchtung Kapazitive Touch-Schaltungen

Hintergrundbeleuchtung Kapazitive Touch-Schaltungen

Vom selektiven Drucken bis hin zur Verwendung von klarer leitfähiger Tinte verwenden wir verschiedene Techniken, um eine konsistente Hintergrundbeleuchtung mit kapazitiven Touch-Schaltern (PCAP) zu gewährleisten.

Die projizierte kapazitive (PCAP) Touch-Technologie hat sich in den letzten Jahren zu einer beliebten Benutzeroberflächenoption für viele Branchen entwickelt. Sie bieten nicht nur eine schlanke, intuitive Benutzererfahrung, sondern auch die Möglichkeiten für die Hintergrundbeleuchtung einer kapazitiven Touch-Schaltung sind nahezu unbegrenzt.

Während sich die kapazitive Touch-Technologie gut in eine Vielzahl von Hintergrundbeleuchtungsoptionen integrieren lässt, ist das Design der Schaltung ein wichtiger Aspekt. Bei unsachgemäßer Konstruktion können die Schalter möglicherweise Teile der Beleuchtung behindern, was zu einem ungleichmäßigen oder inkonsistenten Aussehen führt.

Wie können kapazitive Touch-Schaltungen die Hintergrundbeleuchtung beeinflussen?

Kapazitive Schaltungen projizieren ein kapazitives Feld und messen alle Änderungen der Kapazität. Dieses kapazitive Feld wird am häufigsten mit Schaltkreisen erzeugt, die mit leitfähiger Tinte gedruckt sind. Leitfähige Standardtinten wie Silber-, Kohle- oder dielektrische Tinte können beim Drucken von PCAP-Schaltkreisen mit Hintergrundbeleuchtung eine Herausforderung darstellen. Die Deckkraft der Tinten kann die Hintergrundbeleuchtung blockieren und zu ungleichmäßiger Beleuchtung oder Schattenbildung auf dem Schalter führen.

Glücklicherweise gibt es mehrere Methoden, um sicherzustellen, dass hintergrundbeleuchtete kapazitive Touch-Schaltkreise jedes Mal gleichmäßig leuchten. Im Folgenden gehen wir auf die drei gängigsten Techniken ein, die wir bei Boyd verwenden, um eine gleichmäßige Hintergrundbeleuchtung zu gewährleisten.

Selektiver Druck:

Eine der einfachsten Möglichkeiten, einen PCAP-Switch zu beleuchten, besteht darin, selektiv um hinterleuchtete Bereiche oder Ikonografien herum zu drucken. Bei Verwendung einer preiswerten Kohle oder einer anderen undurchsichtigen Tinte können Symbole oder Symbole innerhalb des Designs unbedruckt bleiben. Wenn die Hintergrundbeleuchtung durch den Schalter ansteigt, kommt das Licht nur durch den unbedruckten Bereich, was zu einem benutzerfreundlichen Leuchtsymbol führt.

Es gibt jedoch einige Voraussetzungen, um diese Hintergrundbeleuchtungstechnik anzuwenden. Erstens muss der Schalterbereich groß genug sein, damit die Ikonografie ungedruckt bleibt. Darüber hinaus muss genügend leitfähige Tinte den unbedruckten Bereich umgeben, um den Stromkreis zu vervollständigen und einen effektiven Schalter zu erzielen. Diese Methode ist ideal für große oder geometrisch einfache Schalterkonstruktionen.

Hintergrundbeleuchtung durch klare, leitfähige Tinte:

Für kleinere oder komplexere Schalterdesigns ist eine Lösung, die in letzter Zeit an Popularität gewonnen hat, die Verwendung klarer, leitfähiger Tinten auf Polymerbasis (z. B. PEDOT-Tinte). Diese Tinten reichen von transluzent bis nahezu transparent und ermöglichen es, den Schaltkreis direkt von unten zu beleuchten. Im Gegensatz zu einem Schalter, der undurchsichtige Tinte verwendet, die möglicherweise die Beleuchtung blockiert, leitet klare Tinte den Strom auf die gleiche Weise, lässt aber das Licht ungehindert durch den Stromkreis. Transparente Tinten sind zwar teurer als undurchsichtige Alternativen, können aber im Siebdruck auf die gleiche Weise aufgetragen werden.

Ein weiterer Vorteil der Verwendung dieser Tinten besteht darin, dass die Transluzenz je nach Tintentyp und Dicke der Abscheidung verändert werden kann. Weniger transparente Tinten fungieren auch als Lichtdiffusor, wodurch Hotspots eliminiert werden.

Ändern des kapazitiven Touch-Stack-Ups

Eine andere Lösung besteht darin, den Stapel so zu konstruieren, dass die Hintergrundbeleuchtungsquelle über dem kapazitiven Schaltkreis sitzt. Während die meisten kapazitiven Touch-Schaltkreise von unten hinterleuchtet werden, kann durch die Neuanordnung der Hintergrundbeleuchtungsquelle (in der Regel Lichtleiterfolie oder Glasfaserbündel) über den PCAP-Schaltern sichergestellt werden, dass die Schaltkreise die Beleuchtung nicht behindern.

Dies ist zwar eine effektive Methode, aber die Empfindlichkeit des PCAP-Schalters muss so eingestellt werden, dass Eingänge durch die Hintergrundbeleuchtungsschicht genau registriert werden. Beleuchtungs-Hotspots sind ebenfalls ein potenzielles Problem, da sich die Hintergrundbeleuchtung direkt unter dem Overlay befindet, aber dies kann leicht durch Hinzufügen eines Diffusors gelöst werden.

Die oben genannten Lösungen werden oft je nach Design gemischt und angepasst, um sicherzustellen, dass jeder Teil der Benutzeroberfläche konsistent beleuchtet ist. Boyd bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Hintergrundbeleuchtungslösungen für nahezu jedes Projekt. Um Ihre spezifischen Anforderungen an die Hintergrundbeleuchtung zu besprechen, vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit unseren Experten.

Verwandte Beiträge

Was sind CGM-Geräte?

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Das könnte Ihnen auch gefallen

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!