Wenn es um die Entwicklung von Displays geht, ist das Testen potenzieller Materialien und Technologien unter verschiedenen Lichtverhältnissen ein wichtiger Schritt. Die Außenbeleuchtung spielt eine entscheidende Rolle für das Aussehen und die Funktion eines Teils, daher muss die Komponente die Projektanforderungen in allen vorgesehenen Umgebungen erfüllen.
Egal, ob es sich um Tests der Lesbarkeit des Displays, der Farbanpassung, der Hintergrundbeleuchtungsstreuung oder irgendetwas anderem handelt, Boyd verfügt über ein hochmodernes Lichtlabor zur präzisen Steuerung der Beleuchtung, um genaue Tests für mehrere Variablen zu ermöglichen. Doch wie genau bewerkstelligt Boyd's Light Lab das?
Was befindet sich im Lichtlabor von Boyd?
Boyd's Light Lab ist ein großer, dunkler Raum, der mit verschiedenen Beleuchtungs- und Prüfgeräten ausgestattet ist. Den Raum so dunkel wie möglich zu halten, ist für die Messung genauer Lichtwerte unerlässlich, daher sind die Wände des Labors tiefschwarz gestrichen. Sogar die Helligkeit von Gerätemonitoren wird akribisch kontrolliert, da jedes zusätzliche Licht die Messwerte verzerren kann.
Es gibt zwei spezialisierte Lichtquellen, die für die Beleuchtung und Prüfung im Lichtlabor von Boyd verwendet werden -
- Spiegelnde Kontrastquelle - Die spiegelnde Kontrastquelle enthält eine helle Quarzlampe in einem speziell beschichteten Gehäuse. Das Gehäuse reflektiert und streut das Licht der Lampe, so dass es sich ausbreiten kann, um verschiedene indirekte und Umgebungslichtbedingungen nachzuahmen.
- Direkte Lichtquelle - Direkte Lichtquellen fokussieren einen starken Lichtstrahl direkt auf die Prüffläche.
Diese beiden Lichtquellen werden häufig in Verbindung miteinander verwendet, um Außenumgebungen nachzubilden, in denen sowohl direktes als auch diffuses Licht vorhanden ist.
Gegenüber den Lichtquellen befindet sich ein fünfachsiges Bewegungssystem, das ein orthogonales Goniometer enthält, das das zu testende Gerät hält. Das Goniometer kann einen vertikalen und horizontalen Betrachtungswinkel von ±90° erreichen, wodurch fast jeder Winkel für Tests geeignet ist. Kundenspezifische Vorrichtungen, die für jedes Teil oder Gerät entwickelt wurden, sind am Goniometer angebracht, um sicherzustellen, dass sie an Ort und Stelle gehalten werden, während sich die Plattform dreht. Optische Prüfinstrumente wie Kameras und ein Spektralradiometer befinden sich neben den Lichtquellen auf einer separaten, beweglichen Halterung.
Während wir bereits über unsere umfangreichen Testmöglichkeiten für Displays gesprochen haben, wird das Light Lab von Boyd auch verwendet, um schwierige Herausforderungen bei der Hintergrundbeleuchtung und Farbabstimmung zu meistern. In stark regulierten Branchen wie dem Medizin- oder Luft- und Raumfahrtbereich müssen Overlays, Etiketten und Plakate in bestimmten Beleuchtungsszenarien möglicherweise präzise Farbspezifikationen erfüllen. Ebenso müssen Tastaturen oder Displays mit Hintergrundbeleuchtung während der Verwendung möglicherweise die Farb- oder Leuchtdichtespezifikationen erfüllen. Unser Lichtlabor ist mit mehreren Kameras und einem Spektralradiometer ausgestattet, um Farbwerte, Leuchtdichtewerte und Farbanpassungen zu überprüfen.
Boyd können Ihnen dabei helfen, benutzerdefinierte Testprogramme nach Ihren Spezifikationen zu entwerfen, wertvolle Zeit im Entwicklungsprozess zu sparen und gleichzeitig die Produktqualität und -konsistenz zu gewährleisten. Wenn Sie mehr über unsere internen Testmöglichkeiten erfahren oder Ihre Projektanforderungen besprechen möchten, vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit unseren Experten.