Startseite » Blog » Verbesserung von Kunststoffmaterialien mit Additiven

Verbesserung von Kunststoffmaterialien mit Additiven

In unserem vorherigen Blog haben wir über die gängigsten Arten von Thermoplasten gesprochen, die im Spritzguss verwendet werden, und wie sie miteinander verglichen werden. Heute gehen wir auf die Verbesserung der Eigenschaften von Harzen mit Kunststoffadditiven ein.

Was sind Kunststoffadditive?

Kunststoffadditive sind Verbindungen, die während der Formulierung des Harzes hinzugefügt werden, um die mechanischen Eigenschaften von Kunststoff zu verbessern. Ganz gleich, ob Sie die Hitzebeständigkeit erhöhen, die strukturelle Integrität verbessern, die Schmierfähigkeit erhöhen oder andere Eigenschaften verbessern möchten, Kunststoffadditive sind eine großartige Möglichkeit, aktuelle Eigenschaften zu verbessern oder bereits vorhandenen Kunststoffen neue Eigenschaften hinzuzufügen. Bei Boyd haben wir Zugang zu einer großen Auswahl an Kunststoffadditiven, um fast jede Produktionsherausforderung zu lösen. Im Folgenden gehen wir auf einige der gängigsten Arten von Kunststoffadditiven ein, die bei Boyd verwendet werden:

Glas und Carbon:

Kohlenstoff und Glas sind häufig verwendete Materialadditive, die einem Thermoplast strukturelle Integrität, Zähigkeit und Steifigkeit verleihen. Sie sind hilfreich, wenn ein Teil über einen längeren Zeitraum Gewicht tragen oder einer rauen Umgebung standhalten muss. Während die Menge an Glas oder Kohlenstoff, die einem Harz zugesetzt wird, stark spezifiziert werden kann, kann eine zu hohe Menge an Glas oder Kohlenstoff angesichts der abrasiven Eigenschaften dieses Additivs vorzeitig verschleißen.

Flammschutzmittel:

Flammschutzmittel sind Verbindungen, die Kunststoffharzen zugesetzt werden, um das Verbrennen zu verhindern. Sie sind besonders nützlich für Materialien wie Polycarbonat, die mit Entflammbarkeitsbeschränkungen zu kämpfen haben. Es gibt verschiedene Arten von feuerhemmenden Additiven, und viele Kunststoffe sind je nach Projektanforderungen mit unterschiedlichen Mengen an zugesetztem Flammschutzmittel erhältlich.

UV-Stabilisatoren:

Kunststoffbauteile werden häufig beschädigt, wenn sie direktem Sonnenlicht oder anderen ultravioletten Lichtquellen ausgesetzt werden. Eine längere Belichtung kann die mechanische Leistung verringern und die Farbe eines Kunststoffteils verändern. Die Zugabe von UV-Stabilisatoren zum Kunststoff kann die Komponenten vor Zersetzung und Verfärbung durch ultraviolette Strahlen schützen.

Farbstoffe:

Farbstoffe sind Kunststoffadditive, die die Farbe von Kunststoff verändern. Im Gegensatz zu anderen Additiven, die dem Kunststoff während der Formulierung zugesetzt werden, können Farbstoffe während des Spritzgießens beigemischt werden, um individuelle Farben zu erzielen. Unabhängig davon, ob ein Teil zu Branding-Zwecken zu einer bestimmten Farbe passen muss oder einfach nur einem Design einen Kontrast verleihen muss, ermöglichen Farbstoffe den meisten Thermoplasten, nahezu unendliche Farbmöglichkeiten zu erzielen.

Trennmittel:

Je nachdem, wie ein Bauteil konstruiert ist, kann es manchmal schwierig sein, es aus dem Werkzeug zu entfernen. Oft tritt dieses Problem erst in späteren Phasen des Herstellungsprozesses auf. Anstatt die Form komplett neu zu konstruieren, ist es oft einfacher, Kunststoff zu verwenden, der Trennmittelzusätze enthält. Diese Additive erhöhen die Schmierfähigkeit des Bauteils, sodass es leicht aus dem Werkzeug ausgeworfen werden kann.

Teflon:

Teflon ist ein Additiv, das häufig für Anwendungen mit hohem Verschleiß oder Teile verwendet wird, die während ihrer gesamten Lebensdauer viel Reibung ausgesetzt sind. Es kann dazu beitragen, die Schmierfähigkeit von Kunststoff zu erhöhen und die Reibung bei Kontakt mit anderen Komponenten zu verringern und letztendlich die Haltbarkeit zu verbessern. Wir haben die häufigsten Zusatzstoffe auf Boyd aufgelistet, aber die Liste ist bei weitem nicht vollständig. Additive werden häufig mit verschiedenen Kunststoffen gemischt und abgestimmt, um maßgeschneiderte Lösungen für schwierige Spritzgussherausforderungen zu schaffen. To discuss your specific plastic component needs, schedule a consultation with our experts.

Verwandte Beiträge

Was sind CGM-Geräte?

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Das könnte Ihnen auch gefallen

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!