Was ist Dead Front Printing?
Beim Dead-Front-Druck werden alternative Farben hinter der Hauptfarbe einer Lünette oder eines Overlays gedruckt. Dadurch werden Kontrollleuchten und Schalter effektiv ausgeblendet, es sei denn, sie werden aktiv von hinten beleuchtet. Dann kann die Hintergrundbeleuchtung selektiv angewendet werden, um bestimmte Symbole und Anzeigen zu beleuchten. Nicht verwendete Symbole bleiben im Hintergrund verborgen und lenken die Aufmerksamkeit ausschließlich auf den verwendeten Indikator.
Dead-Front-Overlay-Druckverfahren und -substrate
Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Dead-Front-Overlay zu beleuchten, von denen jede eine andere Drucktechnik erfordert. Die erste Methode besteht darin, LEDs direkt hinter jedem Indikator oder Symbol zu verwenden. Dieser Ansatz vereinfacht den Druckprozess; Da LEDs unterschiedliche Farben liefern, muss hinter jedem Symbol nur eine einzige Farbe gedruckt werden.
Alternativ können beim selektiven Druck verschiedene durchscheinende Farben hinter verschiedenen Indikatoren und Symbolen hinzugefügt werden. Da die durchscheinende Tinte hinter der Ikonografie dem Indikator seinen Farbton verleiht, können auf diese Weise gedruckte Dead-Front-Overlays fast jede Hintergrundbeleuchtungsmethode verwenden.
Lichtdiffusoren werden häufig zwischen den Leuchten und dem Overlay angebracht, um die Konsistenz zu erhalten. Insbesondere bei LEDs können Diffusoren dazu beitragen, Hotspots zu eliminieren, bei denen ein Bereich des Buchstabens oder Symbols viel heller erscheint als andere Teile. Boyd stellt kundenspezifische Diffusoren für Overlays her, die von den erforderlichen Farben, Lichtwerten und der externen Beleuchtungsumgebung abhängen, um sicherzustellen, dass die Hintergrundbeleuchtung konsistent ist.
Während der Druck auf der toten Vorderseite technisch mit fast jeder farbigen Lünette oder jedem Overlay möglich ist, ist er im Allgemeinen bei Overlays und Blenden zu sehen, die mit neutralen Farben bedruckt sind. Weiß, Schwarz oder Grau blenden ungenutzte Indikatoren am effektivsten aus. Dead-Front-Overlays werden in der Regel auf Polycarbonat, Polyester oder Glas gedruckt, da sie leicht rückseitig bedruckt werden können und Symbole effektiv verbergen.
Entwicklung von Dead-Front-Bedienfeldern mit Boyd
Bei der Entwicklung eines neuen Dead-Front-Overlays ist oft Experimentieren notwendig, um den perfekten Look zu erzielen. Angesichts der Bandbreite möglicher Beleuchtungsoptionen, Tintendichten, Farbpaletten und Substrate erfordert die Aufrechterhaltung eines konsistenten Erscheinungsbilds über ein Overlay hinweg oft die Entwicklung mehrerer Prototypen. Bei Boyd verfügen wir über ein hochmodernes Farblabor, ein Lichtlabor und ein komplettes Druckteam, um Farben anzupassen und zu perfektionieren. In unserem Farblabor helfen Spektralphotometer und Spektralradiometer bei der Definition spezifischer Farbwerte, die für die Abstimmung empfohlen werden. Unser Druckteam nutzt das Lichtlabor, um die exakte Mischung und Dichte der Tinte zu spezifizieren, die für das jeweilige Substrat und die gewünschte Optik erforderlich ist.
Der Dead-Front-Druck ist eine hervorragende Option für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. Armaturenbretter in der Automobilindustrie, Anzeigen für die Luft- und Raumfahrt und Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI). Erfahren Sie, wie Dead Front Printing Ihre spezifische Benutzeroberfläche verbessern kann, indem Sie einen Beratungstermin mit unseren Experten vereinbaren.