Optimierung des Designs medizinischer tragbarer Geräte für Leistungs- und Gesamtkostenoptimierung - Teil 1
Wir haben uns mit einem unserer Field Application Engineers zusammengesetzt, um zu besprechen, wie das Design von medizinischen Wearables optimiert und optimiert werden kann. Boyd ist Experte für die Optimierung von innovativem Design, Herstellung und Montage von medizinischen Wearables, um Produktdesignern und Medizintechnikunternehmen bei der Entwicklung von Design for Excellence (DFx) zu unterstützen. Wir helfen Entwicklern, Patientenkomfort und -sicherheit, Fertigungseffizienz, Produktlebenszyklus und Gesamtkosten zu berücksichtigen, während sie komplexe regulatorische Prozesse steuern, globale Agilität bieten, Geschäftskontinuität gewährleisten und die Markteinführungszeit verkürzen.
Hier sind häufige Fragen, die uns bei der Arbeit an Designprojekten für medizinische Wearables mit führenden Kunden aus dem Bereich der Entwicklung und Herstellung von Medizinprodukten gestellt werden:
Was sind die besten und sichersten Möglichkeiten, medizinische tragbare Geräte auf der Haut zu befestigen?
Bei der Befestigung des medizinischen Wearables sind zwei wichtige Faktoren zu berücksichtigen: Die Befestigung des Geräts selbst an der Haut und die Art der verwendeten leitfähigen Elektrode. Alle Geräte, die auf der Haut befestigt werden, müssen streng getestet und reguliert werden, um den Komfort und die Sicherheit des Patienten zu gewährleisten. Tragbare Geräte müssen für die vorgesehenen Tragezeiten zuverlässig und ohne Reizungen am Patienten befestigt werden und dennoch abnehmbar sein, ohne die Haut des Patienten zu beschädigen.
Überlegungen zum Klebstoff für tragbare Geräte
Die Auswahl des richtigen medizinischen Klebstoffs für tragbare Geräte erfolgt auf der Grundlage von:
- Erforderliches Haftungsniveau (z. B. ist bei längeren Tragezeiten eine höhere Haftung erforderlich),
- Atmungsaktivität: Wasser auf der Haut muss entweichen, um die Tragezeit zu verlängern
- Einfache Entfernbarkeit,
- Tragekomfort,
- Repositionierbarkeit oder erneute Anwendung (falls erforderlich) und
- Weitere Überlegungen zur Anwendung.
Design und Einsatzbedingungen für medizinische Wearables
Die Form und Art der Hautkontaktschicht kann auch davon beeinflusst werden, ob das tragbare Gerät Hydrogel-Elektroden oder empfindliche elektrische Komponenten, die sich im Pflaster befinden, vor dem Eindringen von Wasser von außen schützen muss. Bei einigen einzigartigen Anwendungen, bei denen die Tragezeit kurz ist, das Eindringen von Wasser kein Faktor ist und die Repositionierbarkeit des Wearables erwünscht ist, kann auf die adhäsive Hautkontaktschicht verzichtet werden und man kann sich auf Hydrogelkomponenten verlassen, um das gewünschte Maß an Haftung zu gewährleisten. Wir arbeiten mit vielen globalen Rohstofflieferanten zusammen, die weltweit führende Innovatoren in Bezug auf Hautkontaktkomfort und -leistung sind, um unseren Kunden Materialien auf der Grundlage dieser Faktoren zu empfehlen, um den Produktkomfort, die Pflege und die Sicherheit zu verbessern.
Elektrodenkomponenten für medizinische tragbare Geräte
Was die Elektrodenkomponente betrifft, so ist eine traditionelle Art von Material, das verwendet wird, ein offenzelliges, medizinisches Schaumstoffpolster, das mit einem leitfähigen Gel als elektrisch leitendem Medium gesättigt ist. Diese Art von Elektrode kann als Rohstoff schwieriger zu handhaben sein und sich auf die Fertigungseffizienz und -kosten auswirken. Wir haben unsere Kunden zu Elektroden auf Hydrogelbasis geführt. Hydrogele stellen einige Herausforderungen beim Schneiden dar, aber unsere proprietären Verarbeitungsmethoden können eine bessere Option bieten: Sie sind in Rollenform erhältlich und massiv bedeutet, dass ein Bauteil mit besserer Qualitätskontrolle einfacher zu schneiden, zu handhaben und zu platzieren ist. Es gibt mehrere verschiedene globale Hersteller von Hydrogel-Rohstoffen, die reaktionsschnellen Support und Stabilität in der Lieferkette bieten, so dass wir uns zwei Quellen sichern können, die den gesetzlichen und Zertifizierungskontrollen entsprechen können. Viele Materialformulierungen zur Auswahl bedeuten, dass wir in der Regel das richtige Hydrogel für die spezifischen elektrischen und Anwendungsanforderungen finden können.
Wir werden unser Interview mit unserem Medical Wearable Device FAE in einem kommenden Beitrag fortsetzen!