Startseite » Blog » Sonnenfinsternis Thermik: Strahlungswirkung auf das Wetter

Sonnenfinsternis Thermik: Strahlungswirkung auf das Wetter

Regelmäßige Veranstaltungen nehmen wir generell als selbstverständlich hin. Manchmal ist es nur, wenn unsere reguläre Programmierung gestört wird, dass wir erkennen, wie viel Einfluss diese alltäglichen Ereignisse auf unser Leben haben. Die große Störung in den USA in diesem Sommer ist die totale Sonnenfinsternis, die am 21. August 2017 von Küste zu Küste reicht. Eine Sache, die mir nicht sofort in den Sinn kommt, ist die Thermik der Sonnenfinsternis und wie sie sich auf das Wetter auf lokaler Ebene auswirkt.

Sonnenfinsternis-Thermik: Die Kraft der Sonneneinstrahlung

Die einzige Art von Wärmeenergie, die wir von der Sonne erhalten, ist die Strahlung. Wenn sich der Mond zwischen Sonne und Erde bewegt, wird die gesamte Sonnenstrahlung von der Erdoberfläche blockiert. Obwohl dieses Ereignis vergänglich ist, ist die schiere Menge an Energie, die wir von der Sonne erhalten, so monumental, dass selbst ein paar Minuten ohne sie drastische Auswirkungen haben können.

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einer kalten Nacht am Lagerfeuer. Du genießt die Hitze des Feuers vor dir, aber dein Freund hält an, um mit dir zu plaudern. Leider stehen sie zwischen dir und dem Feuer. Dieser Freund absorbiert nun all diese Strahlung anstelle von dir und du fängst an, die Kälte des Abends zu spüren. Ersetzen Sie nun das Lagerfeuer durch die Sonne und Ihren Freund durch den Mond. Das Ausmaß dieser momentanen Kälte nimmt monumental zu.


Illustration des Temperatureffekts der Sonneneinstrahlung

Illustration des Temperatureffekts der Sonneneinstrahlung

Der Mensch wird einen spürbaren Temperaturabfall erleben, wenn der Kernschatten über ihn hinwegfegt. Dr. Mitzi Adams verzeichnete einen Temperaturabfall von 8,3 °C (15 °F) während der totalen Sonnenfinsternis in Lusaka, Sambia am 21. und 2001. Juni. Das Gleiche können die Menschen für die 2017 totale Sonnenfinsternis in den USA erwarten. Tatsächlich beschreibt der Artikel der NASA all die verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie Ihren lokalen Temperaturabfall messen können, wenn Sie die Sonnenfinsternis in diesem Jahr beobachten.

Thermik der Sonnenfinsternis: Die daraus resultierende Konvektion

Bei der lokalen Kühlung reagieren Flüssigkeiten auch auf die Sonnenfinsternis in größerem Maßstab als nur auf Temperaturänderungen. Der größte Effekt ist die natürliche Konvektion, die durch die induzierte Druckdifferenz erzeugt wird. Da der Halbschatten- und Kernschattenbereich weniger Wärmeenergie erhält, kühlt sich die Luft in diesen Regionen ab und sinkt aufgrund der Auftriebskräfte. Dadurch wird Luft von weiter oben in der Atmosphäre von außerhalb des Halbschattens angesaugt. Dies kann Feuchtigkeit einbringen, die sich bei Kontakt mit dieser plötzlich abgekühlten Luft abkühlt. Wenn die Feuchtigkeit abkühlt, kann sie so weit abkühlen, dass sie zu Wolken kondensiert. Zusätzliche Brise und Wolken sind zusätzliche Manifestationen der Thermik der Sonnenfinsternis.


Sonnenfinsternis treibt lokale natürliche Konvektion an Illustration

Sonnenfinsternis treibt lokale natürliche Konvektion an Illustration

Haben Sie Ihren eigenen Sonnenfinsternis-Spaß!

Für diejenigen unter Ihnen, die sich noch auf die Sonnenfinsternis vorbereiten müssen, hat die Astronomical Society of the Pacific eine großartige Ressource für die Vorbereitung auf die Sonnenfinsternis.

Teilen Sie Ihre Sonnenfinsternis-Thermik mit uns!

Share your your solar eclipse thermal experiments with us

Verwandte Beiträge

Das könnte Ihnen auch gefallen

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!