Startseite » Blog » Auswahl von Kunststoffspritzgussmaterialien

Auswahl von Kunststoffspritzgussmaterialien

Wenn es um die Entwicklung einer neuen Kunststoffkomponente geht, ist es wichtig zu verstehen, dass kein Material eine Einheitslösung ist. Eigenschaften wie Kosten, Temperaturbeständigkeit, Herstellbarkeit, Schlagzähigkeit und strukturelle Integrität können zwischen den für das Spritzgießen verwendeten Harzen stark variieren. Wie entscheiden Sie angesichts der verschiedenen verfügbaren Polymere und Mischungen, welches für Ihr nächstes Projekt das richtige ist? Im Folgenden werden wir die wichtigsten Merkmale der am häufigsten verwendeten Thermoplaste hier bei Boyd hervorheben.

Was sind die gebräuchlichsten Kunststoffarten für den Spritzguss?

Commodity Kunststoffe:

Standardkunststoffe sind kostengünstige Kunststoffe, die in der Regel für großvolumige Anwendungen verwendet werden. Die beiden beliebtesten Standardkunststoffe bei Boyd sind Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP). Beides sind vielseitige Harze, die schwimmfähig, hydrophob und chemisch beständig sind, was sie ideal für eine Vielzahl von Kunststoffprodukten macht. PE und PP haben zwar beide eine gute Schlagfestigkeit, sind aber nicht so langlebig wie andere Kunststoffmaterialien und anfällig für Schäden durch ultraviolettes Licht. Die beiden Harze werden für kostengünstige und leichte Artikel wie wiederverwendbare Wasserflaschen, Spielzeug und Einweg-Kunststoffverpackungen bevorzugt.

Acrylnitril-Butadien-Styrol:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) ist eines der am häufigsten verwendeten Materialien bei Boyd. ABS ist ein von Natur aus hochglänzendes Harz und hat ein hohes Maß an Schlagfestigkeit und Festigkeit, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Lünetten und Gehäuse macht. ABS is also available with several additives (such as glass, colorants, or Teflon) to enhance its inherent mechanical properties. Es ist auch relativ kostengünstig, was ABS ideal für Anwendungen mit hohen Stückzahlen macht, die möglicherweise eine längere Haltbarkeit erfordern als ein Standardkunststoff.

Polykarbonat:

Polycarbonat (PC) ist aufgrund seiner Vielseitigkeit ideal für eine Vielzahl von Projekten. Polycarbonat hat eine gute elektrische Isolierung, Schlagfestigkeit, Hitzebeständigkeit und Feuerhemmung. Polycarbonat ist außerdem von Natur aus transparent, was bedeutet, dass es eine gute Wahl ist, wenn Klarheit wichtig ist, und kann durch Zugabe von Farbstoffen leicht an verschiedene Farben angepasst werden. Polycarbonat ist zwar nicht ganz so preiswert wie Standardkunststoffe wie PE und PP, aber in der Regel preisgünstig. Es sind verschiedene Polycarbonatqualitäten mit unterschiedlichen Additiven für zusätzliche Festigkeit erhältlich, was es ideal für eine Vielzahl von Projekten macht.

Technische Polymere:

Technische Polymere sind eine Familie hochentwickelter Harze, die außergewöhnliche mechanische Eigenschaften aufweisen. Obwohl sich die genauen Eigenschaften unterscheiden, weisen sie im Allgemeinen eine hohe Schlagfestigkeit, Steifigkeit, chemische Beständigkeit, Flammhemmung und Hitzebeständigkeit auf. Die am häufigsten verwendeten technischen Polymere, die Boydhäufig in stark regulierten Branchen wie der Luft- und Raumfahrt und der Medizintechnik eingesetzt werden, sind Ultem (Polyetherimid - PEI) und Radel (Polyphenylsulfon - PPSU). Polyetheretherketon (PEEK) und andere Materialien nach Spezifikation. Obwohl jeder von ihnen eine Vielzahl unterschiedlicher Vorteile für den Kunststoffspritzguss bietet, können sie angesichts ihrer hohen Spezialisierung teuer und schwer zu beschaffen sein. Boyd verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Materialwissenschaft, wenn es darum geht, kundenspezifische Kunststoffkomponenten für eine Vielzahl von Projekten nicht zu erstellen und sie in komplette Baugruppen für eine ganzheitliche Lösung zu integrieren. To learn more about our injection molding capabilities and to discuss your custom plastic challenges, schedule a consultation with our experts.

Verwandte Beiträge

Was sind CGM-Geräte?

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Das könnte Ihnen auch gefallen

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!