Startseite » Blog » Wie man einen O-Ring misst

Wie man einen O-Ring misst

Die-Bahn-Industrie-und-Boyd-Lösungen

15., 2017. Mai

O-Ringe: Die richtige Größe für jede Anwendung

O-rings come in different shapes and sizes. Kenntnisse über die von einer Anwendung benötigten Maße können hinsichtlich der Abdichtungsleistung eines O-Rings einen entscheidenden Unterschied ausmachen. Sollte der O-Ring zu groß für die Anwendung sein, wird er nicht angemessen abdichten. Ist der O-Ring zu klein für die Anwendung, könnte die Dichtung brechen. Die Leistungsfähigkeit einer O-Ring-Dichtung lässt sich optimieren, in dem man die am besten geeignetste Größe auswählt, die durch Messung eines O-Rings ermittelt werden kann.

Wie misst man einen O-Ring?

Bei O-Ringen spielen drei verschiedene Maße eine Rolle: der Innendurchmesser, der Außendurchmesser und die Querschnittdicke.

Der Innendurchmesser (ID) wird vom einen inneren zum anderen inneren Rand mithilfe eines Messgeräts (Lineal, Maßband, Pi-Maßband usw.) gemessen.

Der Außendurchmesser (AD) wird mithilfe eines Messgeräts vom einen äußeren zum anderen äußeren Rand gemessen. Allerdings findet der Außendurchmesser nicht oft Anwendung.

Die Querschnittdicke wird mithilfe eines Messschiebers oder eines Mikrometers gemessen. Klemmen Sie dazu die Backen des Geräts behutsam an den O-Ring und achten Sie darauf, dass Sie ihn nicht verbiegen.

Sollte der O-Ring nicht unversehrt sein, messen Sie die Länge des O-Rings, teilen Sie das Ergebnis durch π (3,14) und ziehen Sie anschließend die Querschnittbreite ab.

Diagramm zum Messen des Außenmaßes und des Innenmaßes eines O-Rings

Länge ÷ π = Umfang

Umfang - Querschnittdicke = Innendurchmesser

Für ein präziseres Ergebnis wird ein digitales Messgerät empfohlen.

For more information about our sealing solutions, check out our Gaskets & O-Rings or contact us for help in your sealing application!

Verwandte Beiträge

Was sind CGM-Geräte?

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Das könnte Ihnen auch gefallen

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!