Startseite » Blog » Hintergrundbeleuchtete Grafik-Overlay-Entwicklung

Hintergrundbeleuchtete Grafik-Overlay-Entwicklung

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie die Hintergrundbeleuchtung grafischen Overlays visuellen Kontrast und Stil verleihen kann.

Hintergrundbeleuchtete Grafik-Overlays sind in der Automobil- und E-Mobility-Branche schnell zu beliebten Optionen geworden. Hinterleuchtete Grafik-Overlays in Ihrem Fahrzeug können dem Innenraum einen dramatischen visuellen Effekt oder einen unverwechselbaren Stil verleihen. Durch die Anwendung der richtigen Hintergrundbeleuchtungstechnologien auf ein Grafik-Overlay wird sichergestellt, dass die Beleuchtung der Grafiken und Symbole auch bei schlechten Lichtverhältnissen ihrer Designabsicht entspricht. Typische Beispiele für hintergrundbeleuchtete Grafik-Overlay-Anwendungen in der Automobilindustrie sind PRNDLs, das Kombiinstrument oder Komponenten, die ein Display umgeben.

Welche Faktoren spielen bei der Gestaltung eines Grafik-Overlays mit Hintergrundbeleuchtung eine Rolle?

Bei der Herangehensweise an ein Backlit-Grafik-Overlay-Projekt ist es von entscheidender Bedeutung, die erforderlichen Lichtdurchlässigkeitswerte für alle Bereiche des Bauteils und die entsprechenden Farbanforderungen für die verwendeten Tinten zu definieren. Zunächst müssen Sie bestimmen, welche Hintergrundbeleuchtungstechnik für Ihre Anwendung am besten geeignet ist. Nachdem Sie die gewünschte Hintergrundbeleuchtung ausgewählt haben, wird ein Spektralradiometer verwendet, um den Lichtwert zu messen, den die Light Engine über das betreffende Teil abstrahlt, wobei die Größe des Teils, die Dicke und die Klarheit des Materials, durch das das Licht fällt, berücksichtigt werden. Dies ist ein bedeutender Schritt, denn jede Light Engine variiert je nach Konstruktion und verwendeter Hintergrundbeleuchtungstechnologie.

Nachdem die Lichtemission gemessen wurde, wird eine Tinte entwickelt, um die richtige Farbe und Deckkraft/Transparenz zu erreichen. Die Tinten werden im Siebdruckverfahren oder digital gedruckt und können auf Materialien mit einer Dicke von 127 mm (5 Zoll) und einer Dicke von 3 mm (120 Zoll) sowie auf flache oder zusammengesetzte Substrate aufgetragen werden. Gängige Materialien für grafische Overlays sind Polyester, Polycarbonat, Glas oder Acryl. Es ist wichtig, dass dieser Aspekt des Prozesses mit Präzision gehandhabt wird, damit beim Einschalten der Light Engine die gewünschte Lichtfarbe und der gewünschte Emissionswert erreicht werden.

Bei Boyd können wir dank unserer umfassenden internen Fähigkeiten alles abdecken, was für die Ausführung einer Backlit-Grafik-Overlay-Konstruktion erforderlich ist, von der Tintenentwicklung und -abscheidung bis hin zur Unterstützung von Hintergrundbeleuchtungstechnologien von der Konzeption bis zur vollständigen Montage. Our industry-leading breadth of backlighting technology offerings allow you to choose the lighting that is best suited for your application, including LEDs, light guide film, electroluminescence, fiber optics, or any combination.

Was sind diskrete LEDs?
What are Light Guide Films?
Was sind Elektrolumineszenzlampen (EL)?
Ultimate Guide to Fiber Optic Backlighting

Wir können jedes erzeugte Grafik-Overlay mit Hintergrundbeleuchtung messen, um sicherzustellen, dass es den erforderlichen Lichtemissionswerten entspricht, entweder an einem oder mehreren Referenzpunkten. Unsere hauseigenen Chemiker können kundenspezifische Tinten (konventionell oder UV) formulieren, um sicherzustellen, dass die Emissionsfarbe und die Werte während der gesamten Produktion ordnungsgemäß erreicht werden.

Wenn Sie mehr über unsere hintergrundbeleuchteten Overlay-Funktionen erfahren möchten, besuchen Sie unsere Website oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit unseren Experten.

Verwandte Beiträge

Was sind CGM-Geräte?

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Das könnte Ihnen auch gefallen

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!