Auf jeder Benutzeroberfläche ist die Tastatur oft das erste Element, mit dem ein Benutzer interagiert. Eine großartige Benutzererfahrung ist für ein großartiges Produkt von größter Bedeutung und alles beginnt mit der Anpassung Ihrer Tastatur, damit sie richtig aussieht, sich anfühlt und verhält. Wenn es um die Anpassung geht, kann fast keine andere Tastatur so viele Optionen bieten wie Elastomertastaturen. Elastomer-Tastaturen bestehen aus einem flexiblen Polymer und sind eine zuverlässige und langlebige Wahl für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen.
Die taktile Reaktion, das Erscheinungsbild und die Konstruktion der Tastatur können effektiv auf Ihre genauen Produktspezifikationen zugeschnitten werden. Elastomer-Tastaturen bieten folgende Vorteile:
Taktiles Feedback
Taktiles Feedback ist eine der wichtigsten Überlegungen bei jeder Schalterkonstruktion. Bei Elastomertastaturen kann die Betätigungskraft, die zum Drücken einer Taste erforderlich ist, zwischen 100 g und 300 g Kraft angepasst werden. Die Tasten können auch so konfiguriert werden, dass sie über eine eingesetzte Metallkuppel ein hörbares Schnappgeräusch erzeugen, um dem Benutzer sofortiges Feedback zu geben. Darüber hinaus kann jede Taste unterschiedlichen Härtegraden oder Eindruckfestigkeiten zugewiesen werden.
Visuelles Erscheinungsbild
Das Aussehen eines Produkts ist ein weiteres entscheidendes Element für jede Tastatur. Während Elastomer als cremefarbene Farbe erhältlich ist, gibt es eine breite Palette von Farboptionen, aus denen Sie während des Formprozesses wählen können. Farbiger Text, Symbole oder Ikonografie können im Tampon- oder Siebdruck gedruckt werden. Es gibt eine Vielzahl von Veredelungen, wie z. B. eine Silikon- oder Polyurethanbeschichtung, um die Haptik zu verändern und die gedruckten Grafiken vor Abnutzung nach wiederholtem Gebrauch oder vor Reinigungslösungen zu schützen.
Selektive Hintergrundbeleuchtung
Elastomer-Tastaturen können vollflächig hinterleuchtet werden oder bestimmte Bereiche können lasergeätzt werden, um eine selektive Hintergrundbeleuchtung zu ermöglichen. Um eine ganze Taste auf einer Elastomertastatur zu beleuchten, kann die Basis der Taste mit durchscheinendem Material geformt werden, sodass eine direkte LED unter der Taste die gesamte Taste zum Leuchten bringt. Alternativ können Elastomerknöpfe vollständig deckend lackiert werden, wobei die Ikonografie dann per Laser in die Farbe geätzt werden kann. Wenn eine LED unter dem Knopf leuchtet, lässt nur der lasergeätzte Bereich des Symbols Licht durch und beleuchtet nur die Ikonografie.
Kostengünstige Werkzeug- und Konstruktionstechnik
Während Tasten und Tasten aus Kunststoff oft im Spritzgussverfahren hergestellt werden, werden Tastaturen aus Elastomer formgepresst, da die Tasten und die Matte aus einem Stück bestehen. Infolgedessen kosten die Werkzeuge für Gummitastaturen im Vergleich zu anderen gängigen Schalteroptionen deutlich weniger. Elastomer-Tastaturen sind aufgrund der einteiligen Konstruktion in der Regel auch viel einfacher zu bearbeiten und zu montieren, was zu einem schnelleren Prototyping und kürzeren Vorlaufzeiten führt.
Haltbarkeit
Elastomer-Tastaturen sind vollständig abgedichtet und bieten eine unvergleichliche Reinigungsfähigkeit. Sie sind ideal für alle Anwendungen, bei denen sie Flüssigkeiten, Chemikalien oder unerwünschter Feuchtigkeit ausgesetzt sein könnten. Sie können Temperaturen von -30° C bis 80° C aushalten.
Letztendlich sind Elastomertastaturen eine der am besten anpassbaren Arten von Schalterdesign und bieten eine Vielzahl verschiedener Optionen, um sicherzustellen, dass sie perfekt zu Ihrem einzigartigen Produkt passen. To learn more about your possibilities with elastomer, schedule a consultation with our experts.