Startseite » Blog » Displaymodule decken Glastypen ab

Displaymodule decken Glastypen ab

Bei der Entwicklung eines neuen Produkts ist das Display-Cover genauso wichtig wie das Display selbst. Die eigentliche Displaykomponente wird in der Regel nicht mit irgendeiner Art von Schutz geliefert, wodurch sie anfällig für Umwelteinflüsse und Schäden durch fortgesetzten Gebrauch ist. Je nach Produktanforderung ist es oft notwendig, eine Glasabdeckung hinzuzufügen, um das Display vor Stößen oder Kratzern zu schützen und gleichzeitig die optische Qualität zu erhalten. Glas ist jedoch nicht gleich Glas. Die Kosten, die Festigkeit, die Farboptionen und die verfügbaren Dicken können sich auf die Entscheidung auswirken, welches Deckglas verwendet werden soll.

Gängige Arten von Deckglasmaterial

Im Folgenden gehen wir auf einige der gängigsten Arten von Deckglas ein, die für Displaymodule verwendet werden.

Kalk-Natron-Glas

Kalk-Natron-Glas, auch Kalk-Natron-Floatglas genannt, ist die am häufigsten verwendete Glasart in Displaymodulen. Es ist ideal für alle Anwendungen, bei denen die Kosten eine Rolle spielen, die Schlagfestigkeit oder eine bestimmte Färbung jedoch möglicherweise nicht. Aufgrund des hohen Eisengehalts in Kalknatronglas kann es einen dezenten Grünstich haben. Während dies beim Aufdrucken mit dunklen Farben nicht auffällt, kann es helleren Farben wie Weiß einen unerwünschten Grünstich verleihen. Da es jedoch die kostengünstigste und am einfachsten zu erreichende aller Glasoptionen ist, ist es in Display-Anwendungen weit verbreitet.

Eisenarmes Kalknatronglas

Gleich in Bezug auf die Festigkeit und etwas teurer als herkömmliches Kalknatron-Floatglas, ist eisenarmes Kalknatronglas ein transparenteres Glas, das nahezu farblos ist. Dieses Glas wird häufig als Abdeckung für jedes Produkt verwendet, das eine hellere oder reinweiße Farbe um das Display herum haben muss, da es keinen Grünton gibt, der die Farbgebung verzerrt.

Aluminosilikatglas

Aluminosilikatglas, allgemein bekannt als Corning Gorilla Glass oder Dragontrail-Glas™ von Asahi Glass™ Co., ist ein sehr dünnes, chemisch gehärtetes Glas. Aluminosilikatglas ist eine der stärksten Glasarten auf dem Markt und hat eine höhere Schlagfestigkeit als andere Arten von Displayglas. Aluminiumsilikatglas ist tendenziell teurer in der Herstellung, schwieriger zu beschaffen als andere Glasoptionen und seine maximale Dicke ist auf zwei Millimeter begrenzt. Aufgrund seiner Festigkeit und seines dünnen Profils ist es jedoch eine beliebte Wahl für Smartphones und Handheld-Consumer-Geräte.

Vergleich verschiedener Arten von Deckglas

In der folgenden Tabelle werden die drei oben genannten Arten von Deckglas verglichen:
Comparing-Different-Types-of-Cover-Glass

*Der Preis variiert mit der Dicke des Glases

Egal, ob Ihre größte Sorge Kosten, Dicke, Farbe oder eine andere Kombination von Faktoren ist, die Experten von Boyd können Ihnen helfen, das perfekte Deckglas für Ihr Display zu finden. Find out more about our display integration capabilities by setting up a consultation with our experts.

Verwandte Beiträge

Was sind CGM-Geräte?

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Das könnte Ihnen auch gefallen

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!