Fallstudie zur Enterprise Air Blocker-Lösung
Einführung
Als ein in den USA ansässiges Rechenzentrumsunternehmen eine neue Serverlinie entwickelte, wussten sie, dass die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Luftstroms entscheidend für Leistung und Langlebigkeit war. Sie benötigten eine benutzerdefinierte Komponente, um den Luftstrom zu blockieren und zu leiten, um zu verhindern, dass kühle Luft verschwendet wird, und um sicherzustellen, dass keine heiße Luft in das System zurücksickert. Nachdem sie sich bei einer Reihe erfolgreicher früherer Projekte auf Boyds materialwissenschaftliche Expertise verlassen hatten, baten sie Boyd um Hilfe.
Projektdetails
Kunde:
Rechenzentrumsbauer/-betreiber
Anwendung:
Server im Rechenzentrum
Technologie:
SOLIMID® Schaumstoff
Industrie:
Enterprise
Lage:
Vereinigte Staaten

Herausforderung "Server Air Gap Filler"
Da der Kunde ein führendes Unternehmen im Enterprise-Bereich war, hatte dieses Rechenzentrumsunternehmen strenge Anforderungen an die Materialien, die für den Füller verwendet werden konnten. Der Füllstoff musste eine V0-Flammschutzklasse erfüllen, die bestmögliche Flammwidrigkeit gemäß UL 94-Klassifizierung. Das Material musste in die einzigartige Geometrie des Servers konvertiert werden, da die Bereiche, in denen Lücken gefüllt werden mussten, groß waren. Je nachdem, welches Material gewählt wurde, müsste der Kunde auch den besten Weg finden, den Füller im System zu installieren. Schließlich musste das Material kosteneffizient sein, auch wenn es in die für die Anwendung erforderliche Größe umgerechnet wurde.
Server-Luftspaltfüller-Lösung
Die Ingenieure von Boyd begannen damit, gemeinsam mit dem Kunden verschiedene mögliche Materialien zu bewerten. Erste Versuche begannen mit einem Schaumstoff auf Silikonbasis. Während dies die erforderliche V0-Flammenbewertung leicht erfüllte, führte die große Teilegröße dazu, dass der Schaum aufgrund der Rohstoffkosten ziemlich teuer zu verarbeiten war. Darüber hinaus wären aufgrund der Silikonkonstruktion teure kundenspezifische Klebstoffe oder umständliche mechanische Befestigungselemente erforderlich, um das Bauteil im Inneren des Servers zu befestigen. Der Kunde probierte auch Schaumstoffe auf Polyesterbasis aus, die deutlich günstiger waren, aber die erforderliche Flamme nicht erfüllen konnten.
Der Kunde versuchte auch, den Luftblocker aus Blech herzustellen, um die Kosten zu senken und Bedenken hinsichtlich der Entflammbarkeit zu beseitigen. Dies schien eine effektive, kostengünstige Lösung zu sein, aber sie stellten schnell fest, dass das Metall statische Ladung halten konnte, was zu Kurzschlüssen innerhalb des Systems und zum Ausfall der Ausrüstung führen konnte.
Die Ingenieure von Boyd stellten dem Kunden nach weiteren Experimenten SOLIMIDE® Schaum vor. SOLIMIDE® ist ein leichter, offenzelliger Polyimidschaum mit einzigartigen thermischen Eigenschaften, der in der Vergangenheit in ähnlichen Anwendungen erfolgreich eingesetzt wurde. Während dies leicht ist die Anforderungen an die Entflammbarkeit übertrafen, hatte der Kunde Bedenken, das Material kostengünstig in das erforderliche Design überführen zu können. Die Ingenieure von Boyd schufen Prototypen mit dem SOLIMIDE® Schaumstoff in genau den erforderlichen Abmessungen, um diese Bedenken zu zerstreuen.
Die SOLIMIDE® Prototypen wurden sofort in den Servern implementiert und erfüllten alle Projektanforderungen. Die Leichtbauweise von SOLIMIDE® ermöglichte es zudem, den Füllstoff mit einem kostengünstigen Low-Surface-Energy-Klebstoff (LSE) zu verkleben, was Kosten sparte und den Installationsprozess erheblich vereinfachte.


Server Air Gap Filler Ergebnisse
Durch die Kombination einer umfassenden Materialauswahl mit unserem Know-how in den Bereichen Materialwissenschaft, Design und Präzisionsverarbeitung konnte Boyd unserem Kunden eine komplette, sofort einsatzbereite Luftspaltfülllösung anbieten. Der SOLIMIDE-Füllstoff® hat seitdem seinen Weg in Unternehmensrechenzentren in den USA gefunden.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!