Pumpen-Zweiphasen-Kühlsysteme
Erfüllen Sie die steigenden Anforderungen der modernen Technologie und Industrie an eine effiziente und hocheffektive Wärmeableitung mit gepumpten Zweiphasensystemen, die die Phasenwechseleigenschaften einer Flüssigkeit, oft eines Kältemittels oder eines speziellen Kühlmittels, nutzen. Pumpen-Zweiphasen-Kühlsysteme bieten eine hochmoderne Kühlung, die sich durch verbesserte Leistung, erhöhte Zuverlässigkeit und vielseitige Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungen auszeichnet.
Steigern Sie die Produktleistung mit Next Level Cooling

Reduzieren Sie die Größe des Kühlsystems
Erzielen Sie eine höhere Leistung bei gleicher Durchflussrate wie bei einphasigen Systemen, sodass Entwickler das Volumen des Kühlsystems reduzieren können

Hochpräzise Temperaturregelung

Erhöhte Rechenleistung

Minimieren Sie den Kühlmittelverbrauch
Reduzieren Sie den Zeitaufwand für den Austausch von Kühlmitteln durch inerte gepumpte Zweiphasen-Kühlmittel

Generative KI und Hyperscale Computing
Was ist ein gepumptes Zweiphasen-Kühlsystem?
Ein gepumptes Zweiphasensystem oder ein Verdunstungsflüssigkeitskühlsystem ist eine fortschrittliche Kühl- und Wärmeübertragungslösung, bei der eine Pumpe verwendet wird, um Flüssigkeiten zirkulieren zu lassen, die innerhalb des Systems zwischen Flüssigkeits- und Dampfphasen wechseln. Die gepumpte Zweiphasenkühlung verwaltet und leitet die Wärme aus verschiedenen Anwendungen effektiv ab, insbesondere in Hochleistungskühlszenarien.

Wie funktioniert ein gepumptes Zweiphasensystem?
Die gepumpte Zweiphasenkühlung vereint die Eigenschaften von Zweiphasenkühlung und Flüssigkeitskühlung und kombiniert die Stärken beider Kühltechnologien. Bei der Zweiphasenkühlung werden spezielle Kühlplatten verwendet, um Hochleistungsgeräte effizient zu kühlen, indem die Arbeitsflüssigkeit verdampft wird, um Wärmequellen schnell abzuführen. Die modifizierte Flüssigkeitssystemarchitektur pumpt Arbeitsflüssigkeit, um die aufgenommene Wärme mit einem Wärmetauscher abzuleiten. Das Kühlmittel kondensiert und das System pumpt die Flüssigkeit zurück zu den Kühlplatten, um den Vorgang zu wiederholen.Warum sollten Sie mit Boyd zusammenarbeiten und Innovationen entwickeln, um fortschrittliche Kühllösungen zu entwickeln?
Die umfangreiche Erfahrung von Boyd in der Zweiphasenkühlung und der Flüssigkeitskühlung dient als solide Grundlage für die gemeinsame Entwicklung. Unsere Innovationsfähigkeit sowohl bei Zweiphasen- als auch bei Flüssigkeitskühlsystemen ermöglicht es uns, innovative Kühllösungen zu entwickeln und zu entwickeln, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.Boyd: Wegweisende Innovationen in fortschrittlichen Kühltechnologien
Das umfassende Portfolio an thermischer Technologie von Boyd integriert nahtlos Innovationen im Bereich der Flüssigkeits-, Zweiphasen- und Luftkühlung. Als stolzer Teilnehmer des Programms COOLERCHIPS des U.S. Department of Energy (DOE) widmen wir uns der Weiterentwicklung bahnbrechender Technologien, die durch die Entwicklung fortschrittlicher Flüssigkeitskühlsysteme eine neue Ära hocheffizienter und leistungsdichter Rechenzentren einläuten. Unser fundiertes Erbe, unser Know-how und unsere Fähigkeiten ermöglichen es uns, innovative Flüssigkeitskühlplatten für fortschrittliche gepumpte Zweiphasensysteme zu entwickeln und energieeffiziente und leistungsstarke Kühllösungen zu liefern, die auf Ihre spezifischen Anwendungen zugeschnitten sind.Die Grenzen des Mooreschen Gesetzes verschieben: Die fortschrittlichen Flüssigkeitskühlungslösungen von Boyd
Die fortschrittliche Flüssigkeitskühlungstechnologie von Boyd verfolgt einen bahnbrechenden Ansatz, um Zweiphasenkühl- und Flüssigkeitskühlsysteme als gepumpte Zweiphasensysteme oder Verdunstungsflüssigkeitskühlung zu integrieren und die synergistischen Vorteile beider Technologien zu nutzen. Unser Know-how in den Bereichen Entwicklung, Fertigung und strenge Tests ermöglicht es uns, hochmoderne Kühllösungen zu entwickeln, die auf die anspruchsvollsten Anforderungen von Hochleistungschips zugeschnitten sind.Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!