Startseite » Blog » Was Boyd Genie bedeutet: "Arbeitsraum" und Kühlkörper-Designvolumen

Was Boyd Genie bedeutet: "Arbeitsraum" und Kühlkörper-Designvolumen

Die-Bahn-Industrie-und-Boyd-Lösungen

22., 2018. Januar

Weltraum: Die unendliche Grenze

Auf der Seite "Projektbedingungen" von Boyd Genie gibt es ein Kästchen, in dem Sie nach dem "Arbeitsumschlag" gefragt werden. Dieser Begriff bezieht sich auf das Heatsink-Designvolumen.

Stellen Sie sich dies als das Volumen vor, das Ihnen für Ihren Kühlkörper in Ihrer Anwendung zur Verfügung steht. Genie definiert Ihren Arbeitsbereich in Bezug darauf, woher Ihr Luftstrom kommt.

Arbeitsumschlag-Genie-Projektbedingungen

Umschlagbreite

Die Breite des Arbeitsbereichs bezieht sich auf die Abmessung senkrecht zu Ihrem Luftstrom.

Umschlaghöhe

Die Hüllkurvenhöhe ist der Abstand über Ihren Wärmequellen, der für Ihr Kühlkörperdesign verfügbar ist. In der Regel bezieht sich die Höhe auf die Dicke der Basis plus die Höhe Ihrer Flossen und jede zusätzliche Strömung Bypass, die Sie über den Flossenspitzen enthalten können.

Umschlaglänge

Die Länge wird als Strömungslänge betrachtet, d. h. die Länge, in der die Luft entlang des Kühlkörpers strömt. Länge bezieht sich auch darauf, wie lange die Flossen auf dem Kühlkörper sind.

Definieren des Designvolumens des Kühlkörpers

Bei Nachrüstanwendungen können diese Abmessungen etwas konkret sein, da Sie möglicherweise versuchen, einen neuen Kühlkörper in einen vorhandenen Kanal oder ein vorhandenes Gehäuse einzubauen. Das wären die Dimensionen, die Sie für Ihren Arbeitsumschlag verwenden.

Neue Anwendungen bieten mehr Flexibilität in Ihrem verfügbaren Kühlkörpervolumen. Verwenden Sie für solche Fälle das Volume, das Ihr bevorzugtes Volume ist. Sie können Ihre Lautstärke zurückgeben und erhöhen und verringern, nachdem Sie überprüft haben, welche Optionen die Seite "Technologieauswahl" berechnet, bevor Sie Ihr Kühlkörperdesign simulieren.

Lassen Sie den Kühlkörper kleiner werden

Sie haben die Möglichkeit, Genie zu bitten, Kühlkörper zu empfehlen, die kleiner als Ihr definierter Arbeitsbereich sind. Genie erfüllt zuerst Ihre thermischen Entwurfseinschränkungen, die Sie auf der Seite Projektbedingungen definiert haben. Dann wird die Größe des Kühlkörpers reduziert, bis er die von Ihnen festgelegten thermischen und Durchflussparameter nicht erfüllen kann. In der Technologiematrix wird ein rotes Kästchen angezeigt, wenn Genie Ihre Anforderungen nicht erfüllen kann. Wenn der Genie keinen Kühlkörper innerhalb der technologischen Fertigungsgrenzen herstellen kann, wird die Box ausgegraut

Probieren Sie also ein paar kundenspezifische Kühlkörper-Designvolumina aus und finden Sie heraus, was für Sie am besten funktioniert!

Verwandte Beiträge

Das könnte Ihnen auch gefallen

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!