In unserem vorherigen Blog haben wir über die verschiedenen Arten von resistiven Touchscreens und deren Vergleich gesprochen. Während resistive Bildschirme ein hohes Maß an Vielseitigkeit bieten, ist eine weitere der am weitesten verbreiteten Touchscreen-Varianten der projizierte kapazitive Touchscreen. Im Folgenden werden wir die wichtigsten Funktionen und Vorteile erörtern, die die projizierte kapazitive Technologie zu einer so beliebten Touchscreen-Option machen.
Was sind projizierte kapazitive Touchscreens (PCAP)?
Im Gegensatz zu resistiven Touchscreens benötigen projizierte kapazitive Touchscreens keinen physischen Druck, um aktiviert zu werden. Stattdessen verlassen sie sich darauf, ein kapazitives Feld durch das Display zu projizieren. Elektrische Impulse des menschlichen Körpers stören dieses Feld, wenn das Deckglas berührt wird. PCAP-Touchscreens haben in den letzten Jahren immens an Popularität gewonnen und werden hauptsächlich in Smartphones, Monitoren und anderen Geräten verwendet, die sowohl Haltbarkeit als auch Präzision erfordern.
Vorteile von PCAP-Touchscreens
Ursprünglich als teuer und unzuverlässig angesehen, hat sich die Technologie für projizierte kapazitive Touchscreens stetig verbessert. Im Laufe der Jahre sind die Herstellungskosten so weit gesunken, dass sie mit denen vieler resistiver Optionen konkurrieren können. Die Eingabeempfindlichkeit von PCAP-Touchscreens ist so weit fortgeschritten, dass sie Staub, Öl, Fett, Gele und andere Stoffe ausblenden können, während sie die Benutzereingaben weiterhin effektiv messen. Dies macht sie ideal für Branchen, in denen eine hohe Reinigungsfähigkeit und Eingabegenauigkeit erforderlich ist.
Da es sich bei der Eingabe nur um eine Störung des kapazitiven Feldes handelt, ermöglichen PCAP-Bildschirme Multi-Touch-Funktionen wie Zoomen, Drehen und mehr. Aufgrund der Abhängigkeit von elektrischen Impulsen für die Eingabe gibt es jedoch Grenzen für das, was zur Aktivierung verwendet werden kann. Die Empfindlichkeit kann so eingestellt werden, dass Stifte und Handschuhe registriert werden, aber der verwendete Gegenstand muss das kapazitive Feld stören. Dies kann für bestimmte Anwendungen, bei denen es erforderlich sein kann, andere Objekte zur Eingabe von Informationen zu verwenden, weniger ideal sein als resistive Touchscreens.
Da PCAP-Touchscreens nicht auf separate Panels angewiesen sind, die Kontakt herstellen, haben Schäden am Deckglas oder Acryl im Allgemeinen keinen Einfluss auf die Benutzereingaben, wodurch sie langlebig genug sind, um nahezu unbegrenzte Aktivierungen zu bewältigen. Aufgrund ihrer Bauweise zeigen PCAP-Touchscreens zudem ein extrem scharfes Bild an. Da die Schichten mit optisch klarem Klebstoff miteinander verklebt werden (im Gegensatz zu einem Luftspalt zwischen den Schichten wie bei resistiven Touchscreens), weist das angezeigte Bild eine hohe Lichtdurchlässigkeit auf. In Verbindung mit selten verlorener Kalibrierung sind sie während ihrer gesamten Lebensdauer langlebig und präzise.
Letztendlich hängt die Entscheidung für die Verwendung eines resistiven oder eines projizierten kapazitiven Touchscreens von der Anwendung ab. Unabhängig davon, welche Art von Benutzeroberflächensystem Sie suchen, können die Experten von Boyd Ihnen helfen, den perfekten Touchscreen für Ihr nächstes Produkt zu finden. Find out more by setting up a consultation with our experts.