Donutförmige Gummidichtungen, die wegen ihres kreisförmigen Querschnitts als O-Ringe bezeichnet werden, sind eine allgegenwärtige Komponente für Produkte in allen Anwendungen in fast jeder Branche.
Was sind O-Ringe?

Für die meisten mechanischen Systeme werden Dichtungen gebraucht. Diese Hilfsmittel verbinden unterschiedliche Mechanismen miteinander, verhindern dabei ein Auslaufen von Flüssigkeiten und sind somit von entscheidender Bedeutung für die Funktionstüchtigkeit einer Maschine. A is a type of seal that is compressed in the area between two or more surfaces.
O-Ringe sind ringförmige Dichtungen, die für statische oder dynamische Anwendungen eingesetzt werden können. Die Herstellung von O-Ringen ist sehr einfach, kostengünstig und diese sind sehr zuverlässig: Aus diesem Grund sind sie eine der gängigsten Dichtungen, die in Maschinen in aller Welt Einsatz finden.
Die Geschichte des O-Rings
Das erste US-amerikanische Patent für einen O-Ring wurde von dem 72 Jahre alten Maschinisten Niels Christensen angemeldet. Der im Jahr 1865 in Tørring in Dänemark geborene Niels Christensen wanderte 1891 in die Vereinigten Staaten aus, um dort Druckluftbremsanlagen für Straßenbahnwagen zu entwickeln.
Niels Christensen prüfte ringförmigen Gummi, um eine perfekte Versiegelungslösung zu finden. Er stellte im Jahr 1936 fest, dass Gummiringe, die in einer Rille platziert wurden, deren Nebenradius anderthalbfach so groß wie der des Rings war, eine ideale Versiegelung für Anwendungen unter anderem bei Kolben und Zylindern waren. Zwei Jahre nach seiner Arbeit an diesem Anwendungsprozess wurde ihm 1939 das Patent erteilt.
Während des Zweiten Weltkriegs bezeichnete die US-Regierung den O-Ring von Christensen als „bedeutenden, dem Krieg nützlichen Artikel“ und erteilte auch anderen Unternehmen das Recht, diesen zu fertigen. Christensen erhielt zu dieser Zeit 75.000 USD und später, im Jahr 1971, wurden seinen Erben in einem Gerichtsstreit weitere 100.000 USD zugesprochen.
![]()
Formen und Materialien
Obwohl O-Ringe üblicherweise kreisförmig sind, werden dennoch auch andere Formen für verschiedene Anwendungen genutzt, unter anderem quadratische und X-förmige Varianten. O-Ringe werden auf vielfältige Art und Weise hergestellt, unter anderem durch Pressen, Formpressen, Spritzgussverfahren, Spritzpressen oder Zerspanen. Je nach Anwendung werden sie aus einer Vielfalt an Materialien gefertigt: Nitrilkautschuk, Silikon, Polyurethan, Neopren, Fluorkohlenstoff und anderen Elastomeren. Bei dem Design von O-Ringen werden Anforderungen in Hinblick auf Qualität, Menge, Kosten, Anwendungstemperatur, Versiegelungsdruck, chemische Kompatibilität, Bewegung, Betrieb, Schmierung und weiteren Faktoren berücksichtigt.
Common O-Ring Applications
Transport
In Branchen wie Personenkraftwagen, Lastkraftwagen und der Luft- und Raumfahrt wird aufgrund der schwierigen Bedingungen ein hoher Leistungsanspruch an die Produkte gestellt. Chemical exposure, extreme temperatures and vibration are all factors that affect elastomer selection for O-Rings. Custom compounds have been produced to meet strict OEM and Tier 1 specifications and are continually refined to adhere to biofuel and emissions requirements.
Medizin
In the medical field syringe, pump, filtration and connectors require specialty FDA grade O-Rings
Öl-, Gas und Schwerindustrie
Ventile, Gaspumpen, Fassungen, Spender und Speichertanks benötigen eine Versiegelung, die extremen Bedingungen, giftigen Chemikalien und hohem Druck standhält. Spezielle Verbindungen wie Peroxide und Triazin-Perfluorelastomere bieten eine besondere Resistenz gegen Hitze und Chemikalien.
Elektronik
Halbleiterprozesse und der Staubschutz in Unterhaltungselektronik erfordern, dass O-Ringe in einer reinen Umgebung hergestellt werden. Partikel- und schadstofffreie O-Ringe sind in vielen verschiedenen Verbindungen erhältlich.
Nahrungsmittel und Getränke
Spezielle, 3A-zertifizierte, hygienische und in Hinblick auf die Wasseraufbereitung nach NSF-61 zertifizierte O-Ringe und Dichtungen eignen sich perfekt für die Nahrungsmittelverarbeitung, Getränkeautomaten und die Wasserfilterung.
Learn more about our custom and standard O-Rings solutions or contact us below.