Luft-Luft-Wärmetauscher
Ein Luft-Luft-Wärmetauscher überträgt Wärme und kühlt den heißen Luftstrom mit einem sekundären separaten Kaltluftstrom, um Wärme aus einem Gehäuse zu entfernen.
Wärmeübertragung von einem Luftsystem auf ein zweites
Luft-Luft-Wärmetauscher sind eine effektive Möglichkeit, Wärme zwischen zwei getrennten Luftsystemen zu übertragen, unabhängig davon, ob es sich um eine Wärmeübertragung vom Inneren eines Gehäuses an die Umgebungsluft oder von einem geschlossenen Luftsystem an ein anderes handelt. Wärmetauscher sind unerlässlich, wenn die innere Umgebung Wärme erzeugt, aber vor äußeren Einflüssen geschützt werden muss.
Sie haben eine Frage?
Was ist ein Luft-Luft-Wärmetauscher?
Luft-Luft-Wärmetauscher sind eine Wärmemanagementlösung mit zwei Lamellensätzen und einer Methode, die diese beiden Lamellensätze thermisch verbindet. Jeder Lamellensatz ist mit einem Luftblocker voneinander getrennt, der die beiden getrennten Luftströme voneinander abdichtet.
Wie funktionieren Luft-Luft-Wärmetauscher?
Luft-Luft-Wärmetauscher absorbieren Wärme aus dem heißeren Luftstrom durch eine Reihe von Lamellen. Dieser Lamellensatz leitet die Wärme in den Wärmetauscher. Die Wärme wird von einem Satz Lamellen durch den Wärmetauscher übertragen, indem entweder Konduktions- oder passive Zweiphasensysteme wie Heatpipes oder Dampfkammern verwendet werden. Der zweite Lamellensatz erwärmt sich und leitet dann Wärme in den zweiten Luftstrom

Herstellung von Luft-Luft-Wärmetauschern
Wärme effektiv von einem Luftsystem zu einem anderen übertragen, indem Sie Boyd es Air zu Air-Wärmetauschern verwenden. Die Luft-Luft-Wärmetauscher von Boyd nutzen hochleitende Materialien oder passive Zweiphasensysteme wie Heatpipes oder Thermosiphons, um Wärme von einer Seite des Wärmetauschers zur anderen zu transportieren.
Bei der Herstellung unserer Luft-Luft-Wärmetauscher nutzen unsere Ingenieure eine Vielzahl interner Konstruktionsmethoden, darunter die Herstellung von gefalteten Lamellen, die Herstellung von Reißverschlusslamellen, die Vernickelung, die Herstellung von Heatpipes, das Vakuumlöten, das Tauchlöten, das Löten und das Schweißen. Unser Team kann die besten Fit-Technologien mischen und anpassen, um Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Erfüllen Sie die Anwendungsanforderungen mit der richtigen Konstruktion
Das breite Portfolio an Luftkühlungstechnologien von Boyd demonstriert unser umfassendes Know-how und unser Erbe, das Sie nutzen können, um die zuverlässige thermische Leistung in jeder Anwendung zu maximieren.

Thermosiphon-Wärmetauscher
Thermosiphon-Wärmetauscher nutzen die Schwerkraft, um Wärme passiv von der Heißluftseite des Wärmetauschers zur Kaltseite zu transportieren. Das luft- und zweiphasige Engineering-Know-how von Boyd gepaart mit einer hochwertigen Fertigung ermöglicht es uns, zuverlässige Thermosiphon-Wärmetauscher mit hoher Kapazität herzustellen.
Ersatz-Wärmetauscher für den Aftermarket in der Luft- und Raumfahrt (Re-Cores)
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres fortschrittlichen Wärmetauschersystems, indem Sie die internen Wärmetauscheroberflächen durch einen kostengünstigen Re-Core für kostengünstige Systemnachrüstungen ersetzen. Boyd ist auch bekannt für reverse Engineering der Erstausrüstung für den Austausch von Wärmetauscherkernen im Aftermarket. Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Wärmetauschersysteme mit unseren Recore-Lösungen, reduzieren Sie die Gesamtlebensdauer und optimieren Sie die Wartung Ihrer Anlage.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!