Vom Siebdruck über den Digitaldruck bis hin zum Frittierdruck gibt es bei Boyd verschiedene Techniken, um auf Glas zu drucken.
Um den Erfolg jeder Glasdruckanwendung zu gewährleisten, gibt es zahlreiche Faktoren, die berücksichtigt werden, wie Glastyp, inhärente Tönung des Glases, Tintentyp, Tintenfarbe, Aushärtungsprozess und Umgebungsbedingungen. Ein entscheidender Faktor, der jedoch ermittelt werden muss, ist das Druckverfahren. Glas kann mit einer der drei Techniken bedruckt werden: Siebdruck, Digitaldruck oder Frittendruck. Während alle diese Methoden unterschiedliche Formen, Größen, Dicken und Brillentypen unterstützen und die Verwendung mehrerer Farben ermöglichen, gibt es einzigartige Vor- und Nachteile, die sie unterscheiden.
Siebdruck auf Glas
Der erste Schritt besteht darin, genau zu definieren, wofür das Gerät verwendet werden soll, da dies bestimmen kann, welche Touchscreens machbar sind. Wird Ihr Display beispielsweise für eine militärische Anwendung verwendet, bei der es rauen Bedingungen ausgesetzt sein kann, oder ist der Bildschirm für ein kostengünstiges Spielzeug gedacht, bei dem die Haltbarkeit möglicherweise kein großes Problem darstellt? Beide Situationen würden Bildschirmtechnologien mit unterschiedlicher Funktionalität, Haltbarkeit, Eingaberegistrierung und Preisen erfordern. Sobald Sie den Verwendungszweck für das Display eingegrenzt haben, besteht der nächste Schritt darin, herauszufinden, welche Funktionen erforderlich sind.
Digitaldruck auf Glas
Der Digitaldruck auf Glas funktioniert wie ein normaler Tintenstrahldrucker, bei dem die einzige Voraussetzung für den Druck eine digitale Kunstdatei ist. Es bietet eine größere Flexibilität in Bezug auf Änderungen von Designs in letzter Minute. Im Gegensatz zum Siebdruck, bei dem jede Designvariante die Konstruktion eines neuen Siebs erfordert, ist die Änderung einer Kunstdatei für den Digitaldruck schnell und einfach. Dies macht es zu einer guten Wahl für das Prototyping und die Erzielung einer schnelleren Markteinführung von Produkten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die für den Glasdigitaldruck verwendeten Tinten im Vergleich zu den im Siebdruck verwendeten Farben dünner sind. Daher können bei der Arbeit mit hellen oder Pastelltönen mehrere Schichten erforderlich sein, um eine ausreichende Deckkraft zu erreichen. Dies kann zu einer erhöhten Dicke führen und Herausforderungen im Optical-Bonding-Prozess mit sich bringen. Im Gegensatz zum Siebdruck, bei dem jeweils nur eine Farbe gedruckt wird, können beim Digitaldruck auch alle verschiedenen Farben auf einmal gedruckt werden. Der Digitaldruck auf Glas wird derzeit kontinuierlich weiterentwickelt, um mehr Arten von Tinten aufnehmen zu können.
Frittendruck auf Glas
Der Frittendruck ähnelt dem Siebdruck, mit Ausnahme der verwendeten Farbe und des Aushärtungsprozesses. Eine einzigartige Pulverglastinte wird im Siebdruckverfahren auf das Glas gedruckt und während des Wärmevorspannprozesses ausgehärtet. Durch die Hitze verschmilzt die Tinte mit dem Glas, was eine starke Haftung bietet und es schwierig macht, die Tinte zu entfernen oder abzukratzen. Da der Frittendruck von allen Techniken die höchste Haltbarkeit bietet, ist er ideal für Anwendungen, bei denen das Glas regelmäßig anspruchsvollen Umgebungsbedingungen ausgesetzt ist, wie sie in den Bereichen Verteidigung, Industrie und Elektromobilität üblich sind. Es ist jedoch auch das teuerste Druckverfahren und daher nicht so häufig eingesetzt. Während der Frittendruck auf vorgespanntem Glas durchgeführt werden kann, kann er im Allgemeinen nicht für chemisch vorgespanntes Glas verwendet werden, da die Glasdicke für das Frittendruckverfahren größer als 2 mm sein muss. Frittenfarben sind auch auf Schwarz, Weiß und einige Grautöne beschränkt.
Durch die Kombination der richtigen Mischung aus Funktionalität und Haltbarkeit für Ihre kundenspezifische Anwendung können die Experten von Boyd Ihnen nicht nur bei der Auswahl der am besten geeigneten Drucktechnik für Ihre Glasanwendung helfen, sondern auch Ihre Glasdruck- und Klebeanforderungen vom Prototyping bis zur Produktion unterstützen. To learn more about Boyd’s bonding solutions, schedule a consultation with our experts.