Startseite » Blog » So wählen Sie die richtige Touchscreen-Technologie aus

So wählen Sie die richtige Touchscreen-Technologie aus

Wie wählen Sie bei all den verschiedenen Touchscreen-Technologien und -Funktionen den besten Touchscreen für Ihr Gerät aus?

Da Touchscreens als Teil von Benutzeroberflächensystemen immer beliebter werden, wird die Wahl der richtigen Touchscreen-Technologie zu einer kritischen Designentscheidung. Resistive Touchscreens oder projiziert-kapazitive (PCAP) Touchscreens bieten jeweils eine Vielzahl unterschiedlicher Vorteile. Wie wählen Sie angesichts der großen Vielfalt an Touchscreen-Optionen diejenige aus, die die optimale Benutzererfahrung bietet?

Sechs Dinge, die Sie bei der Auswahl einer Touchscreen-Technologie beachten sollten

In diesem Blog gehen wir auf sechs Schlüsselfragen ein, die Sie sich zu Beginn Ihrer Produktentwicklungsphase stellen sollten, um die ideale Touchscreen-Technologie für Ihr nächstes Projekt auszuwählen.

1) Was ist der Verwendungszweck des Geräts?

Der erste Schritt besteht darin, genau zu definieren, wofür das Gerät verwendet werden soll, da dies bestimmen kann, welche Touchscreens machbar sind. Wird Ihr Display beispielsweise für eine militärische Anwendung verwendet, bei der es rauen Bedingungen ausgesetzt sein kann, oder ist der Bildschirm für ein kostengünstiges Spielzeug gedacht, bei dem die Haltbarkeit möglicherweise kein großes Problem darstellt? Beide Situationen würden Bildschirmtechnologien mit unterschiedlicher Funktionalität, Haltbarkeit, Eingaberegistrierung und Preisen erfordern. Sobald Sie den Verwendungszweck für das Display eingegrenzt haben, besteht der nächste Schritt darin, herauszufinden, welche Funktionen erforderlich sind.

2) Welche Touch-Funktionen werden benötigt?

Müssen Benutzer nur einzelne Eingänge mit einem Finger auf Ihrem Gerät auswählen? Wenn dies der Fall ist, kann ein standardmäßiger resistiver 4-Draht-Touchscreen eine perfekte Option sein, da seine einfache Konstruktion dies ohne große Kosten erledigt. Wenn Benutzer jedoch zoomen, scrollen oder Funktionen mit mehreren Berührungspunkten aktivieren müssen, wird die Auswahl auf Bildschirme mit Multitouch-Funktionalität eingegrenzt, z. B. ein projizierter kapazitiver (PCAP) oder resistiver Multi-Touchscreen (RMTS).

3) Wie wird der Touchscreen aktiviert?

Angesichts der unterschiedlichen Möglichkeiten, wie Touchscreens Eingaben registrieren, müssen Produktdesigner überlegen, wie der Bildschirm aktiviert wird. Trägt der Benutzer Handschuhe oder verwendet er einen anderen Gegenstand (z. B. einen Bleistift oder einen Stift), um den Bildschirm zu berühren? Wenn dies der Fall ist, können bestimmte Arten von Touchscreens erforderlich sein, damit diese Eingaben registriert werden können. Während die Empfindlichkeit eines projizierten kapazitiven Touchscreens angepasst werden kann, um bestimmte Stifte und Handschuhe zu registrieren, muss das verwendete Objekt in der Lage sein, das kapazitive Feld zu stören. Für Anwendungen, bei denen andere Eingabegeräte verwendet werden können, ist ein resistives Touchscreen-Modul die optimalere Wahl, da es Eingaben von nahezu jedem Objekt registrieren kann.

4) In welcher Umgebung wird der Touchscreen verwendet?

Ein weiterer entscheidender Faktor, den es zu berücksichtigen gilt, ist, wo der Touchscreen aktiviert wird. Wird es in einem medizinischen Umfeld scharfen Reinigungsmitteln ausgesetzt sein? Wird es in einer industriellen Umgebung eingesetzt, wo es wiederholten Stößen ausgesetzt sein kann? Wenn Haltbarkeit oder Reinigbarkeit ein kritisches Anliegen ist, ist die PCAP-Technologie ideal, da eine Beschädigung des Deckglases seine Fähigkeit, Eingaben korrekt zu registrieren, nicht beeinträchtigt. Für schonendere Umgebungen können resistive Bildschirme die Leistungsanforderungen erfüllen, ohne zusätzliche Kosten zu verursachen

5) Wie hoch ist der Preis?

Während die Kosten für PCAP-Touchscreens mit zunehmender Popularität der Technologie weiter sinken, sind resistive Touchscreens in der Regel immer noch die billigere Option. Wenn Sie auf der Suche nach einem Touchscreen-Modul für ein einfaches Spielzeug, ein Spiel oder eine andere kostengünstige Anwendung sind, kann alles, was über einen einfachen resistiven 4-Draht-Touchscreen hinausgeht, unnötige Kosten für das Gerät verursachen. Im Falle eines Computers, Smartphones oder einer anderen teuren Anwendung, die ein High-End-Erscheinungsbild erfordert, kann ein projizierter kapazitiver Bildschirm jedoch die zusätzlichen Kosten wert sein.

6) Wie viele Betätigungen muss der Touchscreen bewältigen?

Unterschiedliche Touchscreen-Konstruktionen sind für eine unterschiedliche Anzahl von Betätigungen ausgelegt. Ein resistiver 4-Draht- oder 8-Draht-Touchscreen kann optimal für ein Gerät sein, das nur für ein paar tausend Betätigungen genau bleiben muss, während ein 5-Draht-Touchscreen die bessere Wahl ist, wenn das Gerät deutlich mehr Nutzung erfordert. Wenn ein Display jedoch Millionen von Betätigungen verarbeiten muss, ist ein projizierter kapazitiver Bildschirm ideal, da er seine Genauigkeit über nahezu unendliche Eingaben beibehalten kann.

Diese Fragen sind zwar ein guter Anfang, aber die Liste der Variablen, die bei der Entscheidung über die optimale Touchscreen-Technologie zu berücksichtigen sind, ist bei weitem nicht vollständig. To discuss your project needs and to talk about custom solutions, reach out to one of our experts.

Verwandte Beiträge

Was sind CGM-Geräte?

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Das könnte Ihnen auch gefallen

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!