Startseite » Blog » Geräusch- und Schwingungsdämpfung (Teil 1)

Geräusch- und Schwingungsdämpfung (Teil 1)

Summen, Quietschen und Rasseln (BSR), ein Begriff, der häufig von Automobilingenieuren verwendet wird, bezieht sich auf das unaufhörliche Geräusch oder unerwünschte quietschende Geräusch, das Sie manchmal in Ihrem Auto hören. Während BSR nach wie vor eines der häufigsten, aber auch herausforderndsten Probleme der Automobilindustrie ist, ist es auch in anderen Branchen wie Elektronik, Luft- und Raumfahrt und Haushaltsgeräten von größter Bedeutung. BSR kann durch bewegliche Komponenten oder die unsachgemäße Verklebung und Befestigung von zwei Teilen verursacht werden. Egal, ob es sich um einen Lüfter, eine medizinische Pumpe oder eine Waschmaschine handelt, das Bewegen von Komponenten innerhalb eines Geräts verursacht oft Reibung und beschädigt die Teile im Laufe ihrer Lebensdauer. Darüber hinaus sind Geräte, insbesondere tragbare und tragbare, anfällig für schwere Stöße durch einen plötzlichen Aufprall oder Sturz auf den Boden. Die Minimierung von Geräuschen, Vibrationen und Rauheit (NVH) ist entscheidend für die optimale Leistung und Langlebigkeit eines jeden Geräts. In der Vergangenheit wurde das NVH-Problem gelöst, indem ein Stück Neopren oder Gummi zwischen zwei Komponenten eingesetzt wurde, die durch eine Schraube, Mutter oder Schraube zusammengehalten wurden. Während diese Lösung dazu beiträgt, Vibrationen zu reduzieren, schaffen die mechanischen Befestigungselemente eine starre Verbindung, die bei einem Aufprall anfällig für Risse oder Brüche ist. In jüngerer Zeit versuchen Ingenieure oft, das Problem der Schwingungen an der Quelle anzugehen, was allgemein als Schwingungsisolierung bekannt ist. In Fällen, in denen eine Isolierung jedoch nicht möglich ist, wird das Problem durch den Einsatz von Geräusch- und Vibrationsdämpfern gelöst. Die Dämpfer absorbieren im Wesentlichen den Lärm und leiten ihn über die Oberfläche ab, wodurch Ermüdung, Stress und Vibrationen gemildert werden. Die Suche nach den richtigen Lösungen zur Geräuschunterdrückung kann nicht nur die Gerätequalität verbessern, sondern auch die Endbenutzererfahrung verbessern. Glücklicherweise haben Unternehmen wie Boyd, 3M und Rogers Corporation die Türen zu mehreren Akustikmanagementlösungen in Form von Akustikschaumstoffen wie SOLIMIDE-Schaumstoffen®, Klebebändern und Klebstoffen geöffnet. Diese Lösungen ersetzen nicht nur mechanische Befestigungselemente, sondern weisen auch eine hohe Elastizität und Stoßdämpfung auf. Dieser kostengünstige Ansatz zur akustischen Dämpfung bietet folgende Vorteile:
  • Minimierung von Geräuschen, Vibrationen und Rauheit
  • Reduzieren Sie Summen, Quietschen und Klappern
  • Hohe Viskoelastizität, Elastizität und Dimensionsstabilität aufweisen
  • Ermöglicht eine schnelle und einfache Anwendung
  • Verbessern Sie die Haltbarkeit und Leistung des Geräts
Während jede Anwendung eine maßgeschneiderte Lösung erfordert, gibt es bestimmte Produktfamilien, die hauptsächlich von Boyd verwendet werden, um Herausforderungen bei der Geräusch- und Vibrationskonstruktion zu lösen. To learn more about these noise and vibration solutions, stay tuned for our next blog.

Verwandte Beiträge

Was sind CGM-Geräte?

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Das könnte Ihnen auch gefallen

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!