In einem anderen Blog haben wir erörtert, wie Elastomer-Tastaturen eine beispiellose Designflexibilität bieten, um der einzigartigen Haptik und den Spezifikationen Ihres Produkts gerecht zu werden. Sobald Sie sich für die Verwendung einer Elastomertastatur entschieden haben, ist es wichtig, ein optimales Kundenerlebnis zu schaffen, indem Sie die genaue Haptik jeder Taste anpassen. Je nach Anwendung sind mehrere Designüberlegungen zu berücksichtigen.
Sollte es schwierig sein, nach unten zu drücken, um eine versehentliche Aktivierung zu vermeiden, oder sollte es für eine Verbraucheranwendung wie eine Fernsehfernbedienung leicht zu drücken sein? Soll die Taste beim Drücken ein hörbares Schnappgeräusch von sich geben? Unabhängig davon, was gewünscht wird, können Elastomer-Tastaturen so angepasst werden, dass sie sich auf vielfältige Weise anfühlen und verhalten, indem entweder ein aktives oder ein totes Webdesign verwendet wird.
Aktive Web-Elastomer-Tastaturen
Ein Elastomerknopf mit aktivem Webdesign hat einen kleinen Steg an der Unterseite des Knopfes, der sich biegt, wenn der Knopf gedrückt wird. Der Widerstand dieser Biegung gibt eine taktile Reaktion, wenn der Knopf nach unten gedrückt wird, und informiert den Benutzer über die Betätigung des Schalters. In die Unterseite des Knopfes ist ein Carbon- oder Metallpuck eingegossen, der den Schaltkreis schließt, wenn der Knopf gedrückt wird.
Dead-Web-Elastomer-Tastaturen
Im Gegensatz dazu ist ein totes Webdesign auf einer Elastomertastatur eine Taste ohne Steg an der Basis. Anstelle des Stegs, der das taktile Feedback liefert, wird unter dem Knopf selbst eine Metallkuppel eingesetzt. Die Metallkuppel sorgt für die taktile Reaktion und ein hörbares Klickgeräusch beim Drücken.
Kostenunterschied zwischen aktiven und toten Bahn-Elastomer-Tastaturen
Einer der Unterschiede zwischen den beiden Designs sind die Herstellungskosten. Für ein aktives Webdesign kann das Tooling etwas teurer sein, da der Widerstand durch das Web selbst bestimmt wird. Dies erfordert in der Regel mehr Versuch und Irrtum, um die Dicke der Bahn zu bestimmen, da die gesamte Tastatur aus einem Stück geformt ist. Es kann schwierig sein, genau herauszufinden, wie viel Betätigungskraft erforderlich ist, um den Knopf zu drücken, um ihn genau auf den gewünschten Widerstand zu bringen. Bei einer toten Webtaste bestimmt die eingesetzte Metallkuppel den Widerstand, und die Metallkuppeln haben in der Regel eine ganz bestimmte Betätigungskraft, die gedrückt werden muss. Die spezifische Kuppel wird einfach danach ausgewählt, wie viel Kraft gewünscht wird.
Reinigbarkeit von Elastomer-Tastaturtypen
Ein weiterer wichtiger Unterschied ist die Reinigbarkeit beider Typen. Während beide versiegelt sind und in rauen Umgebungen gut funktionieren, kann es einfacher sein, tote Web-Tastaturen zu reinigen, da die Tasten normalerweise nicht so stark hervorstehen wie bei aktiven Webdesigns. Darüber hinaus kommen sie in der Regel nicht durch eine Lünette, wodurch weniger Platz für unerwünschtes Material vorhanden ist. Aufgrund des fehlenden Rahmens und des geringen Profils von toten Webdesigns sind sie im Allgemeinen viel einfacher zu reinigen.
Es gibt zwar Unterschiede zwischen ihnen, aber die Entscheidung, ob ein aktives Webdesign oder ein totes Webdesign verwendet werden soll, hängt letztendlich von der gewünschten Benutzererfahrung für das jeweilige Produkt ab. To learn more about all of the possibilities with elastomer or to discuss your unique project needs, schedule a consultation with our experts.