Startseite » Blog » Grundlagen funktionaler Tinten: Teil 2

Grundlagen funktionaler Tinten: Teil 2

Dieser Blog ist der zweite in unserer Serie über funktionale Tinten. Im vorherigen Blog haben wir uns mit den verschiedenen leitfähigen Tinten befasst, die bei Boyd verwendet werden. In diesem Blog werden wir die verschiedenen Arten und Anwendungen von nichtleitenden Tinten untersuchen.

Nichtleitende Tinten bei Boyd

Wie der Name schon sagt, leiten nichtleitende Tinten keinen Strom, sondern werden in wichtigen funktionalen Produkten und dekorativen Anwendungen wie Sensoren, Membranschaltern, grafischen Overlays und Etiketten eingesetzt. Zu den nichtleitenden Tinten, die bei Boyd verwendet werden, gehören:

Grafische Tinten

Als kundenspezifischer Hersteller verwendet Boyd grafische Tinten in einer Vielzahl seiner Komponenten und Markenidentitätsprodukte wie Namensschildern, Etiketten, dekorativen Schildern, Aufklebern, Plakaten, Elastomer-Tastaturen und grafischen Overlays. Zu den verschiedenen Arten von Grafiktinten, die Boyd anbietet, gehören lösemittelhaltige Tinten, Tinten auf Wasserbasis, UV-härtende Tinten, Epoxidtinten und lufttrocknende Tinten. Die Auswahl der geeigneten Tinte für eine bestimmte Anwendung hängt von einer Vielzahl von Faktoren wie Oberflächenenergie und Oberflächenspannung des Substrats, Umgebungsbedingungen und Kosten ab. Boyd setzt regelmäßig Siebdruck, Digitaldruck, Lithografiedruck, UV-Tintenstrahldruck und UV-Flexodruck für den Druck von grafischen Farben ein. Mit jahrzehntelanger Erfahrung können Boyd eine exakte Farbübereinstimmung erstellen oder eine Farbe bereitstellen, die dem Pantone-Matching-System entspricht.

Dielektrische Tinten

Dielektrische Tinten sind elektrisch isolierende Tinten, die mit leitfähigen Tinten zusammenarbeiten, indem sie sie schützen. Bei einem mehrschichtigen Schaltungsaufbau verhindern dielektrische Tinten, dass die verschiedenen Schichten leitfähiger Tinte miteinander interagieren. Durch die Schaffung isolierender Barrieren verhindern sie elektrische Kurzschlüsse und Silbermigration. Da die meisten dielektrischen Tinten ultraviolett (UV) härtbar sind, können sie auf einem breiten Spektrum starrer und flexibler Substrate verwendet werden, einschließlich blankem oder druckbehandeltem Polyester, Polycarbonat und Glas. Sie bieten starke Hafteigenschaften, überlegene Flexibilität, Feuchtigkeits- und Abriebfestigkeit und werden nur minimal durch Falten und Biegungen beeinträchtigt. Dielektrische Tinten werden häufig in Membranschaltern, RFID-Tags (Radio Frequency Identification), Antennen und Elektroden verwendet.

Spezialtinten

Während dielektrische und grafische Tinten den Bereich der nichtleitenden Tinten bei Boyd deutlich dominieren, schleicht sich der Einsatz von Spezialtinten in der Produktentwicklungsphase allmählich nach oben. Das Alleinstellungsmerkmal von Spezialtinten besteht darin, neue funktionale und dekorative Anwendungen zu finden. Die gebräuchlichsten Arten von Spezialtinten, die heute zu sehen sind, sind:
  • Thermochrome Tinten: Hierbei handelt es sich um temperaturempfindliche Tinten, die ihre Farbe ändern, wenn die Umgebungstemperatur über einen vorgegebenen Wert hinausgeht. Es gibt sie in vielen Farben wie Neon-, Blau-, Lila-Schattierungen usw. Zu den gängigen Anwendungen gehören Etiketten, Printwerbung, Stoffe, Biomarker und Sensoren.
  • Photochrome Tinten: Diese Tinten ändern vorübergehend ihre Farbe, wenn sie UV-Licht ausgesetzt werden. Ähnlich wie thermochrome Tinten gibt es auch diese photochromen Tinten in mehreren Farben. Sie sind in lichtempfindlichen Brillenlösungen, Körperpflastern zur Erkennung von Sonneneinstrahlung und Kleidung zu sehen.
  • Hydrochrome Tinten: Diese Tinten ändern ihre Farbe, wenn sie mit Wasser interagieren oder in Wasser eingetaucht werden. Typische Anwendungen sind Verpackungslösungen, Feuchtigkeitsindikatoren, dekorative Regenschirme und Kleidung.
Boyd verlässt sich auf branchenführende Tintencompoundeure, um kundenspezifische Tinten für seine unterschiedlichen Kunden zu formulieren. Unsere langjährigen Beziehungen zu Farbcompoundeuren ermöglichen es Boyd, Preisschwankungen zu mindern und die Effizienz zu verbessern, indem wir die Produktionsvorlaufzeiten verkürzen. Es ermöglicht Boyd auch, unterschiedliche Fertigungsanforderungen zu erfüllen und während des Produktentwicklungsprozesses agil zu bleiben. Während jede Anwendung eine bestimmte Tinte und ein bestimmtes Druckverfahren erfordert, arbeitet Boyd von Anfang bis Ende mit jedem Kunden zusammen, um die Projektanforderungen zu ermitteln und effektive Lösungen anzubieten. Um Ihre bevorstehenden Projekte zu besprechen, vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch mit Boyd Experten heute.

Verwandte Beiträge

Was sind CGM-Geräte?

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Das könnte Ihnen auch gefallen

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!