Startseite » Blog » Metall-Insert-Formteile

Metall-Insert-Formteile

Für zusätzliche Haltbarkeit ist das Formteilen von Metalleinsätzen ein Prozess, bei dem Metall und Kunststoff kombiniert werden, um robuste Teile herzustellen.Wenn ein Teil starkem Verschleiß standhalten muss, erfüllt ein einfaches Typenschild möglicherweise nicht die anspruchsvollen Projektanforderungen. In diesen Fällen empfiehlt Boyd den Einsatz von Metall-Insert-Molding, einem Verfahren, bei dem sowohl Metall als auch Kunststoff zusammen verwendet werden. Diese Fähigkeit ist besonders in der Automobilindustrie beliebt, da sie Teile herstellt, die robust genug sind, um sowohl äußeren als auch internen Umgebungen standzuhalten.

Metall-Insert-Molding kann herkömmliche Methoden zum Kombinieren von Metall und Kunststoff ersetzen, einschließlich Kleben oder Crimpen. Während beide Verfahren eine adäquate Verklebung für ebene Oberflächen bieten, überwiegen die Vorteile des Metall-Insert-Moldings bei weitem die von Klebe- und Crimpverfahren.

Der erste Schritt des Metallumspritzens besteht darin, das Metall mit mechanischen und chemischen Oberflächen zu dekorieren, um kosmetische Anforderungen zu erfüllen. Als nächstes wird hitzeaktivierter Klebstoff auf die Rückseite des Metalls aufgetragen. Anschließend wird das Teil zugeschnitten und das Metall in die gewünschte Form gebracht. Das Metallstück wird vor dem Kunststoff in die Form eingelegt, der dann eingespritzt wird. Zum Schluss wird das Teil abgekühlt und bei Bedarf noch einmal beschnitten.

Metall wird aus verschiedenen Gründen für langlebige Etiketten gewählt. Erstens können mechanische Oberflächen aufgetragen werden, die den Anschein einer Bewegung auf dem Teil durch reflektierendes Licht erwecken. Zu diesen Oberflächen gehören Spinn-, Pinsel-, Streifen- und Münzgrafikmuster. Metall wird auch verwendet, weil es ein starkes Material ist, das seine Form behält und viele Projekte das Gefühl und Gewicht von authentischem Metall erfordern. Während Metall sowohl kosmetische als auch funktionelle Zwecke erfüllt, wird Kunststoff hauptsächlich als leichtes Material verwendet, das das Teil als strukturelle Komponente tragen kann, um das Teil an seiner endgültigen Anwendung zu befestigen.

Die Vorteile des Metall-Insert-Moldings sind breit gefächert. Die Metal Insert Molding-Technologie ermöglicht eine zeilenweise Passung zwischen Metall und Kunststoff, um eine absolute Verbindung mit vollständiger Unterstützung auf der Rückseite des Teils zu schaffen. Die Festigkeit des Metalls ermöglicht einen dickeren Abschnitt mit Kunststofflaschen oder Clips auf der Rückseite des Teils, ohne dass die Gefahr besteht, dass Wärme durch die Oberseite des Metalls geleitet wird. Die kombinierten Metall- und Kunststoffkomponenten können auch bearbeitet werden, um eine sauberere Passform zu erzielen, ohne die Optik des Teils zu beeinträchtigen. Das Kunststoffmaterial fängt auch die offene Kante ein und deckt sie ab, die beim Ausschneiden der Teile entsteht.

Metall-Insert-Molding ist eine beliebte Technologie, die sowohl funktionale als auch kosmetische Vorteile für dekorierte Verkleidungskomponenten bietet. Wenn Sie mehr über unsere Dekorations- und Fertigungskapazitäten für Metall und Kunststoff bei Boyd erfahren möchten, wenden Sie sich an unsere Experten.

Verwandte Beiträge

Was sind CGM-Geräte?

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Das könnte Ihnen auch gefallen

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!