Boyd bietet verschiedene Display-Verbesserungen, um die Sichtbarkeit und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Es gibt keine Einheitsgröße, wenn es darum geht, sich für das spezifische Display für Ihr Produkt zu entscheiden. Displays müssen oft strenge visuelle Standards erfüllen, die sich je nach Branche unterscheiden. Boyd bietet mehrere Möglichkeiten, die Anzeigeleistung zu verbessern, um Ihren individuellen Anforderungen an die Benutzeroberfläche gerecht zu werden, ohne zusätzliches Gewicht, Volumen oder einen erhöhten Strombedarf zu erzielen.
Warum sollten Sie die Sichtbarkeit des Displays und die Benutzerfreundlichkeit verbessern?
Verbesserungen der visuellen Displays verbessern die Benutzererfahrung, die Kundenzufriedenheit und die Marktakzeptanz, indem sie die Lesbarkeit bei Sonnenlicht erhöhen, die Lebendigkeit und Klarheit der Anzeige maximieren und die Energieeffizienz optimieren, indem sie den Verlust von Displaylicht minimieren.
Einige der gebräuchlichsten Arten von Verbesserungen von Anzeigemodulen zur Verbesserung der Sichtbarkeit und Benutzerfreundlichkeit
- AF- oder AS-Beschichtung: Die Anti-Fingerabdruck-Beschichtung (AF) und die Anti-Schmutz-Beschichtung (AS) sind zwei der am häufigsten verwendeten Verbesserungen auf der Vorderseite. Diese Beschichtungen schützen Oberflächen, bei denen die Sichtbarkeit bei wiederholtem Gebrauch abnimmt. Diese Verbesserungen, die durch Sprühbeschichtung aufgetragen werden, schützen Displays in Anwendungen, in denen die Frontfläche Öl- und Verunreinigungsablagerungen durch wiederholte Berührungen, Interaktionen und Bedienvorgänge des Benutzers ausgesetzt ist.
- AR- oder AG-Beschichtung:Antireflexbeschichtung (AR) und Anti-Glare-Beschichtung (AG) werden häufig im Außenbereich oder bei unterschiedlicher Lichteinwirkung eingesetzt. Die Minderung von Blendung und Reflexion ist wichtig in Branchen wie der Automobil- oder Landwirtschaftsindustrie, in denen die Sicht entscheidend ist und die Benutzer sowohl natürlichem als auch künstlichem Licht ausgesetzt sind. Beide werden auf der Vorderseite des Displays angebracht, um eine bessere Sichtbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung oder anderen rauen Lichtverhältnissen zu gewährleisten. Diese Beschichtungen erhöhen die scheinbare Leuchtdichte und den Kontrast eines Displays, indem sie Lichtverluste durch Reflexion oder Blendung abmildern. Benutzer sehen lebendigere Bilder in einer Vielzahl von Nutzungsumgebungen.
- Dekorative Abdecklinse oder Glas:Die Vorderseite eines Anzeigemoduls ist das erste, was ein Benutzer sieht, was sie zu einem idealen Ort für Geräteinformationen, Anweisungen und Funktionen macht. Bei der Dekoration der Abdecklinse oder des Glases werden farbige Grafiken, Logos oder andere Notizen direkt auf die Rückseite der Linse oder des Glases gedruckt. Diese Markierungen können so gestaltet werden, dass sie bestimmte Bereiche des Displays hervorheben, die Ästhetik des Displays verbessern, auf Warnungen hinweisen oder Marken bewerben, indem sie sowohl Form als auch Funktion kombinieren. Dieses Verfahren ist vielseitig einsetzbar und eignet sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Verbessern der Hintergrundbeleuchtung:Viele Displaymodule enthalten einen kleinen Streifen aus Leuchtdioden (LEDs), die das LCD umgeben, um das Display zu beleuchten. Diese LEDs sind in der Regel in einem dünnen Metallgeländer untergebracht, das als Lichtschiene bezeichnet wird und eine Vielzahl von Erweiterungsoptionen bietet. LEDs können je nach Sichtanforderungen durch hellere oder dunklere LEDs ersetzt werden. Alternativ können Boyd eine Dual-Mode-Lichtschiene installieren, die die LED-Typen abwechselt, um mehrere Beleuchtungsformen entlang derselben Lichtschiene einzubeziehen. Helligkeitsverbesserungsfolien verbessern den Betrachtungswinkel des Displays und recyceln das durch die Hintergrundbeleuchtung erzeugte Licht in Richtung des Benutzers, wodurch die Lebendigkeit, Sichtbarkeit und Effizienz der Hintergrundbeleuchtung verbessert werden. Viele Anzeigemodule enthalten einen kleinen Streifen von Leuchtdioden.
- Reflektor-Folien: Reflektorfolien werden in Displays integriert, um die Effizienz und Helligkeit zu verbessern, indem sie das Abfalllicht reduzieren, das auf die Seiten oder die Rückseite des Displays gerichtet wird. Reflektorfolien reflektieren das Licht durch das Display und bündeln das gesamte erzeugte Licht des Anzeigemoduls auf den Betrachter. Mehr Licht, das den Benutzer erreicht, maximiert die Energieeffizienz, Lebendigkeit und Farbtreue.
- Optisch klare Klebstoffe: Verkleben Sie die Komponenten des Anzeigemoduls miteinander und minimieren Sie den Brechungsverlust mit optisch klaren Klebstoffen (OCAs), die auf den Brechungsindex abgestimmt sind. Der optisch klare Klebstoff sorgt für eine gleichmäßig dünne Verbindung auf dem Display mit maximaler optimaler Klarheit. OCAs sind so optimiert, dass sie dem Brechungsindex der Komponenten des Anzeigemoduls entsprechen und den Lichtübergang zum Benutzer maximieren, um einen besseren Kontrast, eine bessere Lebendigkeit und Lebendigkeit des Displays zu erzielen.
Verschiedene Verbesserungen der visuellen Darstellung und des Benutzererlebnisses können je nach den visuellen und Leistungsanforderungen des Produkts gemischt und angepasst werden. In unserem nächsten Blog werfen wir einen Blick auf verschiedene Verbesserungen für die Robustheit und den Schutz Ihres Displays.