Transdermale Pflaster sind effiziente und nicht-invasive tragbare Medikamentenverabreichungssysteme, aber wie funktionieren diese einzigartigen medizinischen Wearables?
Was ist ein transdermales Pflaster?
Transdermale Pflaster sind ein tragbares System zur Verabreichung von Medikamenten, bei dem ein Klebepflaster eine vorverschriebene Dosis eines Medikaments abgibt, die über die Haut des Patienten aufgenommen wird. Während es transdermale Pflaster seit den späten 1970er Jahren gibt, hat sich die Einführung als effiziente und nicht-invasive Methode zur Verabreichung von Medikamenten immer weiter verbreitet. Transdermale Pflaster werden für Schmerzmittel, Verhütungsmittel, Vitaminverabreichung, Nootropika, Schlafmittel und andere Anwendungen verwendet, bei denen Medikamente sicher über die Haut verabreicht werden können.
Transdermale Pflaster lösen mehrere Herausforderungen, mit denen andere Systeme zur Verabreichung von Medikamenten konfrontiert sind. Da sie eine anhaltende Medikamentenabgabe über Tage oder Wochen ermöglichen, müssen sich die Patienten nicht mehr an strenge Medikationspläne erinnern, was die Therapietreue der Patienten verbessert. Transdermale Pflaster verringern auch Verabreichungsfehler und verbessern den Patientenkomfort, da sie selbst verabreicht werden können und oft Injektionen für bestimmte Medikamente reduzieren oder eliminieren.
Arten von transdermalen Pflastern
Transdermale Pflaster lassen sich grob in vier verschiedene Konstruktionen unterteilen:
- Medikament-in-Klebstoff: Wie der Name schon sagt, enthalten transdermale Pflaster mit Medikamenten im Klebstoff das Medikament im Klebstoff selbst. Der Stick-to-Skin-Kleber haftet nicht nur mit dem Pflaster am Patienten, sondern gibt auch Medikamente ab. Diese können eine einzelne Klebeschicht oder mehrere Klebeschichten aufweisen, abhängig von der Menge des Medikaments und dem Freisetzungszeitplan. Mehrere Drug-in-Adhäsive-Schichten werden häufig für Medikamentenbehandlungen verwendet, die mehrere Tage oder Wochen Tragezeit erfordern.
- Stausee: Transdermale Pflaster bestehen aus einer separaten Schicht (oder einem Reservoir), die Medikamente in flüssiger Form enthält. Eine Membranschicht zwischen dem Reservoir und dem Klebstoff steuert die Fördermenge. Das Medikament wird durch den Klebstoff in die Haut des Patienten verteilt.
- Matrix: Wie ein Reservoirpflaster wird das Medikament in einer separaten Schicht gehalten und durch eine Klebefolie in die Haut des Patienten abgegeben. Das Medikament wird zwischen dem Klebstoff und der Trennfolie eingeschlossen, so dass die Auskleidung die Geschwindigkeit der Medikamentenabgabe anstelle einer zusätzlichen Membranschicht steuert.
- Dampf-Pflaster: Eine der gebräuchlichsten Konstruktionen für transdermale Pflaster, Dampfpflaster sind einschichtige Wearables, die Medikamente in Form von Dampf durch die Klebeschicht freisetzen. Aufgrund des Fehlens von geschwindigkeitsregulierenden Schichten oder Membranen werden sie typischerweise für Medikamente für kurzfristige Behandlungsverläufe ohne genaue Ausbreitungsanforderungen verwendet.
The construction of a transdermal patch is based on several factors, such as the wear duration, medication viscosity, and the optimal method of release for the drug. Dieselben Medikamente werden oft für die Freisetzung durch verschiedene Arten von transdermalen Pflastern für alternative Dosierungen und Freisetzungspläne formuliert.
Transdermale Patch-Schichten
Die meisten mehrschichtigen transdermalen Pflaster enthalten ein Trägerlaminat und eine Klebefolie auf der Haut. Komplexere Konstruktionen können zusätzliche Klebstoffe, Auskleidungen, Behälter und Membranen enthalten. Je nach Bedarf können auch Enhancer, Stabilisatoren oder Konservierungsstoffe in Pflaster eingearbeitet werden.
Der Boyd Unterschied
Boyd verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von transdermalen Pflastern und anderen Wearables für die medizinische Industrie. Wir nutzen unsere umfangreichen Lieferantenbeziehungen mit unserem breiten Fertigungs-Know-how, um die am besten geeigneten Klebstoffe, Laminate und Trägerschichten zu finden, die am besten auf der Haut haften, um den Komfort und die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten. Unsere einzigartigen Fertigungskapazitäten ermöglichen es uns, mehrschichtige Lösungen zu entwickeln, die die Komplexität der Lieferkette verringern und die Gesamtkosten senken. Wir fertigen 100 bis 10.000 medizinische Reinräume auf der ganzen Welt, um Qualität und hohe Ertragsraten zu gewährleisten.
To learn more about how Boyd’s solutions are enabling the future of medicine or to discuss your unique transdermal patch needs, reach out to our experts.