Startseite » Blog » Metalphoto Vorteile

Metalphoto Vorteile

Benötigen Sie ein sehr langlebiges und hochwertig aussehendes Typenschild? Suchen Sie nicht weiter als Metalphoto®. Dieses unglaublich zuverlässige und innovative Material gewinnt bei seiner Verwendung für Typenschilder, Plakate, Serienschilder und Asset-Tags an Anerkennung.

Was ist Metalphoto®?

Metalphoto® ist eine spezielle Art von eloxiertem Aluminium, das zur Herstellung von Namensschildern, Etiketten, Bedienfeldern, Seriennummernschildern, Plakaten und Asset-Tags verwendet wird. Ursprünglich für die US Navy in den 1950er Jahren entwickelt und von den meisten großen OEMs spezifiziert, ist es eines der langlebigsten Identifikationsmaterialien, die heute erhältlich sind.

Um den Metalphoto-Prozess® zu starten, wird lediglich eine digitale Kunstdatei benötigt. Diese Kunstdatei wird per Laser auf ein reines 1100-Legierungs-Aluminiumblech übertragen, dessen Dicke zwischen 0,003" und 0,125" liegen kann. Das Blech wird dann durch einen Prozessor geführt, der das Kunstwerk auf dem lichtempfindlichen Aluminium entwickelt. Obwohl Bilder und Texte von Metalphoto® in erster Linie schwarz sind, können derzeit zusätzliche Farben im Siebdruckverfahren gedruckt werden.

Die Grafik wird wie ein Foto im Inneren des eloxierten Aluminiums belichtet und entwickelt, wodurch es zu einem Teil des Typenschilds wird. Diese einzigartige Produktionsmethode bietet die unvergleichliche Haltbarkeit, für die Metalphoto® bekannt ist. Schließlich werden die Teile in einen Nickelsulfittank gegeben, um die auf Splittern basierenden Grafiken unter der saphirharten Eloxalschicht zu versiegeln. Alle Grafiken und Texte auf einer Metalphoto-Komponente® sind innerhalb der anodischen Schicht versiegelt, was sie ideal für jedes Identifikationsmaterial macht, bei dem die Aufrechterhaltung der Lesbarkeit entscheidend ist. Metalphoto® ist in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich: matt, satiniert, glänzend und eine #4 gebürstete Oberfläche, die Edelstahl ähnelt.

Vorteile von Metalphoto®

Die Verwendung von Metalphoto® anstelle von geätztem Stahl oder bedrucktem Edelstahl hat viele Vorteile. Metalphoto® hat unübertroffene Haltbarkeits- und Widerstandseigenschaften. Es kann eine Lebensdauer von 20+ Jahren im Freien aushalten, ist beständig gegen über 7.000 Abriebzyklen, hält Temperaturen von über 750 ° F stand und wurde speziell entwickelt, um salzsprühnebel- und chemikalienbeständig zu sein.

Darüber hinaus ist die Auflösung von Grafiken auf Metalphoto® deutlich klarer als auf geätztem Stahl. Durch die Verwendung eines projizierten Bildes werden alle Buchstaben, Zahlen, Symbole und Bilder extrem gut lesbar und erscheinen so scharf und sauber wie ein Foto.

Metalphoto® ist auch kostengünstiger als Edelstahl in geringeren Mengen, insbesondere bei variablen Daten/Auflagen. Im Gegensatz zu Stahl- oder anderen Typenschildern ist keine individuelle Gravur, Stanzung oder Lasermarkierung erforderlich, um die Variabilität von Bildern oder Informationen zu gewährleisten. Durch die Verwendung des computergestützten Bildgebungsverfahrens eignet sich Metalphoto auch perfekt für die Serialisierung, da es weder den Prozess noch den Preis beeinflusst, wenn sich jede Metalphoto-Platte®® in Bild oder Seriennummer unterscheidet.

Beispiele für Metalphoto®

Ein Solarbeleuchtungsunternehmen bat Boyd, ein hochwertiges, hochauflösendes Typenschild zu erstellen, das im Freien an seinen solarbetriebenen Straßenlaternen angebracht werden kann. Dieses Typenschild musste bei allen Wetterbedingungen haltbar sein, biegsam genug, um sich um den Lichtmast zu wickeln und dennoch ein klares Bild zu erhalten. Die Experten von Boyd schlugen ein dünnes Metalphoto-Typenschild® vor, das sich als perfekte Lösung für die Bedürfnisse des Kunden herausstellte.

Ein weiteres Beispiel ist eine Typenschildlösung, die für ein Kaffeeunternehmen hergestellt Boyd. Anstatt extremen Wetterbedingungen standzuhalten, wünschte sich der Kunde ein High-End-Typenschild mit höher aufgelösten Grafiken für seine Kaffeemaschinen. Das Typenschild sollte klare Bilder projizieren und gleichzeitig der chemischen Korrosion durch Reinigungsmaterialien standhalten. Der Kunde entschied sich für ein Typenschild von Metalphoto®, das seine Qualitätsanforderungen perfekt erfüllte.

Metalphoto® eignet sich auch hervorragend für den Einsatz in der Luft- und Raumfahrtindustrie für zuverlässige Geräte und Identifikationsartikel. Metalphoto-Teile eignen sich sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen und sind in Form von Barcode-Etiketten®, Typenschildern/Typenschildern, Plakaten, Wartungsplänen, Maschinenbedienfeldern und anderen Identifikationsprodukten in allen Flugzeugen zu sehen.

Die® Langlebigkeit und Auflösung von Metalphoto macht es zu einem großartigen Namensschild, Plakat, Serienschild oder Asset-Tag für Ihr Produkt. Metalphoto-Typenschilder® sind gestochen scharf, klar und lassen sich leicht in großen Mengen mit variablen Bildern/Daten herstellen.

Boyd ist ein zertifizierter Konverter von Metalphoto® und bietet seit Jahrzehnten kundenspezifische Branding-Lösungen an. Learn more about our branding capabilities or with our experts.

Verwandte Beiträge

Was sind CGM-Geräte?

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Das könnte Ihnen auch gefallen

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!