Aavid SmartCFD Benutzeroberfläche
Eingebettete thermische Intelligenz
Schnellanforderung
Aavid SmartCFD Benutzeroberfläche
Zurück zur Aavid SmartCFD-Seite
Aavid SmartCFD nutzt eine typische, grafische Benutzeroberfläche (Graphical User Interface, GUI), die per Maus und Tastatur gesteuert wird.
Beim Öffnen von Aavid SmartCFD erscheint automatisch das Hauptfenster mit zahlreichen Menüpunkten. Die GUI umfasst verschiedene Hauptbestandteile: das Hauptmenü, Toolbars, den Projektmanager, das Property Panel, das Nachrichtenfenster und die 3D-Modellansicht. Die meisten Aktionen werden in Aavid SmartCFD im Projektmanager, dem Hauptmenü und den Toolbars durchgeführt.

3D Modellansicht:

Das zentrale Fenster von Aavid SmartCFD ist die 3D-Modellansicht, in der Sie die visuelle Darstellung Ihres CFD-Modells anzeigen und bearbeiten können. Jedes Objekt, einschließlich der Domäne, hat eine festgelegte Position (X, Y, Z) im Stil des globalen Koordinatensystems. Das Hauptmenü und die Toolbar grundlegende Funktionen zur Datei-Navigation sowie wichtige Verknüpfungen für gängige Prozesse und Betrachtungswinkel. Wenn man mit dem Cursor auf die Symbole zeigt, wird der Prozess des jeweiligen Symbols angezeigt.
Der Projektmanager:

Der Projektmanager stellt in hierarchischer Reihenfolge alle Objekte dar, aus der eine Datei in Aavid SmartCFD besteht. Er fungiert als primäre Schnittstelle für die Erstellung und Verwaltung von Projekten. Der Projektmanager befindet sich auf der linken Seite des Bildschirms und dient zur Verwaltung aller Einstellungen, Objekte, Komponenten, Bibliotheken und Lösungen des Projekts. Dies ist ein erweiterbares Menü des Projekts, in dem Sie Komponenten innerhalb des Projekts deaktivieren, ausblenden, ersetzen oder duplizieren. Durch die Auswahl eines Objekts im Projektmanager wird das Property Panel für dieses Objekt aktiviert, das sich auf der rechten Seite des Fensters befindet.
Der Property Panel:

Das Property Panel listet alle Eigenschaften eines Objekts auf, das im Projektmanager oder in der 3D-Modellansicht ausgewählt wird. Das Property Panel, das sich üblicherweise auf der rechten Seite des Fensters in Aavid SmartCFD befindet, ermöglicht es Ihnen, zahlreiche Eigenschaften eines Objekts zu ändern.
Die Komponenten-Symbolleiste & die geometrische Symbolleiste:

Mit Aavid SmartCFD können Sie mit der Komponentensymbolleiste schnell alle Komponenten für ein CFD-Modell hinzufügen. Die Komponentensymbolleiste besteht aus einer Reihe von Symbolen, die alle Objekte darstellen, die Sie dem Simulationsmodell hinzufügen können.
Die Geometric Operations Toolbar besteht aus zahlreichen Verknüpfungen für ein müheloses Positionieren und Ändern des Modells. Wenn man mit dem Cursor auf die Symbole zeigt, wird der Prozess des jeweiligen Symbols angezeigt.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!