Umgebungsbedingungen Bereich für thermische Berechnungen


Schnellanforderung



Überlegen Sie, wo und wie Ihr Produkt verwendet wird

Beim Starten einer neuen Anwendung ist es wichtig, dass Sie die Umgebungsbedingungen bestimmen, in denen Ihr Endgerät leben wird. Ihre Umgebungsbedingungen beeinflussen, wie leicht Ihr Produkt die maximale Falltemperatur erreichen kann. Oder vielleicht ist Ihr Benutzer in Kontakt mit Ihrem Gerät und Sie müssen eine sichere Touch-Temperatur entwerfen.

In vielen Fällen ist die Anwendung klar, welchem Temperaturbereich Ihr Gerät unterliegen kann. Es kann nur einfache Laborbedingungen (23-25°C auf Meereshöhe) erfordern, um eine gute Leistung zu erbringen. In anderen Fällen muss die Anwendung möglicherweise extreme oder raue Umgebungen aufnehmen, was die Erfahrung des Endbenutzers mit Ihrem Produkt drastisch beeinflussen wird.

Meistens haben Sie, der Thermodesigner, nicht die Kapazität, zu steuern, was der Endbenutzer tun wird. Denken Sie daran, wie Sie Ihr schlechtes Smartphone den ganzen Tag behandeln; Sie verwenden es ständig den ganzen Tag, sodass Sie Wärme erzeugen und die Batterie entleeren. Sie können es in Ihrer Tasche neben Ihrer eigenen Körperwärme und keinen Luftstrom speichern, um es abzukühlen. Während Ihre Endanwendung möglicherweise nicht so hohe Anforderungen wie ein Smartphone hat, sind die Umgebungsbedingungen, die Ihr Gerät erleben wird, entscheidend für die Gesamtleistung und Langlebigkeit Ihres Endprodukts.

Nachdem Sie sich einen Moment Zeit genommen haben, um zu überlegen, welche Temperatur und Höhe Sie erwarten, können Sie feststellen, dass Sie eine große Auswahl an Bedingungen haben.




Thermische Reichweite

Der Temperaturbereich kann etwas schwierig zu definieren sein, da Sie möglicherweise eine obere und untere Grenze haben. Wir haben Verbraucheranwendungen gesehen, die aus Hochtemperaturumgebungen um 100 °C, draußen in der heißen Wüste bei 41 °C überleben müssen, und andere Anwendungen, die bei -40°C funktionieren müssen. Weltraumanwendungen haben je nach Sonneneinstrahlung einen viel größeren Temperaturbereich.



Der nächste Schlüssel besteht dann darin, zu bestimmen, welche Temperatur in Ihrer Simulation oder Berechnungen verwendet werden soll. Wir empfehlen, zuerst die höchste Temperatur in Ihrem Bereich zu verwenden. Wenn die Simulationen feststellen, dass Ihr Kühlkörper in diesem Fall nicht gut genug funktionieren kann, ist der Kühlkörper für Ihre Anwendung nicht ausreichend.




Höhe



Die Höhe ist möglicherweise nicht auf unserem Radar, um zu berücksichtigen, wenn wir die Umweltbedingungen bestimmen, die unsere Produkte erleben werden. Aber die Höhe definiert, wie viel Atmosphäre für die Wärmeübertragung zur Verfügung steht. Weniger dichte Luft in höheren Lagen verringert die Wärmeableitungsrate durch Luftkühlung, sodass sich Wärme schneller ansammeln kann, aber in der Regel kälteren Temperaturen ausgesetzt ist.

Die meisten Verbraucheranwendungen werden sich auf oder in der Nähe des Meeresspiegels finden, aber Sie sollten höhere Höhenbedingungen für Städte wie Mexiko-Stadt oder Denver, Colorado mit einer signifikanten Bevölkerung in Betracht ziehen. Viele Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsgeräte müssen höheren Atmosphärenbedingungen standhalten. Produkte, die für Extremwanderer gedacht sind, können ein anderes Mal sein, in dem Die Höhe ein wichtiger Parameter ist.




Probieren Sie Ihre Umgebungsbedingungen Bereich in Aavid Genie

Für eine bessere Vorstellung davon, wie sich Ihr Kühlkörper über den Umgebungstemperaturbereich verhält, empfehlen wir zwei weitere Fälle zur ersten Prüfung. Ein Fall sollte bei Raumtemperatur auf Meereshöhe und ein anderer sollte bei Ihrer niedrigsten Temperatur und höchsten Höhe sein. Die meisten Benutzer werden wahrscheinlich an der früheren Bedingung sein und das Ausführen dieses Falles wird Ihnen eine gute Vorstellung davon geben, was die meisten Ihrer Endbenutzer erwarten sollten. Das Ausführen des letzteren Falles kann Ihnen helfen, einen Indikator für das andere Extrem, das Ihr System erleben wird.

Sie können diese Fälle im Aavid Genie Kühlkörper-Design-Tool testen, wenn Sie einen luftgekühlten Kühlkörper entwickeln. Mit diesem Tool können Sie die Leistung Ihres Kühlkörpers in jedem Fall abschätzen und mit Ihrer maximal zulässigen Gerätetemperatur vergleichen. Wenn Ihr System in all diesen Fällen Ihre Thermik erfüllt, sollte Ihre Lösung gut für den Umgebungsbereich funktionieren.


Sehen Sie sich weitere hilfreiche Aavid Genie Resources an, um das Beste aus unserem Online-Kühlkörperdesign-Tool herausholen