Videos zur Benutzeroberfläche

Was in die Entwicklung fortschrittlicher Display-Lösungen einfließt

Transkript: Was in die Entwicklung fortschrittlicher Display-Lösungen einfließt

Erweiterte Display-Lösungen

Komponenten:

Schaumkleber

Batteriekleber

Reflektorfolie

Innenrahmen vorne mit Dichtung

Frontrahmen

Schutzschicht

Tablet-Backing

EMI-Abschirmungsblatt

Graphit

Hintergrundbeleuchtungseinheit

Lichtleiter-Panel

Diffusor

Brightness Enhancement Film

Optisch klarer Klebstoff

Lautsprecher Mesh

Kamera Dichtung

Display-Schaumkleber - Verhindern Sie rissige oder getrennte Bildschirme mit starker Displayhaftung am Gerät, gedämpft, um Vibrationen und Sturzstöße zu absorbieren.

Batteriekleber - Sichern Sie Batterien mit hochtemperaturbeständigen Klebstoffen, um die Produktsicherheit zu erhöhen und die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

EMI-Abschirmung - Eliminieren Sie internes Übersprechen elektronischer Geräte, um die Zuverlässigkeit von Geräten und Signalen zu verbessern.

Graphit Heat Spreader - Halten Sie eine sichere Berührungstemperatur aufrecht und verhindern Sie Überhitzung mit leichten, flachen Wärmeverteilern.

Leitfähige Hintergrundbeleuchtungseinheit - Leiten Sie Wärme von der Hintergrundbeleuchtung, um die Farblebendigkeit und die Lebensdauer des Displays zu maximieren.

Reflektorfolie - Reflektiert mehr Licht durch das Display, um die Farbtreue, Helligkeit und Energieeffizienz zu maximieren.

Lichtleiter-Panel - Konzentrieren und verstärken Sie das Licht auf den Betrachter, um den Anzeigereichtum, die Schärfe und die Effizienz zu erhöhen.

Diffusor - Verteilen Sie das Licht gleichmäßig über den Bildschirm für ein besseres Seherlebnis über das gesamte Display.

Brightness Enhancement Film - Intensivieren Sie die Displayhelligkeit für eine bessere Benutzererfahrung und Energieeffizienz.

Frontrahmendichtungen und -dichtungen - Robuste Displayhaftung auf den vorderen Glasscheiben, dämpfen Vibrationen und Sturzschocks, um die Lebensdauer des Displays zu verlängern und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.

Optisch klarer Klebstoff (OCA) - Maximieren Sie die Klarheit des Displays mit optischen Klebstoffen, die dem Brechungsindex entsprechen.

Kameradichtung - Schützen Sie Kameramodule vor Wasser, Vibrationen und Verunreinigungen für eine längere, qualitativ hochwertige Leistung.

Lautsprecher-Mesh - Akustisch transparente Filter ermöglichen eine hohe Audioqualität bei gleichzeitiger Abdichtung von Wasser und Verunreinigungen.

Schutzfolie - Verhindern Sie Bildschirmkratzer oder Rissbildung während der Herstellung, Logistik oder Verwendung mit temporärem oder langfristigem Schutz

Mensch-Maschine-Schnittstellenlösungen für die Automobilindustrie

Transkript: Mensch-Maschine-Schnittstellenlösungen für die Automobilindustrie

Verbessern Sie Ihr Fahrzeugerlebnis mit innovativen Kabinen-Ökosystemen und immersiven Mensch-Maschine-Schnittstellen, die neue Modelle differenzieren und die Nachfrage der Verbraucher beschleunigen.

Von integrierten Fahrer- und Center-Displays bis hin zu lebendigen visuellen Kommunikationssystemen sind wir die Experten, die dazu beitragen, das Fahrerlebnis durch Innovationen bei der Mensch-Maschine-Schnittstelle zu bereichern.

Unsere vertikal integrierten HMI-Lösungen nutzen optimierte, nachhaltige Fertigungsprozesse, die Durchlaufzeit und Kosten sparen. Wir liefern extrem enge Toleranzen aus Reinräumen der Klasse 100, um die höchste optische und grafische Qualität mit globaler Agilität zu gewährleisten, die es uns ermöglicht, Ihre Wertschöpfungskette in jeder Region zu bedienen.

Die HMI-Technologien von Boyd machen Ihre Displays mit weniger Strom heller, für höchste Qualität und beste Leistung in jeder Umgebung.

Konzentrieren Sie das Displaylicht auf die Betrachter für maximale Effizienz und hohen Kontrast, robuste Displays, um Umweltextreme und raue Straßenbedingungen abzudichten und zu schützen, und halten Sie sie mit leichten, flachen Thermostreuern kühl.

Konfigurieren Sie die hintergrundbeleuchteten Schalter und Grafiktechnologien von Boyd so, dass sie dimmbar, blinkend und vollständig oder selektiv beleuchtet sind, um intuitive Bedienelemente und visuelle Kommunikationssysteme zu ermöglichen.

Dünne Konstruktion, lange Lebensdauer und eine Reihe von Farben machen sie ideal für Kontrollleuchten und beleuchtetes Branding.

Fortschrittliches HMI verbessert die Sichtbarkeit in jeder Beleuchtungsumgebung, um die Sicherheit und das Fahrerlebnis zu verbessern und gleichzeitig den vollständig integrierten Kabinenökosystemen einen Markenstil zu verleihen.

Wir sind Boyd. Wir haben HMI seit mehr als zwei Jahrzehnten innoviert und verändern die Art und Weise, wie Menschen mit ihren Autos interagieren.

Boyd ist vertrauenswürdige Innovation.

Was sind Elektrolumineszenzlampen (EL)? Hintergrundbeleuchtungstechnologie erklärt

Transkript: Was sind Elektrolumineszenzlampen (EL)? Hintergrundbeleuchtungstechnologie erklärt

Die Elektrolumineszenztechnologie funktioniert, indem sie einen elektrischen Strom durch Phosphor sendet, einen Halbleiter, der Licht emittiert, wenn er geladen wird.

EL-Lampen können in selektiven Bereichen zoniert werden, um eine optimale Lichtstreuung zu gewährleisten. Sie können auf bedruckten Membranen montiert und auch mit diskreten LEDs integriert werden, um große Flächen beleuchten zu können und gleichzeitig Kontrollleuchten zu haben.

Eine der größten Herausforderungen bei der EL-Technologie ist jedoch die Halbwertszeit von Phosphor. Nach 4.000 Stunden beginnt sich der Phosphor zu zersetzen und dimmt den hintergrundbeleuchteten Bereich. Es erfordert auch eine DC-zu-AC-Leistungswandlung, die in viele Designs schwer zu integrieren ist.

Ausgestattet mit einem hochmodernen Lichtlabor zum Testen von Hintergrundbeleuchtungstechnologien, engagierten In-Home-Design-Engineering- und Prototyping-Teams und Backlighting-Baugruppen, die den ISO 2001-Qualitätsstandards entsprechen, kann Boyd Ihnen helfen, Ihre schwierigsten Herausforderungen beim Design von Schnittstellen mit Hintergrundbeleuchtung zu lösen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.Boydcorp.com

Was sind Lichtwellenleitern? Hintergrundbeleuchtungstechnologie erklärt

Transkript: Was sind faseroptische Leuchten? Hintergrundbeleuchtungstechnologie erklärt

Die Glasfasertechnologie verwendet ein Bündel dünner Acrylfasern, um Licht von einer einzigen LED über eine große Fläche zu transportieren. Jeder Strang ist biegsam und extrem langlebig. Da die in dieser Hintergrundbeleuchtungstechnologie verwendete LED immer Bullet-LED ist, benötigt sie eine Leiterplatte als Basis und kann nicht direkt auf gedruckten Membranen montiert werden.

Glasfaser kann zusammen mit diskreten LEDs integriert werden, wobei oberflächenmontierbare LEDs für die Anzeigebeleuchtung verwendet werden und Glasfaser verwendet wird, um den größeren Bereich einschließlich Symbolen und Text zu beleuchten. Diese Technologie hat einen geringen Stromverbrauch und minimale Auswirkungen auf das taktile Feedback über Metallkuppeln.

Während die Verwendung einer einzelnen LED einer der größten Vorteile der Glasfasertechnologie ist, ist sie möglicherweise nicht hell genug, um einen sehr großen Bereich zu beleuchten, insbesondere wenn das Gerät in erster Linie für den Einsatz im Umgebungslicht ausgelegt ist.

Ausgestattet mit einem hochmodernen Lichtlabor zum Testen von Hintergrundbeleuchtungstechnologien, engagierten In-Home-Design-Engineering- und Prototyping-Teams und Backlighting-Baugruppen, die den ISO 2001-Qualitätsstandards entsprechen, kann Boyd Ihnen helfen, Ihre schwierigsten Herausforderungen beim Design von Schnittstellen mit Hintergrundbeleuchtung zu lösen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.Boydcorp.com

Was sind Lichtleiterfolien? Hintergrundbeleuchtungstechnologie erklärt

Transkript: Was sind Lichtleiterfilme? Hintergrundbeleuchtungstechnik erklärt

Lichtleiter verfügen über eine dünne Acryl- oder Polycarbonatfolie, die das Licht von einer LED in den gewünschten Bereich leitet. Der Film wird selektiv lasergeätzt, um das Licht in Richtung des gewünschten Sichtfeldes zu brechen. Mit verschiedenen Tiefen und kundenspezifischen Ätzmustern kann die Lichtverteilung leicht gesteuert werden, wodurch bestimmte Designbereiche heller oder dunkler werden.

Lichtleiter sind flach und ermöglichen minimale Auswirkungen auf das taktile Tastenfeedback und eine nahtlose Integration in dünne, kompakte und flexible Designs. Mit minimalem Lichtverlust von der Quelle bis zu den äußeren Rändern der Folie verspricht diese Technik eine gleichmäßige Beleuchtung über die gesamte Ebene mit erhöhter Effizienz.

Angesichts der Konstruktion einer Lichtleiterfolie kann sie eine Herausforderung bei der Beleuchtung desselben Bereichs mit mehreren Farben darstellen und kann eine lichtblockierende Schicht oder einen undurchsichtigen Plattenfüller entlang der Ränder der Folie erfordern, um Lichtlecks zu beseitigen.

Ausgestattet mit einem hochmodernen Lichtlabor zum Testen von Hintergrundbeleuchtungstechnologien, engagierten In-Home-Design-Engineering- und Prototyping-Teams und Backlighting-Baugruppen, die den ISO 2001-Qualitätsstandards entsprechen, kann Boyd Ihnen helfen, Ihre schwierigsten Herausforderungen beim Design von Schnittstellen mit Hintergrundbeleuchtung zu lösen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.Boydcorp.com

Was sind diskrete LEDs Hintergrundbeleuchtungstechnologie erklärt

Transkript: Was sind diskrete LEDs, die Hintergrundbeleuchtungstechnologie erklärt werden?

LEDs sind Punktquellenleuchten, die einzeln oder in einer Gruppe beleuchtet werden können, um einen kleinen Bereich zu beleuchten. Dank ihrer niedrigen Kosten, ihrer dünnen Konstruktion und ihrer langen Lebensdauer erfreuen sich diskrete LEDs in verschiedenen Branchen und Anwendungen großer Beliebtheit und Akzeptanz. Unabhängig davon, ob Sie dimmbare, blinkende oder nicht blinkende Lichter benötigen, können LED-Hintergrundbeleuchtungsdesigns in einer Reihe von Farben und Helligkeitsstufen konstruiert werden. Mit begrenztem Einfluss auf das taktile Gefühl können sie so konfiguriert werden, dass sie alle auf einmal oder selektiv aufleuchten, je nach Ihrem Design.

Während LEDs sich hervorragend für Anzeigeleuchtenanwendungen eignen, kämpfen sie normalerweise mit Lichtlecks oder gleichmäßiger Beleuchtung großer Flächen.

Ausgestattet mit einem hochmodernen Lichtlabor zum Testen von Hintergrundbeleuchtungstechnologien, engagierten In-Home-Design-Engineering- und Prototyping-Teams und Backlighting-Baugruppen, die den ISO 2001-Qualitätsstandards entsprechen, kann Boyd Ihnen helfen, Ihre schwierigsten Herausforderungen beim Design von Schnittstellen mit Hintergrundbeleuchtung zu lösen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.Boydcorp.com

Boyd und 3M Webinar: Optische Folien und Display-Lösungen für eMobility

Transkript: Boyd und 3M Webinar: Optische Folien und Displaylösungen für die eMobilität

Hallo an alle und willkommen zu diesem Boyd Corporation und 3M Webinar. ok gerade jetzt möchte ich die heutigen Moderatoren vorstellen zuerst bis heute ist Nick Johnson, Nick ist ein Forschungsspezialist bei 3M Display Materials and Systems Division Er erhielt einen BS in Angewandter Physik von der Bethel University in Saint Paul, Minnesota und einen Master in Optical Science and Engineering von der University of New Mexico in Albuquerque, Nach seinem Abschluss arbeitete er nun für Lockheed Martin im maritimen System- und Sensorgeschäft, er kam zu 3M in 2011 und hat Komponenten und Systeme für eine breite Palette von Display-Anwendungen entwickelt. In jüngster Zeit konzentriert sich Nick auf Display-Lichtsteuerungslösungen für die Automobilindustrie, einschließlich LCD-Hintergrundbeleuchtungstechnologien vor dem Bildschirm.

Als nächstes haben wir Magnus Tedestedt, Magnus ist Vice President of Sales and Electronics bei der Boyd Corporation. Er kam in 2000 Jahren zu Tradex, zunächst als Key Account Manager, übernahm aber schnell immer wichtigere Positionen im Vertriebsmarketing und in der Fertigung, er eröffnete das erste Tradex-Vertriebs- und Engineering-Büro in Singapur, das maßgeblich an der Leitung der globalen Vertriebs- und Marketingstruktur des Unternehmens beteiligt war, er verbrachte einige Jahre in Shanghai als Director of Asia-Pacific OEM Electronics für die Brady Corporation und sammelte auch wertvolle Erfahrung in der Vertriebsführung in den USA. Brasilien und Mexiko in seiner derzeitigen Rolle Magnus bringt anwendbare Führungs- und technische Fähigkeiten in die Elektronik- und asiatischen Vertriebsteams ein, nachdem er den größten Teil seiner Karriere in den verschiedenen OEMs und zugewiesenen Zielen verbracht und sein Wissen und seine Beziehungen genutzt hat, um Boyds Präsenz auf dem äußerst wichtigen Markt für mobile Computer sowie in anderen Kern- und angrenzenden Segmenten wie Unterhaltungselektronik und Datenspeicherung auszubauen. Er hat einen Bachelor of Science in Marketing von der University of Southern Mississippi. Heute kommt auch Klaus Andren, Klaus ist Business Development Executive bei der Boyd Corporation. Claes ist seit über zwei Jahrzehnten in der Converting-Branche tätig und bekleidet Produktprozessentwicklungs- und Managementpositionen bei einer Tradex Converting and Brady Corporation in Schweden und trat der Boyd Corporation bei 2014 bei, seine technischen und technischen Kenntnisse haben es ihm ermöglicht, zahlreiche Rollen von einem globalen Produkt- und Prozessentwicklungsingenieur bis hin zum globalen Key Account Manager zu übernehmen, er befindet sich derzeit außerhalb der Bay Area in Kalifornien und engagiert sich und arbeitet eng mit Boyd's zusammen Globaler Vertrieb, Betrieb und Lieferkette, um neue innovative Lösungen für ihre Mobile-Computing- und Elektronikkunden auf der ganzen Welt zu führen. Nick, Magnus und Klaus begrüßen jetzt die heutige Veranstaltung, um dieses Webinar zu starten, hier ist ein kurzes Video über die Boyd Corporation. Seit über 90 Jahren unterstützt die Boyd Corporation die am schnellsten wachsenden Märkte der Welt mit revolutionären Innovationen bei fortschrittlichen Wärmemanagement- und Umweltdichtungslösungen Boyd widmet sich der Entwicklung und Herstellung von Lösungen, die die Leistung optimieren, die Zuverlässigkeit erhöhen, die Energieeffizienz verbessern, die Produktlebenszyklen verlängern und die Sicherheit von Endprodukten für die bekanntesten und wertvollsten Marken auf der ganzen Welt schützen und verbessern, indem sie proprietäre Technologien nutzen. Anwendungs-, Engineering-Know-how an der Spitze der Innovation und jahrzehntelange Markterfahrung Boyd entwickelt und liefert Lösungen, die komplexe Kundenherausforderungen lösen Boyd's

3:41

Eine breite Palette von Lösungen kühlt, versiegelt, abschirmt, haftet, isoliert und schützt empfindliche Komponenten in vielen der Endprodukte, die Sie heute verwenden oder denen Sie begegnen. Unsere Lösungen ermöglichen die Bewegung des Internets der Dinge, indem sie sicherstellen, dass Batterien nicht überhitzen, robuste elektronische Geräte so robust, dass sie der Nutzung durch die Verbraucher standhalten, mobilen Displays die Aufrechterhaltung maximaler Auflösung und Funktionalität ermöglichen und Rechenzentren für den Betrieb bei nachhaltigen Temperaturen für schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeiten rationalisieren. Luft- und Raumfahrtanwendungen, bei denen wir sichere und komfortable Flüge ermöglichen, und landwirtschaftliche Geräte, bei denen wir dazu beitragen, natürliche Ressourcen zu schonen und die Produktion zu optimieren. Unterhaltungselektronik, in der wir Geräusche reduzieren und die Lebensdauer von Geräten verbessern. autonome und elektrische Fahrzeuge, in denen wir Fortschritte in Forschung und Entwicklung vorantreiben, und unzählige andere Branchen, in denen wir bestrebt sind, die Leistung und Zuverlässigkeit aller Anwendungstechniker bei Boyd zu verbessern, nutzen fast 250 Patente und produzieren Lösungen für mehr als 3.000 Spezialmaterialien, darunter Graphit, fortschrittliche Schäume und Polymere, Mehrschichtfolien, Aluminium, Kupfer und viele andere Hochleistungsprodukte

5:06

Materialien als Ergebnis Boyd-Lösungen sind auf die einzigartigen Leistungsmontage- und Lieferanforderungen jedes einzelnen Kunden zugeschnitten. Boyd arbeitet früh während des Designprozesses mit Kunden zusammen, was oft die Entwicklungszyklen beschleunigt, um die vollständige Optimierung der Designs und die Verbesserung der Markteinführungszeit zu gewährleisten Kombiniert mit unserer Erfahrung im Prototyping und Design für die Fertigung wandeln wir Konzepte nahtlos in die Serienproduktion um, effizient und effektiv Wir lösen Leistungs- und Produktionsherausforderungen, von denen andere sagen, dass sie bei Geschwindigkeiten, die noch nicht repliziert werden müssen, unmöglich sind. Wir innovieren, um die Herausforderungen von heute zu lösen und die Lösungen für morgen zu stärken. Der globale Betrieb umfasst Dutzende von Produktionsstätten und Konstruktionszentren sowie Reinraumkapazitäten von Klasse 100 bis 100.000 auf drei Kontinenten, die Boyd lokal in Ihrer globalen Umgebung verfügbar und für Ihre komplexen Wertschöpfungsketten optimiert machen. Die Verbreitung innovativer Elektronik in Kombination mit disruptiven Trends in einer Vielzahl von Branchen verändert die technologische Landschaft, mobile Geräte, elektrische und autonome Fahrzeuge, Hyperscale-Rechenzentren, Flugzeuge der nächsten Generation, Telekommunikationsausrüstung und modernste Unterhaltungselektronik in Verbindung mit Boyds beispielloser Technologieführerschaft bei Wärmemanagement- und Umweltdichtungslösungen schaffen unsere Roadmap für die Zukunft. Wenn unsere Kunden ihre Märkte neu definieren, werden einzigartige Lösungen von Boyd sie in die Lage versetzen, möglich zu sein. Boyd Corporation ein Unternehmen viele Lösungen [Musik]

Mein Name ist Nick Johnson und ich bin bei der Abteilung für Displaymaterial und -systeme von 3M und ich bin hier, um über unsere Display- und Sensorprodukte für die Automobilindustrie und unsere Entwicklungsbemühungen zu sprechen. Wir haben eine lange Geschichte in der Automobilindustrie, in der wir mit Kunden zusammenarbeiten, um ihre größten Herausforderungen zu lösen, beginnend mit

7:15

3M Schleifmittel in 1914, das erste Automobil-Abdeckband in 1925 und bis heute. 3M hat sich in der Vergangenheit auf Displays konzentriert, einige Produkte, die Displays effizienter machen, die Akkulaufzeit verlängern und sogar steuern, wohin das Licht geht und wo es Displayinformationen nicht vor neugierigen Blicken oder vor der Reflexion von Auto-Windschutzscheiben schützt. Als nächstes werfen wir einen Blick in ein typisches LCD und sehen, wo Sie 3M-Produkte finden können. Wenn Sie ein typisches LCD öffnen, finden Sie einen Reflektor, LEDs, die Licht in einen Lichtleiter injizieren, einen Bodendiffusor darüber, dann ein oder zwei Gefängnisfolien und einen reflektierenden Polarisator dieser Filme durch sich selbst Reflektoren, die breitbandig und über 98 Prozent reflektierend sind, Prismenfilme, die als Helligkeitsverbesserungsfilme oder BEF bezeichnet werden, und reflektierende Polarisatoren. In den folgenden Folien werden wir jedes dieser Produkte ausführlicher besprechen. Unsere aktuellen Produkte fallen in fünf Kategorien, DBEF oder Dual Brightness Enhancement Film ist unser reflektierendes Polarisatorprodukt, das direkt unter dem absorbierenden Polarisator des Displays platziert wird und recycelt wird, anstatt es vom absorbierenden Polarisator, BEF oder Helligkeitsverbesserungsfilm absorbieren zu lassen, ist unser prismatischer Film fungiert als Recycling-Winkelfilter. ESR oder verbesserter spiegelnder Reflektor ist unser Reflektorprodukt, das über 98 % hat

8:56

Reflexion über das gesamte visuelle Spektrum. CEF ist unsere Kontrastverstärkungsfolie, es ist ein optisch klarer Klebstoff, mit dem Sie das Deckglas mit dem Display verbinden können, wodurch Mehrfachreflexionen entfernt werden. ALCF oder Advanced Light Control Film ist unser Automotive Light Control Film, der Licht begrenzt, das sonst von der Windschutzscheibe reflektiert werden würde und ein schwebendes Bild Ihres Displays in der Nacht erzeugt Wenn Sie wieder mehr Details erhalten, die sich im Stapel befinden, können Sie den Reflektor wieder sehen, er befindet sich auf der Unterseite Sie haben zwei BEF-Blätter über dem Diffusor und unseren Dual-Brightness-Enhancement-Film direkt unter dem LCD-Display und einem hinteren Polarisator. Wenn Sie sich also den Weg ansehen, den Licht normalerweise nimmt, hätten Sie LEDs, die Licht in den Lichtleiter ausstoßen würden, das Licht würde den Lichtleiter in einem sehr steilen Winkel verlassen, der Diffusor würde dieses Licht leicht in Richtung des axialen Betrachters drehen und es verbreitern, das Licht, das in das BEF eintritt, das es wieder noch weiter in Richtung des Betrachters bricht und es auf einen engen Blickwinkel beschränkt, so dass es hell auf der Achse.

10:25

die letzte Sache ist der DBEF, der unerwünschte Polarisation zurück in die Hintergrundbeleuchtung recycelt, die dann durch gegabelte Filme geht, die vom Reflektor reflektiert werden und keine Chance haben, im richtigen Polarisationszustand durchzukommen. Wenn Sie sich unsere DBEF-Filme genauer ansehen, sehen Sie auf dem Bild links, was ohne unseren DBEF-Film auf der Hintergrundbeleuchtung damit passieren würde, so dass ohne den DBEF das zufällig polarisierte Licht von der Hintergrundbeleuchtung auf den hinteren Polarisator des Displays trifft und die bevorzugte Polarisation eine ist, die zum Betrachter durchdringt, aber der Rest wird absorbiert, Begrenzung der Effizienz und Helligkeit dieses Displays mit DBEF in der Hintergrundbeleuchtung, jetzt, da der unerwünschte Polarisationszustand reflektiert und in der Hintergrundbeleuchtung recycelt wird, wo er durch gegabelte Materialien fließt und eine weitere Chance hat

11:22

um zum Betrachter zu gelangen. So kann dieser Effekt die Display-Effizienz um dreißig bis vierzig Prozent sowie die Helligkeit erhöhen, verbessert die Benutzerfreundlichkeit und den Blickwinkel. Wir haben eine Reihe von verschiedenen SKUs, die in unterschiedlichen Dicken sind. verschiedene Substrate und unterschiedliche Trübungsstufen unten rechts sehen Sie zwei mögliche Display-Konfigurationen, eine davon mit Cross-BEF, können Sie sehen, dass sie in der Horizontalen in der konoskopischen Ausgabe schmaler ist, die für eine Anzeige gedacht wäre, die hauptsächlich auf der Achse angezeigt werden soll Eine andere Display-Konfiguration besteht darin, nur ein Blatt BEF für einen breiteren Blickwinkel in der Horizontalen zu verwenden, wo Sie möglicherweise Betrachter außerhalb der Achse haben in der Horizontalen wie ein TV- oder Automotive Center Stack-Display. Hier ist ein Video, das diesen Recycling-Effekt von DBEF zeigt, wenn Sie also ein Hintergrundbeleuchtungssystemlicht haben, das auf einen hinteren Polarisator trifft, kommt nur der richtige Polarisationszustand durch, aber mit einem Reflektorpolarisator wird es recycelt

12:35

zurück im Hintergrundlicht und es hat eine Chance eine Sekunde ein Drittel eine vierte Chance, durchzukommen. Unsere Zukunft reflektieren ein Polarisator-Produkt für Auto heißt DL RP, Direct Laminate reflektierender Polarisator dieses Produkt verfügt über einen verbesserten reflektierenden Polarisator und es soll direkt auf den hinteren Polarisator laminiert werden, was dies ermöglicht, ist ein reflektierender Polarisator mit höherer Effizienz und es begrenzt die Depolarisation, die nach dem reflektierenden Polarisator auftreten könnte, also dieses Produkt, wenn Sie DBEF entfernen und jetzt DLRP und direkt auf den hinteren Polarisator legen, könnten Sie sehen eine Steigerung der Helligkeit und Effizienz um 10 bis 15 %. Kommen wir nun zu unseren Helligkeitsverbesserungsfolien oder BEF ist eine

13:37

prismatische Folie, die als Recycling-Winkelfilter fungiert, der die Vorwärtshelligkeit erhöht, so dass, wenn Sie einen diffusen Ausgang haben, er nur Licht in einem engen Ansichtskegel in Richtung des On-Axis-Betrachters austreten lässt, er erhöht die Gleichmäßigkeit und verbirgt Defekte der Hintergrundbeleuchtung durch Recycling von Licht in der Hintergrundbeleuchtung wieder Unsere BEF-Folien kommen in der Anzahl der verschiedenen SKUs in Abhängigkeit von der Steigung, der Dicke Trübung und dem Brechungsindex, der sich auch auf die Verstärkung auswirkt, effektive Übertragung Die Nummer der Spitze dieses Diagramms wird manchmal auch als Gewinn bezeichnet, sie bestimmt, wie hell das Display auf der Achse aussieht. So können Sie eine höhere Verstärkung oder eine höhere axiale Helligkeit mit dem Kompromiss des Betrachtungswinkels erhalten und hier ist ein Video, das zeigt, wie BEF die Ausgabekombination eines Displays erhöht. Unser verbessertes spiegelndes Reflektorprodukt oder ESR ist ein hocheffizienter Reflektor, wenn Sie also all diese Folien DBEF- und BEF-Recyclinglicht in der Hintergrundbeleuchtung haben, möchten Sie einen sehr effizienten Reflektor, um dieses Licht zu recyceln und zu erhalten

15:09

Es ist ein mehrschichtiger optischer Film, der einem reflektierenden Polarisator ähnelt, aber beide Polarisationszustände widerspiegelt. Es reflektiert Breitband über das gesamte visuelle Spektrum und es ist hochreflektierend 98 % reflektierend Eine coole Sache, die Sie tun können, um sowohl seinen hohen Reflexionsgrad als auch seine Breitbandeigenschaften über das gesamte optische Spektrum zu visualisieren, wäre, ein Stück ESR in eine Röhre zu rollen und eine LED an einem Ende zu platzieren. Sie können auf dem Bild unten in der Mitte sehen, dass es zwei gibt, es gibt drei Rohre aufgerollt, eine ist ESR eine andere ist Aluminium und eine andere ist Silber. Sie können die ESR-Röhre sehen, wenn das Licht zum Ende dieser Röhre kommt, ist es immer noch ein helles Weiß, so dass sich die Farbe nicht geändert hat und es sehr wenig Licht verloren hat, das diesen Weg geht. Mit Aluminium und Silber können Sie sehen, dass es viel dunkler ist und seine Farbe aufgrund der Absorption, die im gesamten optischen Spektrum unterschiedlich ist, geändert hat, auch hier gibt es eine Reihe verschiedener SKUs, abhängig von der Dicke dickerer Film wird

16:30

Seien Sie für ein größeres Display starr, aber wir werden offensichtlich den Kompromiss eingehen, dass es diese Dicke des Displays gibt, und hier ist ein Video, das zeigt, wie unser ESR funktioniert und seine Breitbandeigenschaften von der mehrschichtigen Optik zeigt. Sie Kontrastverstärkungsfolie oder CEF Es gibt einen optisch klaren Klebstoff, der Grund, warum wir es Kontrastverstärkungsfolie nennen, ist, weil ohne optische Verklebung das typische Display drei Reflexionsschnittstellen hat, so dass das Umgebungslicht von der oberen Oberfläche des Deckglases, der Rückseite des Deckglases und der oberen Oberfläche des LCD reflektiert Wenn Sie diese verbinden, entfernen Sie das Deckglas mit dem LCD, Sie entfernen zwei dieser drei Reflexionen Schnittstellen, die im Wesentlichen zwei Drittel des reflektierten Lichts reduzieren, so dass Sie einen besseren Kontrast und eine lebendigere Anzeige erhalten. Es verbessert auch die Stabilität und Steifigkeit, indem es über die gesamte Oberfläche klebt, anstatt das Deckglas wieder um den Umfang zu verkleben Wir haben eine Reihe von Produkten für verschiedene Anwendungen wie UV-härtend, druckempfindlich einige

18:00

werden auch mit einer niedrigen Dielektrizitätskonstante hergestellt und wenden Sie sich für weitere Einzelheiten an einen 3M-Anwendungstechniker, der Ihnen bei Ihrer spezifischen Anwendung helfen kann. Fortschrittliche Lichtsteuerungsfolie oder ALCF hilft, unerwünschte Reflexionen von der Windschutzscheibe zu reduzieren, wodurch die Ablenkung des Fahrers reduziert wird In diesem Video sehen Sie den Unterschied zwischen einem Standarddisplay und einem Display mit ALCF auf der rechten Seite sehen Sie, dass ein Standarddisplay deutlich sichtbar ist als reflektiertes Bild von der Windschutzscheibe, während auf der linken Seite mit 3M ALCF-Lösung im Display keine Reflexionen des Displays mehr in der Windschutzscheibe. Diese Abbildung zeigt einen typischen Anzeigestapel im Vergleich zu einem Anzeigestapel mit ALCF, ein typischer Anzeigestapel könnte einen unteren Diffusor-BEF haben, und der DBEF-Anzeigestapel mit ALCF hätte einen unteren Diffusor-BEF und ALCF. ALCF A + Produkte haben einen reflektierenden Polarisator eingebaut, so dass es nicht notwendig ist, zwei Filme, einen DBEF und eine Lamellenfolie oder ALCF zu verwenden, stattdessen können Sie den DBEF entfernen und ALCF eine drei plus an seiner Stelle platzieren Unsere LCL-Produkte funktionieren wie Miniatur-Jalousien, die Sie auf dem Bild links sehen können, dass Licht, das auf der Achse oder in der Nähe der Achse einfällt, durch gutes Licht kommt das kommt aus meinem Blickwinkel ist

19:52

gesperrt. Wir haben zwei aktuelle Produkte ALCF A2 + und A3 +, die leicht unterschiedliche Dicken- und Dunststufen haben, unten sehen Sie drei verschiedene Display-Stacks, einer ist ein traditioneller Display-Stack mit Kreuz-BEF, den Sie sehen können, dass er sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung kollimiert ist, der nächste hat nur ein Blatt BEF, das horizontal verläuft, Sie können sehen, dass dies das Licht zu einem breiteren horizontalen Ausmaß auslässt, als wenn Sie Platzieren Sie ALCF oben auf diesem BEF-Blatt anstelle des DBEF, Sie können sehen, dass es die Winkel oben und unten abschneidet, so dass kein Licht in Richtung der Windschutzscheibe geht. Wir bringen derzeit ein neues Produkt namens ALCF A4+ mit einem leicht geneigten Lamellendesign auf den Markt, das Licht austreten lassen soll, da der vertikale Winkel etwas höher ist, da sich die Zuschauer in einem Automobilcockpit normalerweise über den Displays befinden, sodass dieses neue Produkt die Betrachterposition besser an der Displayausgabe ausrichten kann. Es verbessert auch die Helligkeit und Effizienz in den vom D F F definierten Winkelzonen im Automobilbereich, so dass Sie mit ALCF A4+ sehen können, dass die A+-, A- und B-Zonen jetzt heller sind. Jetzt werden wir über einige unserer neuen Produktentwicklungsbemühungen sprechen, beginnend mit der Sensortarnung, IR-Sensoren werden immer wichtiger in

21:30

Automobil-Cockpits mit Eye-Tracking, Aufmerksamkeitsüberwachung und Gestensteuerung Diese Sensoren und ihre Lichtquellen können jedoch eine visuelle Ablenkung sein und das Aussehen des Cockpits unterbrechen, 3M Camo-Film kann helfen, diese Sensoren hinter etwas zu verstecken, das wie Trimmung, eine schwarze Lünette oder andere Cockpit-Funktionen aussieht Es funktioniert, indem es das sichtbare Licht blockiert, während das Infrarotlicht passieren kann. Auf Händen Camouflage Film kann in einer Vielzahl von Stile und Farben, wie unten zu sehen, sogar ein metallisches Silber. Dieses Video zeigt, wie unser Kimo-Blitzfilm funktioniert In dem Video, in dem Sie eine Nah-IR-Kamera sehen, eine Nah-IR-LED-Quelle in einem Objekt, das diese Kamera abbildet. Sie können sehen, dass die Kamera das Objekt gut sieht, bis Sie ein Stück weißes Papier davor legen, das das Objekt blockiert, wenn Sie jetzt ein Stück unseres weißen Tarnfilms verwenden und das von der IR-Kamera aus einsetzen, können Sie sehen, dass es unsere Sichtbarkeit blockiert, aber es blockiert nicht die Sichtbarkeit der IR-Kamera und dasselbe mit unseren schwarzen Tarnfilmen wieder die Kamera hat klare Sicht auf das Objekt davor und nur um es zu zeigen

23:10

Die Vielfalt der Farben legen wir einen farbigen Film vor, wieder können diese Sensor-Tarnfolien in einer Vielzahl von Farben und Stilen kommen. Als nächstes werden wir über unser neues Produkt sprechen, das wir für Rückspiegeldisplays entwickelt haben. Displays, die in Rückspiegel integriert sind, werden immer häufiger Der herkömmliche Ansatz besteht darin, ein Display hinter einem halben Spiegel zu verstecken Das Problem bei diesem Ansatz ist, dass der Halbspiegel die Hälfte des Lichts des dahinter liegenden Displays blockiert, 3M reflektierender Polarisatorspiegel löst dieses Problem, RPM ist ein reflektierender Polarisator, der einen Polarisationszustand blockiert, während er einen anderen überträgt, indem er die Passachse der Drehzahl mit dem linear polarisierten Ausgang des Displays ausrichtet Sie können eine fünfzig- bis sechzigprozentige Helligkeitssteigerung gegenüber dem Halbspiegelansatz erhalten, außerdem kann die Drehzahl einzigartige Lösungen ermöglichen, bei denen Sie die Reflexion des Spiegels tatsächlich ausschalten können, bevor Sie das Display einschalten. Eine einzigartige Anforderung an die Drehzahl liegt in seiner optischen Ebenheit, die für ein qualitativ hochwertiges reflektiertes Bild erforderlich ist. Ein normaler reflektierender Polarisator, der als Helligkeitsverbesserungsfilm in einem Display verwendet wird, ist nicht in diesem Sinne konzipiert, für Drehzahl haben wir viel Arbeit geleistet, um die Oberflächenwelligkeit zu reduzieren, damit ein qualitativ hochwertiges korrektes Bild erzeugt werden kann, wenn Sie sich das Bild unten ansehen, werden Sie sehen, dass ein normaler stromreflektierender Polarisator ein wellenförmiges Bild des Gittermusters erzeugt, während die verbesserte Drehzahl ein viel saubereres reflektiertes Bild erzeugt. Ein Heads-up-Display oder HUD ist ein Display, das ein Bild von der Windschutzscheibe reflektiert, um Informationen zu erzeugen, die über dem Armaturenbrett im Blickwinkel des Fahrers schweben, 3M entwickelt eine Reihe von Produkten, um das visuelle Erlebnis zu verbessern, die Wärmebelastung zu reduzieren und die Effizienz zu verbessern, das erste Produkt, über das ich sprechen möchte, ist RPM, obwohl RPM in einem Spiegel verwendet werden kann

25:27

Anwendung kann es auch im LCD eines HUD verwendet werden, LCDs und HUDs haben unglaublich helle Hintergrundbeleuchtungen, die einen sehr hohen Lichtstrom erzeugen, aus diesem Grund kann jedes Licht, das absorbiert wird, ob durch den absorbierenden Polarisator und es wird in Wärme umgewandelt, eine sehr hohe Wärmelast auf dem LCD erzeugen, RPM kann helfen, dies durch einen sehr effizienten Blockzustand zu reduzieren, Licht, das durch einen reflektierenden Polarisator im Blockzustand gelangt, wird vom absorbierenden Polarisator absorbiert und in Wärme umgewandelt, die Sie mit DBEF sehen können, 8,9 % des Blockzustandslichts wird durch DBEF geleitet und dann vom absorbierenden Polarisator absorbiert, im Vergleich dazu hat RPM nur 0,3 Prozent des Schwarzzustandslichts, das durch den reflektierten Polarisator geht, mehr als eine Größenordnung Verringerung der Lichtmenge, die jetzt ist absorbiert vom reflektierenden Polarisator und umgewandelt in Wärme, das nächste Produkt, über das ich sprechen möchte, ist kalte Spiegelfolie oder CMF in einem HUD-System gibt es mehrere Spiegel, die Licht reflektieren und es auf den Betrachter fokussieren, diese, das gleiche Spiegelsystem kann auch Sonnenlicht zurück auf das LCD fokussieren, wodurch ein großer Halo am LCD entsteht, cmf funktioniert, indem es effizient nur sichtbares Licht und nur Licht in der Polarisation des Ausgangs des LCD reflektiert, was bedeutet, dass die Hälfte des Lichts im sichtbaren Licht durch cmf geht und nicht zum LCD reflektiert wird, auch IR-Licht wird vollständig durch cmf übertragen, was die Menge an Sonnenenergie, die das LCD erreicht, stark reduziert. In der Tabelle auf der linken Seite sehen Sie das mit einem

27:30

traditionelle Kälte in der Nähe von 48 Prozent der Sonneneinstrahlung erreicht das LCD, das auch als PGU oder Bilderzeugungseinheit bekannt ist, während bei 3Ms CMF-Film nur 28 % der Sonneneinstrahlung die PGU erreicht, außerdem mit CMF, PGU-Transport ist tatsächlich erhöht PG Sie transportieren bedeutet die Lichtmenge, die sich in Richtung des Betrachters fortsetzt, nachdem das Displaylicht vom Spiegel reflektiert wird Hier in der Grafik können Sie sehen, dass CMF hat niedrige niedrigere Sonneneinstrahlungsstärke, aber ein höherer Transport, der ein helleres Display mit geringerer Wärmelast macht, zeigt diese Folie die Reflektivität von CMF sowohl im Pass- als auch im Blockzustand, der Block- oder Reflexionszustand, den Sie sehen können, ist die dunkelblaue Linie, die Sie im sichtbaren Spektrum sehen können, ist stark reflektierend, weshalb sie einen hohen PGU-Transport außerhalb des sichtbaren Spektrums hat, die Reflektivität abfällt und es ist und es ist nicht sehr transmissiv, so dass im nahen IR und IR Licht direkt durch CMF und im anderen Polarisationszustand des vergangenen Zustands wird es über das gesamte Spektrum stark übertragen, das letzte Produkt, über das ich sprechen möchte, ist Windschutzscheiben-Combiner-Film oder WCF. WCF ist ein Film, der auf die Windschutzscheibe aufgetragen werden soll, um ein HUD-Bild zu verbessern, das es sonnenbrillenlesbar macht, Doppelbild oder Ghosting entfernt und einen größeren sichtbaren Bereich und eine größere Betrachterbox ermöglicht, in der nächsten Folie sehen wir ein Video, das nur beschreibt, wie ein HUD funktioniert und wie Windschutzscheiben-Combiner-Film ein HUD verbessern kann.

29:33

herkömmliche HUDs verwenden s-polarisiertes Licht, um von der Windschutzscheibe zum Betrachter zu reflektieren, das Problem dabei ist, dass Sonnenbrillen dazu bestimmt sind, s-polarisiertes Licht zu blockieren und das HUD-Bild dunkel und unlesbar erscheinen zu lassen, um diesen Windschutzscheibenkombinatorfilm zu lösen, der in die Windschutzscheibenverglasung gelegt werden kann, wodurch p-polarisiertes Licht von der Windschutzscheibe reflektiert werden kann, was p-polarisierte HUDs ermöglicht, die mit oder ohne Sonnenbrille lesbar wären. Ein weiteres Problem mit herkömmlichem HUD ist, dass es Reflexionen von beiden Seiten der Windschutzscheibe gibt, die ein Doppelbild oder Geisterbild erzeugen, um dies zu lösen, ein Keil-PVB wird in die Windschutzscheibenverglasung gelegt, so dass dieses Doppelbild auf den Betrachter fokussiert wird, wodurch das Ghosting reduziert wird Das Problem damit ist, dass es eine Lösung für nur eine Betrachterposition ist, Ein Bildschirm-Combiner-Film, da die Reflexion von nur einer Schnittstelle aus erfolgt, hat kein Ghosting-Problem und so ist die Viewer-Box viel breiter und kann von jedem Ort aus betrachtet werden, dies ermöglicht nicht nur eine größere Ansichtsbox, sondern auch HUDs, die viel größere HUDs anzeigen können

30:59

Bilder, zusätzlich zu WCF kann ein weiterer mehrschichtiger optischer Film hinzugefügt werden, der die Sonneneinstrahlung ablehnt, Windschutzscheibenkombinatorfilm kann entweder in einem Abschnitt oder über der gesamten Windschutzscheibe platziert werden. Damit ist der Überblick über die 3M-Display- und Sensorprodukte abgeschlossen Ich möchte Boyd dafür danken, dass er uns die Gelegenheit gegeben hat, heute mit Ihnen zu teilen, und für die entscheidende Rolle, die sie bei der Bereitstellung dieser innovativen Lösungen für den Kunden spielen, danke für das Zuhören und für weitere Informationen besuchen Sie die Website auf dem Bildschirm. okay toll, vielen Dank, Nick, lassen Sie uns jetzt die Dinge an Magnus und Claes übergeben, um einen kurzen Überblick über die Boyd Corporation und ihre Präzisionsverarbeitungsfähigkeiten für Automobilerfahrung und E-Mobility-Lösungen zu erhalten, damit Magnus gleich weitermachen kann.

guten Tag alle mein Name ist Magnus Tedestedt Ich bin der Vice President of Sales für mobile Elektronik bei Boyd, heute geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über die Boyd Corporation und unsere Fähigkeiten, die speziell auf Automobil- und E-Mobilitätslösungen ausgerichtet sind Junge ist heute ein weltweit führender Anbieter von hochtechnisierten Spezialmaterialien, Wärmemanagement und Umweltdichtungslösungen waren eine Milliarde Dollar auf der Umsatzlinie waren in Privatbesitz von Goldman Sachs, die erworben Boyd vor drei Monaten, bieten wir heute ein umfassendes Design und Material wie Know-how Rapid Prototyping Fähigkeiten, wo wir viele in vielen Fällen Proben in weniger als 24 Stunden geben können Wir bieten tiefes technisches Know-how für über 300 Design- und Produktingenieure und über 50 PhDs auf der ganzen Welt Wir verwenden über 3.000 einzigartige aktive Materialien, einschließlich Kunststoffe, Kautschuke, Schaumstoffe, Graphit, Klebefolien und Metalle und spezielle thermische Materialien und gut und wir werden viel mehr darüber sprechen und später in der Präsentation, etwa 75 % unseres Umsatzes stammen aus proprietären Lösungen und patentierten Produkten, wir sind ein sehr globales Unternehmen, wir haben eine Präsenz in den Bereichen Amerika, Europa und Asien, einschließlich 26

33:30

Produktionsstätten auf drei Kontinenten Wir sind ein vertrauenswürdiger Auftrags- und Innovationspartner für viele der bekanntesten Marken der Welt und wir arbeiten mit etwa 50 % der Top 50 der innovativsten Unternehmen in einer Reihe von verschiedenen Segmenten zusammen Hier ist ein kurzer Überblick über einige der Akquisitionen, die Boyd im Laufe der Jahre getätigt hat, und ich werde nicht alle diese behandeln, aber ich denke, ein paar wichtige zu erwähnen Hier ist in 2014 Boyd erwarb asiatisches und europäisches Stanzgeschäft von einem Unternehmen namens Brady, was Boyd den Zugang zum Mobile-Computing-Markt ermöglichte und unsere Präsenz und technischen Fähigkeiten vor allem in Asien verbesserte. in 2017 Boyd machte eine große Akquisition von Aavid Thermalloy Sie verdoppeln im Grunde die Größe von Boyd und Aavid ist ein führender Anbieter von diversifizierten Hochleistungs-Wärmemanagement-Lösungen mit besonderem Schwerpunkt auf kundenspezifischem Engineering-Design, hier haben wir viele unserer Doktortitel und viele unserer Patente Es ist in diesem Produkt die Aavid Thermalloy Produktgruppe und dann Anfang dieses Jahres waren wir sehr aufgeregt, dass wir Action-Verarbeiter erworben haben, die Boyd zur Verfügung gestellt haben Kunden mit Zugang zu branchenführenden Automobil- und Medizinkunden in den Vereinigten Staaten, so dass zwei Hauptstandorte für Bruchteil eins in Grand Rapids Michigan sind, der andere in Gallatin Tennessee außerhalb von Nashville. Unsere globale Präsenz und Fähigkeiten ermöglichen es uns, unsere Kunden auf der ganzen Welt sehr gut zu bedienen, heute haben wir im Wesentlichen 26 Einrichtungen mit einer Fläche von etwa 2,5 Millionen Quadratfuß auf der ganzen Welt mit 13 Standorten in Nordamerika, 3 in Europa und 9 in Asien in China, Korea, Indien, Thailand und Vietnam, wir haben derzeit 4 Standorte in China, eine in Korea haben wir zwei in Indien, 1 im Bau, eine in Thailand

35:43

und eine in Vietnam und das wird in den kommenden Jahren mit dem Besitz von Goldman Sachs weiter expandieren. nur um einen kurzen Überblick zu geben, dass wir alle Qualitätszertifizierungen haben, einige Einrichtungen sind direkt zertifiziert, was ich aus unserer Rückverfolgbarkeitsperspektive offensichtlich ISO 9001 für recht gut halte, wir haben IATF 16949-zertifizierte Einrichtungen in Fairburn Georgia, Gaffney South Carolina, Grand Rapids Michigan und in China sind unsere beiden Einrichtungen in Shanghai und Wuxi IATF 16949-zertifiziert, Die andere Sache, die es erwähnenswert ist, ist, dass wir Experten in der Reinraumfertigung sind, wo wir seit Jahren Komponenten für die Festplattenindustrie herstellen, die den höchsten Standard an Reinraumanforderungen in der Welt haben, und wir waren in der Lage, dies über mobile Lösungen, medizinische Produkte zu nutzen, so dass wir Ihnen Reinraum von Klasse 1K bis Klasse 100K anbieten, Ich schaue mir die Kernkompetenzen von Boyd in der Fertigung an und fasse sie immer in drei Eimer ein. Die erste, über die wir später in diesem Deck noch viel mehr sprechen werden, ist unsere Präzisionsverarbeitung, bei der es im Wesentlichen darum geht, Hochleistungsrohstoffe für spezifische OEM-Leistungsherausforderungen herzustellen und zu kombinieren. Die andere ist das, was wir Metallwissenschaft nennen, oder hier würde ich die gesamte Aavid-Produktlinie, die wir gießen, bearbeiten und beschichten Metalle in Wärmemanagementkomponenten und Baugruppen mit Standard- und Kern-kundenspezifischen Designoptionen einbinden und dann die dritte, die der Haupteimer für eine Produktion in Nordamerika in erster Linie ist oder was wir die Polymerwissenschaft nennen, ist im Grunde die Umwandlung von Gummi und Kunststoff und Schaumstoffmischungen in 3D-Formen für kundenspezifische Lösungen wurden

37:53

spezifische OEM-Anwendungen. Also im Grunde eine zwei Schlüsselproduktkategorien, um eine Vielzahl der Endprodukte, die wir servieren, zu verbessern und zu schützen, sieht es so aus, also auf der linken Seite haben Sie das Wärmemanagement oder die Aavid Produktlinie, es ist etwa 43 % unseres Umsatzes, hier finden wir Produkte wie Kühlkörper, Heatpipes und Dampfkammern Aavid war das Unternehmen, das tatsächlich die Dampfkammern erfunden hat, wir können sie alle machen Von ziemlich dick bis hinunter zu Nullpunkt vier Millimeter Dicke, bieten wir Wärmetauscher, flüssige Kohleplatten und wir auch viele Fertigungsdesign eine Vielzahl von Lüftern in vier verschiedene Arten von Geräten und auf der anderen Seite, was wir Umweltabdichtung nennen, sollte es unsere Präzisionsstanz- oder Herstellungsprodukte und eine gummigeformte Fähigkeit sein, wo Sie Display-Klebstoffe und Präzisionsdichtungen haben, EMI- oder rfi-Produkte elektrische Isolatoren, die wir haben, bieten eine Produktlinie namens ek-Dichtungen an, es ist eigentlich eine patentierte Produktlinie für die Slide-Outs auf den Wohnmobilen, wenn jemand eines davon hat, ist es definitiv ein Boyd-Produkt, also eine Vielzahl von Produkten, die wir anbieten, und Sie können sie im Grunde in diese beiden Kategorien einteilen. Wir sehen, dass es eine Reihe von mehreren langfristigen starken Markttrends gibt, die sehr gut mit Boyds Wertversprechen und unseren Kernfähigkeiten übereinstimmen, und ich werde nicht alle diese durchgehen, aber ich denke, ein paar wichtige, bei denen wir heute und in Zukunft viel Wachstum sehen, ist in der OLED-Display-Durchdringung, wo unsere Technologie und vor allem um fortschrittliches rotierendes Stanzen, Wir bieten eine Reihe von verschiedenen fortschrittlichen Wärmemanagement und die Lösungen, von denen Sie wissen, dass sie dünner sein müssen und dann Probleme in OLED-Bildschirmen lösen, werden schwieriger und die Geräte werden immer härter Wir sehen viel Wachstum und ein fünfjähriges Wireless

40:09

Rollout kommt hier In den nächsten Jahren bieten wir viele verschiedene Arten von Umwelt- und Wärmemanagementlösungen für diese Art von Anwendungen an und dann natürlich in der Fahrzeugelektrifizierung und den Fahrerassistenzsystemen haben wir eine Reihe von Produkten und Fähigkeiten, die diese Märkte in den kommenden Jahren sehr gut bedienen werden. und jetzt übergebe ich die Präsentation an Claes Andren, der ausführlicher auf Boyds Präzisionsverarbeitungsfähigkeiten und alle Lösungen eingehen wird, die speziell für die E-Mobilität geeignet sind, also Claes nimmt es bitte weg

Hallo an alle, vielen Dank, dass Sie sich angeschlossen haben, als Magnus erwähnte, mein Name ist Claes Andren und ich bin seit fast fünf Jahren bei Boyd und seit mehr als 20 Jahren in der Converting-Branche, mit einer Reihe von verschiedenen Rollen wie Produktprozessentwicklung und Beinahe-Marketing und Vertrieb. Ich werde Ihnen einen Überblick über die Fähigkeiten und Lösungen geben, die heute in der Elektrifizierung sowie in autonomen und elektrischen Fahrzeugen zu sehen sind, sowie einen Überblick darüber, wie wir optische Folien konvertieren, 3M Klebstoffe und andere Materialien in der Elektronik- und Automobilindustrie diskutiert. Was haben Sie einen guten Ruf bei der Herstellung von sehr hochwertigen, eng spezifizierten umgebauten Komponenten mit komplexen Designs

41:42

Mit der Best-in-Class-Ausrüstung für den großen Elektronik-OEM haben wir die Fähigkeit, Laminat-Materialien im eigenen Haus zu schneiden und auf hoher Präzision zu konvertieren geschrieben eine Stanz-Ausrüstung, wir sind auch sehr flexibel in Fertigungssystemen ermöglichen Rapid Prototyping und kleinere Produktionslose mit Einsatz von Wasserstrahl, Laser, CNC, 3D-Druck, Soft-Tooling, Flat Pad und Rotationsstanzen Wir sind heute auch lineare Kundendesignzentren auf der ganzen Welt haben die Fähigkeit, Proben innerhalb von 48 Stunden drehen. Alle fortschrittlichen Rotorstanzen, Materialeinsparung enge Toleranzen kontrollieren Designflexibilität und Produktintegration, wo wir in der Lage sind, das Design zu unterstützen, um mehrere Produkte in einer Produktlieferung zu kombinieren. diese zur Verbesserung der Montageeffizienz und -qualität, Dies sind großartige Beispiele für Bereiche, in denen wir das DFM unterstützen können, um eine erstklassige Massenproduktion, Effizienz und Qualität zu gewährleisten, hier können Sie eine effiziente Möglichkeit sehen, Materialien mit höheren Kosten zu sparen, um die Gesamtproduktkosten zu verbessern, wir sind in der Lage, Produkte mit sehr engem Abstand zu schneiden und sie dann auf einem Liner auszubreiten, um die vom Kunden gewünschten Layouts für die besten Montagemethoden zu erfüllen, Hier ist ein weiteres großartiges Beispiel für eine Anwendung, bei der Boyd eine einzigartige Prozesstechnik für die Fertigung entwickelt hat. Der Hersteller Kleberahmen wie Display-Klebstoffe mit viel besserer Materialisierung im Vergleich zu herkömmlichen Herstellungstechniken, um die Gesamtkosten der PODs deutlich zu verbessern. Kombinieren Sie gleichzeitig wichtige erforderliche Merkmale wie mechanische Haftfestigkeit, Eindringen von Staub und Wasser, Maßhalsbandtoleranzen und Lieferformate, wie Sie

43:39

Hier unten rechts können wir sehen, dass wir Segmente ohne Lücke und ohne Überlappung mechanisch sicher verbinden können, was Boyd in diesem Bereich einzigartig macht und dies wurde von den Verbrauchermarktführern sehr gut aufgenommen, die kontinuierlich nach kostensparenden Verbesserungen bei diesen speziellen Hochkostenanwendungen gefragt haben. Achten Sie darauf, das Rahmendesign zu vermeiden, wenn Sie in Norio-Kleberahmen wie diesen springen, da wir alle wissen, dass eine enge Eckenkontrolle ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung hochwertiger Produkte in die heutigen Geräte ist. So sind wir in der Lage, Toleranzen von bis zu 0,05 Millimetern einzuhalten, Designflexibilität Dies ist auch ein wichtiges Merkmal, das uns in der Lage ist, den mehreren Materialstapel mit unterschiedlichen Formen in einem Prozessschritt gleichzeitig zu entwerfen und eine sehr enge Toleranzkontrolle bis in die Vergangenheit von minus 0,05 Millimetern zu bieten Hier ist ein Beispiel für Designflexibilität und Produktintegration auf einem Graphit-Wärmeverteiler. Wir bieten Graphitdicken bis zu 17 Mikron mit ultradünnen PTs mit Farbabstimmung und doppelseitigem Klebstoff bis zu 2 Mikron Dicke an, hier können Sie die Flexibilität des Designs auf dem Materialstapel sehen Es gibt mehrere Materialien mit unterschiedlichen Größen gleichzeitig, die zusätzliche Produkte wie eine Schaumdichtung hier integrieren, diese Art von Prozessen, die wir in einem Herstellungsprozessschritt durchführen können, aufgrund von

45:22

hohe Anforderungen und Montageeffizienz und Qualitätsfolie haben die Prozesstechnik, um mehrere Produkte in einer Produktlieferung herzustellen, so dass Sie hier ein Produkt sehen können, das in einem Prozessschritt hergestellt wird, es ist ein Linsenkleber mit zwei zusätzlichen Dichtungen und einem Lautsprechernetz, dies ist kombiniert, dies ist eine großartige Gelegenheit, ein Produkt zu entwerfen, wenn Sie sowohl Kosten sparen als auch die Qualität während der Montage verbessern können, Anstelle von vier Montageschritten können Sie das hier in diesem Fall auf einen reduzieren, wir haben auch große Fähigkeiten zum Stanzen von optischen Klarsichtklebstoffen, wir sind in der Lage, OCA-Produkte mit blasenfreier Verarbeitung, hoher Ausbeute, hoher Präzision, hoher Geschwindigkeit und hoher Kapazität mit allen Arten von Eigenschaften von sehr weichen Materialien bis hin zu steiferen, Dicken von 50 bis 175 Mikron, auch hier ist es wichtig mit engen Toleranzen, damit wir plus minus 0,1 Millimeter hohe Ausbeute und natürlich blasenfreie Verarbeitung bewältigen können, liefern wir heute optisch Klebstoffe an die weltweiten elektronischen Verbraucherführer Ich werde diese Präsentation beenden, indem ich einige Folien durchgehe, auf denen wir unsere gestanzten Produktprodukte sehen können, die heute angewendet werden und möglicherweise verwendet werden können. also, wie Sie hier sehen können, ist trocken wird überwachen Lösungen haben wir LCD-Dichtungen haben wir Dichtungen und Dichtungen für Kameras und Sensoren, wir haben ein NFC-Ferrit-Material, wir haben EMI-Absorber, etc., also gibt es eine Menge Anwendungen, die wir hier unterstützen können, nächstes, Heads-up-Display-Lösungen, die wir durchgegangen sind, bevor wir optisch klar sind all diese Speicher offensichtlich, Graphit-Wärmeverteiler haben wir Wärmeleiter und Abschirmungen Bildschirm- und Serviceschutzfolien, metallische Wärmeverteiler ebenso, also auch hier viele mögliche Anwendungen, eine Spiegellösung, Kleben ist offensichtlich wichtig hier machen wir die Fensterkleber es sind großartige Beispiele, Wärmemanagement-Teams, Wärmeleitmaterialien, Schutzbänder wieder, Kameradichtungen, etc. Kabinenerlebnislösungen, ein

48:03

viele ähnliche Produkte hier, EMI-Absorber, Schiebedachdichtungen ist eine Sache, die wir mit Wärmemanagement, Flüssigkeitskühlung Onboard-Computersystem zum Beispiel Innenverkleidungen unterstützen können, wie Sie auf dieser letzten Folie sehen können, gibt es viele Außenanwendungen für die Automobilindustrie, die wir anbieten, Automobil-O-Ringe, viele Arten von Wärmemanagementsystemen und wir altern Anwendungen alle Arten von Dichtungen und Dichtungen, Exterieur-Moulding- und High-Tech-Lösungen für Kameras, Spiegel, Sensoren und Blitze in eMobility zuletzt möchte ich Ihnen allen danken, die an diesem Webinar teilgenommen haben, und auch 3M für die Präsentation und die großartige Partnerschaft mit dem Board, wenn Sie Fragen zu dem haben, was wir in dieser Präsentation diskutieren, oder wenn Sie an einem Programm arbeiten und Unterstützung bei der Prototyping-Konstruktion benötigen, können Sie auf unsere Website gehen. du okay Nick Johnson, Magnus Tedestedt und Claes Andren vielen Dank, dass du dir etwas Zeit genommen hast, um heute mit uns allen hier zu sein, pass auf dich auf und habt einen tollen Tag