Anwenden von Wärmeleitmaterialien im Aavid Genie

So geben Sie Schnittstellenmaterialinformationen ein, um eine genauere Berichterstattung zu erhalten


Schnellanforderung



Wie Aavid Genie mit thermischem Interface-Material umgeht

Thermische Schnittstellenmaterialien gibt es in vielen Typen, Optionen und Wärmeleitfähigkeiten. Aus diesem Grund vereinfacht Aavid Genie den Benutzereingang für thermisches Schnittstellenmaterial (TIM) als Schnittstellenwiderstand. Mit Aavid Genie können Sie auch den TIM für jede Wärmequelle definieren. Da der Genie bis zu 10 einzelne Wärmequellen unterstützt, bedeutet dies, dass Sie bis zu 10 verschiedene Eingänge für den Schnittstellenwiderstand haben.

Wenn eine Wärmequelle im Positionsdiagramm grafische Benutzeroberfläche (GUI) ausgewählt ist, sollte die Wärmequelle gelb hervorgehoben werden. Sie sollten auch die geometrischen Abmessungen auf der rechten Seite über der Wärmequelle GUI-Update auf die Wärmequelle sehen, die Sie ausgewählt haben.



Auf der Seite der GUI wird der Heat source-Abschnitt für diese ausgewählte Quelle auch mit den Abmessungen und anderen Spezifikationen aktualisiert, die auf diese Wärmequelle angewendet werden. Am unteren Rand dieses Abschnitts hat Aavid Genie einen Eingang, um den Schnittstellenwiderstand durch die Verwendung eines thermischen Schnittstellenmaterials auf dieser Quelle zu berücksichtigen. Wenn Sie Hilfe bei der Ermittlung der benötigten TIM oder Ihres Schnittstellenwiderstands benötigen, wenden Sie sich bitte an Aavid Design Engineers.



Aavid Genie wendet den thermischen Schnittstellenwiderstand über den gesamten Footprint der ausgewählten Wärmequelle an, wie durch die Länge und Breite, die Sie in diesem Abschnitt eingeben, definiert wird.

Vergessen Sie bei der Verwendung von Aavid Genie nicht die Verwendung von thermischem Schnittstellenmaterial, da es ein kritischer Teil einer Wärmemanagementlösung ist. Dieser kleine Teil Ihrer thermischen Lösung kann einen großen Einfluss auf die Gesamtleistung Ihres Produkts haben.

Probieren Sie die TIM-Anwendung in Aavid Genie aus oder sehen Sie sich mehr Aavid Genie Ressourcen an, um das Beste aus unserem Online-Kühlkörper-Design-Tool zu machen.


Probieren Sie Aavid Genie Heute!