Entonisiertes Wasser


Quick Request


Verwendung von Deionisiertem Wasser in einem Flüssigkeitskühlsystem

Leitungswasser erfüllt die Anforderungen der meisten Flüssigkeitskühlungsanwendungen. Deionisiertes (DI) Wasser hat jedoch chemische und elektrische Eigenschaften, die es zur optimalen Wahl für die Kühlung machen, wenn der Flüssigkeitskreislauf Mikrokanäle enthält oder wenn empfindliche Elektronik beteiligt ist.

Wie der Name schon sagt, weist DI-Wasser eine extrem niedrige Konzentration von Ionen auf, die wichtige Leistungsmerkmale vermittelt. Erstens eliminiert es mineralische Ablagerungen, die den Kühlmittelfluss blockieren. Dadurch beeinträchtigen sich die Kühleffizienz und die Systembetriebsleistung. Zweitens eliminiert es das Risiko elektrischer Lichtbögen durch statische Ladung, die sich aus dem zirkulierenden Kühlmittel anbaut. Die Lichtbogen können empfindliche Steuerelektronik in dem zu kühlenden Gerät beschädigen. Der Mangel an Ionen im DI-Wasser beseitigt beide Probleme.

Anwendungen, die die Verwendung von DI-Wasser erfordern, finden sich in Branchen wie:

  • Laser
  • Medizinische Geräte
  • Laborinstrumentierung
  • Pharmazeutische Produktion
  • Kosmetische
  • Lebensmittelverarbeitung
  • Halbleiterfertigung
  • Beschichtung und andere chemische Verarbeitung


Bei der Verwendung von DI-Wasser ist Vorsicht zu walten. Schon der Mangel an Ionen macht dieses Kühlmittel ungewöhnlich ätzend. DI-Wasser, das als "universelles Lösungsmittel" bezeichnet wird, ist eines der aggressivsten bekannten Lösungsmittel. In der Tat, in einem unterschiedlichen Ausmaß, wird es alles auflösen, dem es ausgesetzt ist. Daher müssen alle Materialien im Kühlkreislauf korrosionsbeständig sein.

Kupfer und viele andere gängige Materialien sind nicht mit DI-Wasser kompatibel und verunreinigen es. Wenn Sie ein System mit DI-Wasser entwerfen, achten Sie darauf, DI-kompatible Materialien wie Edelstahl oder Nickel anzugeben.

In einem Wärmetauscher oder einer Kaltplatte empfehlen wir einen Flüssigkeitsweg aus Edelstahl, wie er in unseren Wärmetauschern oder unseren CP10-Kaltplatten vorhanden ist. Ein DI-freundlicher Umwälzkühler sollte einen vernickelten Verdampfer, einen Pumpenkopf aus Edelstahl und vernickelte Armaturen enthalten. Um die DI-Wasserreinheit zu erhalten, muss schließlich eine Deionisierungspatrone enthalten sein. Wie bei allen Verbrauchsmaterialien muss die DI-Patrone regelmäßig ausgetauscht werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass DI-Wasserkühlsysteme für den zuverlässigen Betrieb vieler Gerätetypen von entscheidender Bedeutung sind. Bei ordnungsgemäßer Wartung und Wartung können diese Systeme über viele Jahre einen zuverlässigen Kühl- und Leckbetrieb ermöglichen.


Besuchen Sie unsere Flüssigkeitskühlabteilung um unsere Flüssigkühlkomponente und -systeme zu sehen.