Gesichtsschilde schützen Gesicht und Augen vor schädlichen Spritzern, Sprays oder Partikeln in der Luft und behalten gleichzeitig funktionale optische Klarheit für die Sichtbarkeit bei. Medizinische Gesichtsschutzschilde sind ein wesentlicher Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) und helfen, die Ausbreitung von Krankheitserregern zu verhindern.

Viele Gesichtsschilde enthalten Klebeschaumkissen auf der Stirn, die die transparente Feuchtigkeitsbarriere vom Gesicht des Benutzers fernhalten. Dies ermöglicht den kontinuierlichen Einsatz zusätzlicher Schutzausrüstungen wie Schutzbrillen und Partikelmasken für mehrere Schichten und Schutzstufen. Benutzer sichern den Gesichtsschild mit einem verstellbaren Stirnband, entweder einem elastischen oder einem gekerbten Band, das für einen bequemen Sitz entsprechend verstellt werden kann. Einige Gesichtsschild-Konfigurationen können an einer Einweg-Gesichtsmaske befestigt werden, die Mund und Nase bedeckt und die Augen von der Nase nach oben mit dem optisch klaren Schild bedeckt.

Boyd entwirft und fertigt auch Gesichtsschutzschilde mit mehreren optisch klaren Schichten, die sich während einer Operation oder medizinischen Eingriffen schnell ablösen lassen. Somit muss ein Gesichtsschild bei Verschmutzung oder Beeinträchtigung des Sehfelds nicht mehr gewechselt oder gereinigt werden. Diese hocheffiziente Funktionalität gewährleistet optimale Sichtbarkeit und Klarheit, wenn es darauf ankommt, und beseitigt unnötige Prozessablenkung und nicht wertschöpfende Aktivität aus dem Operationssaal.


Schnellanforderung


Medizinische Anwendungen

  • Medizinische Einrichtungen, Büros und Krankenhäuser
  • Zahnarztpraxen
  • Bestattungsinstitute
  • Medizinische Laboratorien und Forschungsgruppen
  • Tierkliniken und -einrichtungen
  • Weiterlesen ...

    Origami Gesichtsschilde

    Origami Gesichtsschilde sind eine neuere Entwicklung, die die Verwendung eines einzigen nicht porösen, optisch klaren Materials ermöglicht, das eine einzige Versorgungsquelle und eine begrenzte Montage erfordert. Unsere Einweg-Gesichtsschilde bestehen aus zwei Teilen: dem integrierten Schild und Kronenstück sowie dem verstellbaren Stirnband. Boyds Origami Gesichtsschilde können mit oder ohne Kronenöffnungen konfiguriert werden und enthalten ein gedrucktes Etikett für Branding-Möglichkeiten. In Fällen begrenzter Versorgung dient dieses Etikett als Bereich für Medizinisches Personal, um ihren Namen auf das Schild zu schreiben, so dass diese Schilde auf einen Besitzer zurückverfolgbar und wiederverwendbar sind. Boyd greift auf unsere Fachkenntnisse in der Präzisionsverarbeitung zurück, um Fertigungselemente zu integrieren, die es dem Endbenutzer ermöglichen, den Schild einfach zu falten, in Form zu bringen und zu befestigen. Dies schafft Effizienzen bei der Verpackung und reduziert das Versand- und Lagervolumen. Etwa 30.000 Origami Einweg-Gesichtsschilde können an einem 1 Kubikmeter großen Platz gelagert werden. Da wir langlebige, nicht poröse, chemisch beständige Materialien PET verwenden, sind die Origami Face Shields von Boyd kostengünstig für Einweganwendungen und gleichzeitig widerstandsfähig genug, um einem robusten Einsatz standzuhalten. Durch die Nutzung dieses neuen Designs trägt Boyd dazu bei, Gesichtsschild-Kosten, Abfall, Lieferzeiten, Logistik und Inventarkomplexität für diese dringend benötigte medizinische Ausrüstung zu reduzieren.

    • Optisch klare Origami Gesichtsschild-Materialien:
      • PET (Polyethylenterephthalat)
        • Transparent
        • Starr
        • Stark und schlagfest
        • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
        • Gute thermische Stabilität und Wärmebeständigkeit

    Boyds Materialkompetenz, Präzisionsverarbeitungsprozesse und Integrationsfähigkeiten machen uns zu einem wichtigen Partner bei der Beschaffung notwendiger Sicherheitsausrüstungen, die effizient zu beschaffen, zu verteilen und zu nutzen sind und auch wirksam vor Krankheitserregern und Verunreinigungen schützen. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der am besten passenden Materialien und fertigen Gesichtsschilde, die den Benutzer schützen und gleichzeitig Ihre Projektanforderungen erfüllen.

    Origami Gesichtsschilde anfordern


    BOYD HAT BEI DER LIEFERUNG VON:
    0
    FACE SHIELDS JAHR ZUM DATUM

    Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!